Caterpillar propose des systèmes de détection d'objets pour toutes les marques d'équipements mobiles miniers de surface

Pour diffusion mondiale : septembre 2016
Numéro du communiqué : 479PR16

Caterpillar annonce le lancement de systèmes de détection d'objets Cat® MineStar™ compatibles avec des machines Cat supplémentaires et presque toutes les marques d'équipements mobiles miniers de surface. Les machines Cat qui n'étaient auparavant pas prises en charge, ainsi que d'autres marques de machines, peuvent désormais être équipées de caméras, de radars et d'écrans d'affichage en cabine pour que les conducteurs d'équipements mobiles aient une meilleure connaissance du chantier.

Les kits de détection d'objets sont disponibles avec 1 à 4 caméras et jusqu'à 8 radars pour diverses applications, des petits équipements auxiliaires aux gros tombereaux d'exploitation minière. La fonctionnalité reste la même qu'avec le système de détection d'objets éprouvé, installé d'usine sur les tombereaux miniers Cat et disponible en option d'usine sur divers tracteurs sur pneus et chargeuses sur pneus Cat.

La gamme étendue de kits d'adaptation permet d'améliorer la sécurité et de standardiser les parcs mixtes pour faciliter le travail des conducteurs et des techniciens d'entretien. La fonction de détection d'objets est entièrement intégrée à la machine et ne nécessite l'installation ou l'utilisation d'aucune infrastructure déportée. Le système est totalement pris en charge par les concessionnaires Cat.

Fonctionnement du système de détection d'objets

Le système de détection d'objet est conçu pour fonctionner au démarrage de la machine et lorsque celle-ci se déplace à basse vitesse. Le système utilise les fonctionnalités des radars pour détecter automatiquement les dangers, par exemple lorsque d'autres équipements ou véhicules se trouvent dans des zones critiques autour de la machine, à l'avant, à l'arrière et de chaque côté. Le système propose également des affichages de caméra spécifiques pour que le conducteur puisse voir où des dangers potentiels ont été détectés. Une barre de proximité sur l'écran d'affichage en cabine clignote en jaune ou en rouge en fonction de la distance à laquelle l'objet détecté se trouve.

Pour obtenir de plus amples informations sur la détection d'objets et d'autres fonctionnalités de Cat MineStar System, visitez l'exposition Caterpillar au salon MINExpo 2016, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur : www.cat.com/minestar

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  


Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo