Caterpillar ajoute de nouvelles fonctions à Cat® MineStar™ Terrain qui optimisent la productivité minière et les coûts d'exploitation

Pour diffusion mondiale : septembre 2016  
Numéro du communiqué : 454PR16

Caterpillar annonce l’amélioration de Cat® MineStar Terrain, l’un des modules de l'entreprise qui composent le système intégré et mobile d’exploitation minière et de gestion des équipements. Le module Terrain est doté des technologies de guidage GNSS, dont les logiciels de bureautique intégrés contribuent à la productivité et au rendement, en facilitant la surveillance à distance et la prise de décision factuelle. Les exploitants miniers utilisent le module Terrain pour optimiser leur productivité, améliorer la sécurité et réduire le coût par tonne. Tous les produits Terrain (destinés au nivellement, au forage et au chargement) ont été améliorés.

Terrain pour nivellement

Le module Terrain pour nivellement améliore l'efficacité et réduit le coût du nivellement dans des applications allant du refoulement à la remise en état. Cette mise à jour permet de commander des Tracteurs D10T2 et D11T équipés de fonctionnalités de commande de la lame, intégrées en usine au système de commande de la machine. L’automatisation des mouvements de la lame aide les conducteurs, du plus novice au plus expérimenté, à déplacer les matériaux plus rapidement et avec plus de précision, tout en réduisant la consommation de carburant et les retouches. Une option adaptable est en cours de conception pour les modèles D9T, D10T et D11T.

La dernière version du module Terrain pour nivellement comprend également une fonction qui suit l’état de la machine (active ou inactive), note quand une unité est inactive et invite le conducteur à sélectionner un code de délai expliquant l’inactivité. Les informations sont transmises à la direction de l’exploitation minière sous la forme d'un rapport chronologique visuel permettant d’évaluer et d’améliorer l’utilisation.

Terrain pour le forage

Le module Terrain pour le forage dirige l’exécution des plans de forage et facilite la surveillance à distance des activités de forage. Grâce à cette mise à niveau, les différents forages effectués sur le même plan peuvent partager l’état de chaque trou foré en temps réel. Ainsi, les conducteurs de sondeuse et le personnel administratif peuvent suivre simultanément l’évolution du plan, d’où une réduction des inefficacités et des redondances. Autre nouveauté : les formations sur simulateur destinées aux conducteurs de sondeuse sont accessibles sur ordinateur. Quel que soit le but de la formation, acquérir de nouvelles compétences ou améliorer les compétences actuelles, les conducteurs bénéficient de formations externes sûres, efficaces et économiques. Deux autres fonctionnalités élargissent la polyvalence de Terrain pour le forage : le système peut désormais être utilisé sur les Sondeuses Atlas Copco D65 et sur les pelles hydrauliques qui creusent des trous d’écoulement dans les applications de remblais de lessivage.

Terrain pour le chargement

Le module Terrain pour le chargement facilite le mouvement et le déplacement des matériaux, pour une efficacité et une précision accrues. Terrain pour le chargement est toujours disponible en version intégrale pour toutes les marques d’équipement ; cependant, cette mise à jour accroît davantage les fonctionnalités de la Pelle électrique à câbles Cat 7495. Désormais, le système 7495 indique avec précision le point de déplacement du godet et la charge utile du godet en temps réel. L’affichage continu de la position du godet permet d’identifier plus précisément les matériaux.  

Parmi les améliorations, on note également une fonction entièrement intégrée de Détection de proximité, qui prévient le conducteur si la machine s’approche d’une zone à éviter, ou si une autre unité a dépassé les limites spécifiées. Les informations de proximité sont affichées sur le même écran que les informations de nivellement et de chargement, afin de simplifier l'expérience utilisateur. Pour les pelles et pelles hydrauliques, le système d’évitement de la timonerie offre désormais une précision d’alarme inégalée.  

Intégration du parc

Les clients qui utilisent le module Terrain dans le cadre d’un système de gestion du parc entièrement intégré (Cat MineStar Fleet 4.4 ou versions ultérieures) bénéficieront d’une nouvelle fonction applicable aux grandes chargeuses sur pneus ; celle-ci allie le contrôle automatique des minerais et des fonctionnalités de suivi de la production améliorées. Qu’ils travaillent à la mine, à la mise en tas ou au ROM, les conducteurs de chargeuses reçoivent automatiquement des données en 3D issues du plan de la mine, qui éliminent le besoin de mises à jour manuelles et réduisent le risque d’erreur humaine. Le système facilite le mélange au ROM, et ce, grâce aux fonctionnalités de suivi automatique des matériaux, qui améliorent l’efficacité et la précision. Par ailleurs, le système suit automatiquement les matériaux déversés dans le concasseur ou chargés dans des camions.

Pour plus d'informations sur les mises à jour apportées à Cat MineStar Terrain, veuillez visiter l'exposition Caterpillar au salon MINExpo 2016, contacter un concessionnaire Cat régional ou aller sur le site Web : www.cat.com/minestar

# # #

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  


Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Adresse électronique générale : Cat_Trade_Press@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo