Les technologies intégrées pour les niveleuses de série M Cat® améliorent la productivité et la sécurité tout en réduisant les coûts d'exploitation

Pour diffusion en Amérique du Nord et en Europe : novembre 2015
Numéro du communiqué : 344PR15

Caterpillar lance un ensemble de technologies intégrées pour les niveleuses des séries M, M2 et M3 : Cat® GRADE avec Cross Slope, Stable Grade, Auto Articulation et Advanced Control Joysticks. Ces quatre technologies améliorent les performances et la productivité du conducteur tout en réduisant les coûts d'exploitation.  

Cat GRADE avec Cross Slope : nivellement rapide et précis

Cat GRADE avec Cross Slope est un système en option intégré en usine. Il ne nécessite pas d'infrastructure, de station de référence, de fichiers de projets ni de radios de transmission de données. Simple et économique, ce système 2D règle automatiquement le dévers de la lame en fonction des commandes du conducteur, ce qui permet d'obtenir immédiatement un dénivelé uniforme sur toute la lame de coupe. Ainsi, le conducteur peut atteindre rapidement et précisément son objectif de nivellement, à moindres efforts et en utilisant moins de matériaux et de carburant. Lorsqu'une commande 3D est nécessaire, le système peut être facilement mis à niveau avec AccuGrade.

Stable Grade : moins de rebonds, plus de précision

Disponible en option, Stable Grade est une technologie brevetée qui détecte et réduit les rebonds de la machine pour améliorer la précision du nivellement. Le système réduit automatiquement le régime moteur par paliers de 15 % chaque fois qu'il détecte un rebond de la machine. Lorsque la niveleuse se stabilise, le régime moteur augmente constamment jusqu'à un niveau prédéfini. Les réglages peuvent être ajustés en fonction du chantier et des préférences du conducteur.

Auto Articulation :   maniabilité et productivité accrues

Autre technologie brevetée, Auto Articulation permet au conducteur d'articuler automatiquement la niveleuse tout en la dirigeant, ce qui réduit considérablement sa fatigue. Ainsi, la productivité et la maniabilité sont améliorées, en particulier pour les tâches effectuées dans des espaces restreints ou à proximité de courbes, d'obstacles et de virages. Toutes les niveleuses des séries M et M3 sont équipées en usine du matériel Auto Articulation et du logiciel avec une période d'essai de 500 heures.

Advanced Control Joysticks :   commande efficace et sécurisée

Avec Advanced Control Joysticks, le conducteur peut diriger, déplacer, articuler, régler la lame, utiliser Cat GRADE avec Cross Slope, utiliser un aileron chasse-neige et commander le circuit hydraulique auxiliaire, sans lâcher les manipulateurs. Intuitives et faciles à utiliser, ces commandes en option améliorent la sécurité et la productivité du conducteur, tout en réduisant sa fatigue.  

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo