Nouveau Tracteur D6K2 Cat® : le spécialiste des nivellements de finition, encore plus intelligent, rapide et efficace

Pour diffusion en Europe : février 2016
Numéro du communiqué : 14PR16

Le Tracteur D6K2 Cat®, depuis longtemps plébiscité pour ses performances de nivellement de finition, inclut désormais une suite intelligente de technologies GRADE pour tracteurs, ainsi qu'un nouveau train de roulement prenant en charge des vitesses de nivellement de finition encore plus élevées.  Grâce au Moteur C4.4 ACERT Cat à double turbocompresseur et au nouveau système de transmission hydrostatique, la chaîne cinématique est la plus puissante de sa catégorie, tandis que le rendement énergétique est accru de 17 % par rapport au modèle précédent. D'une puissance nette de 97 kW, ce tracteur est conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions.

Technologies Cat Connect

Chaque nouveau Tracteur D6K2 est équipé de technologies Cat GRADE afin de vous aider à contrôler la lame. Ainsi, vous effectuez plus de travail, plus rapidement, sans faire l'impasse sur la qualité. Les conducteurs expérimentés bénéficient d'une productivité accrue, tandis que les moins expérimentés peuvent obtenir plus rapidement des résultats de meilleure qualité. Ces fonctionnalités intelligentes sont intégrées à la machine en usine : aucun matériel ou logiciel supplémentaire n'est nécessaire.

  • Cat Slope Assist permet aux conducteurs d'atteindre plus rapidement le degré de pente souhaité en maintenant automatiquement des angles de lame prédéterminés pour le nivellement. Les finitions sont effectuées jusqu'à 39 % plus rapidement, la qualité de la surface est améliorée jusqu'à 68 % et les efforts du conducteur sont réduits jusqu'à 82 %.*  
  • Cat Stable Blade contrôle les mouvements de la lame et, de concert avec le conducteur, module automatiquement le réglage en hauteur de manière à produire plus rapidement des pentes régulières, avec un minimum d'efforts.
  • Cat Slope Indicate affiche la pente transversale de la machine et l'inclinaison longitudinale (avant/arrière) sur le moniteur principal pour permettre au conducteur de placer plus facilement la machine sur la pente souhaitée et de maintenir ce niveau à chaque passage.

Pour aborder des plans de conception plus complexes, le D6K2 peut être équipé de technologies en option. Elles permettent aux clients de sélectionner des caractéristiques en fonction des budgets et des conditions du chantier. Ces technologies GRADE allient des données de modèle numérique, des dispositifs de guidage en cabine et une commande automatique de la lame. Cela améliore la précision de nivellement et réduit les travaux de retouche et les coûts, que ce soit dans les applications de nivellement de finition ou de terrassement de grande ampleur.

  • Cat Grade Control 3D (disponible mi-2016) est un système de commande de nivellement intégré. Il permet aux conducteurs d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité en termes de nivellement, aussi bien dans les travaux de refoulement que dans les applications de nivellement de précision. Les antennes sont positionnées sur le toit de la cabine, éliminant ainsi les mâts et câbles connexes montés habituellement sur la lame. Le système AutoCarry™ Cat et l'option de prééquipement AccuGrade™ sont inclus dans cet ensemble pour améliorer davantage la productivité et la polyvalence.
  • Cat AccuGrade est un système de commande de nivellement installé par le concessionnaire. Il permet d'améliorer la polyvalence en termes de nivellement et d'adapter la capacité aux différents besoins. Pour cela, il offre une sélection de lasers pour les travaux en 2D à plan plat ou en pente, une commande avec système de navigation globale par satellite (GNSS, Global Navigation Satellite System) pour la réalisation de coupes et contours complexes en 3D, ou encore des systèmes utilisant une cellule de guidage (UTS, Universal Total Station) pour le nivellement de précision et de finition. AccuGrade utilise désormais des composants du système Slope Assist pour fournir des performances de nivellement encore plus élevées qu'auparavant.
  • L'option de prééquipement AccuGrade permet d'installer ou de mettre facilement à niveau les systèmes de commande de nivellement 2D et 3D AccuGrade Cat. Vous bénéficiez ainsi d'une machine plus polyvalente, avec une meilleure valeur de revente.

Les technologies Cat Connect LINK offrent un système télématique pour relier sans fil les utilisateurs à leur machine, offrant des indications précieuses sur les performances des machines et du parc. Parfaitement intégré aux machines, Product Link™ permet d'accéder facilement et rapidement à leurs données, telles que leur position, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité et les codes incident. Les données sont disponibles par le biais de l'interface utilisateur en ligne VisionLink®, qui contribue à renforcer l'efficacité de la gestion du parc et à réduire les coûts d'exploitation.

Efficacité et simplicité d'utilisation

Le moteur à turbocompresseur alimente un système de transmission hydrostatique pour offrir une meilleure maniabilité, un circuit de direction plus réactif et une capacité accrue à utiliser des charges complètes sur la lame. Les modes Éco optimisent le régime moteur tout en maintenant la vitesse au sol, ce qui permet d'économiser jusqu'à 17 % de carburant dans les applications où les charges sur la lame sont plus légères, telles que le nivellement de finition. Parmi les autres améliorations :

  • Le nouveau distributeur d'équipement offre un temps de réponse réduit. Les commandes électrohydrauliques sont intuitives et précises grâce à un réglage de la sensibilité (fin, normal, grossier).
  • Le nouvel affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) est facile à lire et commun à une vaste gamme de tracteurs Cat. Il permet d'activer Slope Assist et est prééquipé pour la caméra arrière : aucun moniteur supplémentaire n'est ainsi nécessaire.
  • L'inclinaison électrique de la lame (en option) facilite le réglage de l'inclinaison depuis la cabine pour optimiser la productivité dans l'application.
  • Le nouveau système de commande de traction automatique réduit automatiquement le glissement des chaînes sur les terrains difficiles, améliorant ainsi la productivité et la qualité de la surface de finition.
  • La caméra arrière (en option) offre une visibilité accrue.  
  • Les nouvelles commandes bidirectionnelles : rapports de marche avant/arrière présélectionnés, pour des efforts réduits et une efficacité accrue. Enregistrez les paramètres dans le profil de conducteur, pour davantage de confort.
  • Le support de montage (en option) à l'arrière de la machine laisse une pelle accessible pour nettoyer rapidement le train de roulement.

Développement durable

Le nouveau D6K2 est conforme aux normes Stage IV sur les émissions grâce à des technologies de réduction des émissions polluantes, transparentes pour le conducteur. Aucun arrêt n'est nécessaire pour la régénération.   Pour faciliter le ravitaillement, le point de remplissage pour le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) se trouve au niveau du sol, à côté du réservoir de carburant. Le filtre à particules diesel est conçu pour fonctionner pendant toute la durée de service du moteur ; aucun nettoyage n'est nécessaire.

Pour plus d’informations sur le nouveau D6K2, contactez votre concessionnaire Cat ou rendez-vous sur le site www.cat.com.

*Étude de production sur le nivellement dans les pentes Cat, décembre 2014

D6K2 LGP

Spécifications de la machine

   
MoteurC4.4 ACERT Cat à double turbocompresseur
Puissance maximale
ISO14396
117 kW
159 HP (DIN)
Puissance nette
ISO 9249/SAE J1349
97 kW
132 HP (DIN)
Poids en ordre de marche, XL    13 271 kg  
Poids en ordre de marche, LGP13 909 kg  
Plage de capacités de lame (m3)3,26 à 3,81 m3

###

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2016 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo