Les nouvelles chargeuses sur pneus de la série M Cat® offrent une productivité accrue grâce au système de mesure de la production Cat intégré, qui permet d'obtenir des charges d'une précision constante

Pour diffusion en Europe, au Japon : janvier 2015
Numéro du communiqué : 53PR15

Les chargeuses sur pneus intermédiaires de la série M Cat® sont encore plus performantes lorsqu'elles sont associées au système de mesure de la production Cat. Celui-ci est basé sur une technologie de mesure de la charge utile Cat Connect, qui améliore la productivité du chargement et du transport pour les applications où les clients exigent une pesée précise et des charges exactes. Ce système de pesée de la charge utile à la volée indique le poids des charges au cours du chargement du godet, sans interrompre le cycle de chargement. Grâce aux fonctions de pesée avancées, le conducteur est en mesure de régler rapidement la charge avant de quitter le tas. Les données de charge utile consultables en un coup d'œil permettent au conducteur d'effectuer des chargements rapides et efficaces, conformes à des spécifications précises, qui ne laissent aucune place aux approximations coûteuses entraînant des surcharges ou des sous-charges. En outre, les données de charge utile sont enregistrées pour aider les gestionnaires à contrôler la production, à évaluer l'efficacité opérationnelle et à gérer leur activité. Grâce au système de mesure de la production Cat, les clients bénéficient de temps de cycle plus courts, d'une productivité accrue, d'une consommation de carburant moindre et de coûts d'exploitation réduits.

Conception intégrée

Le système de mesure de la production Cat est spécifiquement adapté aux chargeuses de la série M Cat et entièrement intégré à la machine et aux systèmes en usine. L'intégration en profondeur permet au système d'utiliser les composants et les capteurs existant sur la machine et d'optimiser les performances et la fiabilité pour un coût raisonnable. Le système utilise les données provenant des capteurs du vérin de levage pour mesurer la position du godet et la pression hydraulique, afin de calculer le poids précis de la charge utile à +/-1 %.

Les informations sont facilement accessibles depuis l'écran tactile multifonction standard de la chargeuse. Sa conception simple facilite son utilisation et la navigation pour configurer les matériaux et les identifiants de tombereaux, les charges utiles cibles, et enregistrer les données de charge utile. La caméra de vision arrière de la machine s'affiche sur le même écran lorsque la chargeuse est en marche arrière et récupère des données de charge utile pertinentes en vue d'améliorer encore davantage la productivité et de renforcer la vigilance sur le chantier.

Modes et fonctionnalités

Les modes de pesée avancés améliorent la précision de la charge utile et accélèrent le cycle de chargement.

  • Transfert de poids – Offre un aperçu du poids du matériau ajouté à la charge utile totale du tombereau lors de la pesée du godet, pour permettre aux conducteurs de retirer un peu de matériau si la charge est trop lourde.
  • Pesée à faible hauteur de levage – Fournit une estimation du poids du matériau à faible hauteur de levage, sans levage sur toute la plage de pesée, pour accélérer le chargement lorsque des poids précis ne sont pas nécessaires, par exemple, lors du chargement de la trémie.
  • Basculement – Permet au conducteur d'ajuster les charges en passe finale au niveau du tas, du tombereau ou de la trémie, et de voir les poids ajustés en temps réel.

Pour un meilleur confort du conducteur, le système de mesure de la production Cat utilise Autodig pour granulats, fonction de chargement automatique de la machine, pour réduire les interventions du conducteur et améliorer la productivité lors du chargement répétitif en cas de travail sur des tas de granulats.

Contrôle de la productivité

Les conducteurs peuvent suivre la productivité de la chargeuse depuis la cabine et accéder rapidement aux valeurs quotidiennes de poids de charge utile, aux compteurs de charges et de cycles, ainsi qu'aux totaux. Utilisé avec les technologies LINK, le système de mesure de la production permet aux gestionnaires d'accéder aux données de charge utile ainsi qu'aux métriques de production et de rendement énergétique, toutes regroupées à l'aide de VisionLink® 3D Project Monitoring. Des rapports complets aident les gestionnaires à contrôler rapidement les mouvements de matériaux, à évaluer les performances du parc et des conducteurs, à prendre des décisions opportunes, à atteindre les objectifs de production et à améliorer l'efficacité des chantiers. Des données plus détaillées sont disponibles sur le logiciel VIMSPC.

Pour en savoir plus sur les technologies de mesure de la charge utile Cat Connect, rendez-vous sur Cat.com.

###

Note aux rédacteurs : les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur les produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. 

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2015 Caterpillar Tous droits réservés 


Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Infos lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo