Le nouveau Tombereau articulé 745 Cat® est équipé d'une cabine nouvelle génération et de fonctionnalités de commande avancées pour un confort et une productivité accrus

Pour diffusion mondiale : mars 2017
Numéro du communiqué : 52PR17

Proposant une charge utile nominale de 45,2 US t (41 t), le nouveau Tombereau articulé 745 Cat® comprend une cabine ultramoderne, entièrement reconçue à l'aide des retours d'informations globaux des conducteurs afin d'améliorer le confort et de faciliter son utilisation. Les vitres latérales arrière sont collées sur le nouveau cadre ROPS externe qui agit comme une moelle épinière et élimine le pilier structurel pour considérablement améliorer la visibilité du conducteur depuis la cabine. Dès lors que le conducteur ouvre la porte pour entrer dans la cabine, la nouvelle fonctionnalité « d'activation » démarre les écrans de la machine. Au même moment, la porte de la cabine renforcée, ou plus légère, offre une aide à la fermeture pour garantir une meilleure étanchéité contre la pénétration de poussière. De plus, grâce à une conception plus silencieuse de la cabine, les niveaux sonores auxquels est exposé le conducteur sont réduits de 5 dB.

Les nouvelles vitres infrarouges réduisent la chaleur solaire dans la cabine alors que les vitres latérales coulissantes augmentent la ventilation et améliorent la communication externe entre les employés et le véhicule de chargement. Grâce à des ventilations supplémentaires installées au-dessus du conducteur et derrière lui, le nouveau système de climatisation automatique (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) refroidit et réchauffe plus efficacement la cabine. Pour satisfaire un plus grand nombre de conducteurs, le nouveau siège chauffant et ventilé comprend des réglages supplémentaires pour un confort personnalisé, et un coussin plus confortable a été ajouté au nouveau siège passager rabattable. Un contacteur situé au niveau du sol commande les éclairages d'accès qui illuminent les marches et la zone d'attelage, sécurisant ainsi l'entrée de la cabine. De nouveaux rétroviseurs montés sur la cabine et des feux de charge intégrés améliorent la visibilité autour du tombereau et des niveaux de charge pour le conducteur de la chargeuse.

Commandes innovantes de la machine

À l'intérieur de la cabine, une nouvelle transmission associée à un levier de levage permet au conducteur de commander efficacement la vitesse du tombereau et le levage de la benne via un levier unique. Cette fonction permet de réduire les efforts fournis par les conducteurs et d'automatiser les tâches répétitives. En actionnant un contacteur, le conducteur peut choisir entre une commande de levage manuelle ou entièrement automatique et assistée. Cette dernière enclenche le frein d'attente, met la transmission au point mort et lève la benne au maximum de manière automatique, à des régimes moteur élevés. Grâce à une nouvelle commande de levier enclenchée par un bouton-poussoir, le conducteur peut facilement régler la vitesse de la machine et activer le maintien du rapport ou le frein d'attente. Sur le nouveau Tombereau articulé 745, lors du passage de la marche arrière depuis la marche avant, ou inversement, le groupe motopropulseur est protégé par une fonction de protection liée aux changements de rapports qui arrête la machine en toute sécurité.

Pour une sécurité accrue du conducteur, la machine comprend le nouveau système Cat Detect avec Stability Assist. Ce système délivre un signal sonore et visuel si le tracteur ou la remorque atteint un angle associé à un risque de basculement. La commande de traction entièrement automatique avancée, leader de sa catégorie, est améliorée par une technologie appliquant les verrous de différentiel de façon proactive, avant que les pneus ne patinent. La régulation du papillon sur le terrain empêche le tombereau d'accélérer brusquement lorsque le conducteur traverse des terrains extrêmement difficiles et ne peut pas appliquer de pression constante sur la pédale d'accélérateur.

L'affichage sur l'écran tactile du nouveau Tombereau 745 contient des menus révisés et permet une navigation interactive entre les écrans pour faciliter le contrôle de la machine. L'affichage permet à l'opérateur de surveiller les fonctions de la machine et de personnaliser une gamme d'options. Un nouveau contacteur d'arrêt d'urgence en regard de l'écran améliore la sécurité de fonctionnement dans le cas peu probable où des problèmes surviendraient sur les circuits de frein principal et auxiliaire.                        

Conçu à partir de la conception résistante de la série C

Le nouveau Tombereau articulé 745 Cat comprend l'ensemble des fonctionnalités éprouvées sur le terrain de la série C, délivrant les mêmes performances et favorisant des temps de cycle rapides, une productivité accrue et caractérisé par un rendement énergétique inégalé dans sa catégorie. Son groupe motopropulseur est entraîné par le Moteur C18 ACERT™ Cat, d'une puissance nette de 504 HP (375 kW), répondant aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final/UE Stage IV. De plus, un nouveau mode économique permet de réduire la consommation de carburant de 5 % en moyenne dans des applications où le tombereau ne fonctionne pas à pleine capacité.  

La Transmission Powershift haute densité CX38B de Cat améliore les performances et la productivité globales du nouveau tombereau, et les six roues motrices permanentes permettent au tombereau de circuler sur les terrains les plus difficiles. La commande de ralentisseur automatique gère le ralentissement de la machine en agissant sur le moteur, l'enclenchement des freins et la sélection des rapports, ainsi que sur l'application du frein de manœuvre, sans que le conducteur n'intervienne. L'assistance au démarrage en côte facilite les arrêts et les démarrages dans les pentes. Le système de frein d'attente quant à lui, après avoir été actionné via un bouton-poussoir sur le levier de commande, applique temporairement le frein de manœuvre lors des pauses dans votre cycle de travail.

En réponse aux retours client, la partie inférieure des garde-boues avant est maintenant composée d'une tôle en caoutchouc flexible et durable. Cette modification permettra de réduire les coûts d'entretien et de réparation pour les sites où la boue accumulée autour des garde-boues risque d'endommager la partie inférieure.

Grâce à la technologie PAYLOAD Cat Connect du nouveau Tombereau 745, les clients peuvent optimiser leurs opérations et améliorer l'efficacité globale de leur chantier. Le système Cat Production Measurement disponible offre aux conducteurs la possibilité de mesurer et de délivrer des charges précises tout en ayant l'assurance d'améliorer la productivité, de réduire les coûts et de diminuer le risque de dommages provoqués par une surcharge.  

 

Spécifications du Tombereau articulé 745

   

Moteur

C18 ACERT Cat

Puissance nette maximale à 1 700 tr/min (SAE J1349)

Puissance nette de 504 HP (375 kW)

Poids en ordre de marche

163 296 lb. (74 070 kg)

Charge utile nominale

45,2 US t (41 t)

Charge utile nominale

32,7 yd3 (25 m3)

Empattement

150 in (3 810 mm)

Nombre d'essieux

3

Configuration d'entraînement

6 roues

# # #

 

Note aux rédacteurs : le nouveau Tombereau articulé 745 Cat est la première machine équipée d'un nouveau système modèle de numérotation Caterpillar, qui s'écarte de l'ancien style alphanumérique. Les machines Cat étant mises jour et les communiqués de presse étant rédigés, les rédacteurs identifieront plus de modèles équipés d'un système de codification uniquement numérique.    

Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Trimble Navigation Limited, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

©2017 Caterpillar Tous droits réservés  

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo