COMMANDES DE CONVOYEURS DE TAILLE CAT® POUR LA MINE À EXPLOITATION PAR LONGUE TAILLE DE KOTINSKAYA (RUSSIE)

Pour diffusion mondiale : octobre 2015
Numéro du communiqué : 350PR15

En septembre, un convoyeur de taille blindé et un convoyeur répartiteur à poutre Cat® neufs ont été commandés pour la mine de Kotinskaya, exploitée par la Siberian Coal Energy Company (JSC SUEK, compagnie du charbon et de l'énergie de Sibérie). La mine, située dans la région du Kouzbass, utilise des soutènements de toit pour longue taille, un convoyeur de taille (AFC) et un convoyeur répartiteur Cat. Elle a, à plusieurs reprises, battu des records d'exploitation par longue taille en Russie. Les nouveaux équipements sont conçus pour perpétuer cette tradition.

Le convoyeur haute capacité sera fabriqué dans les usines de Caterpillar Global Mining à Lünen, en Allemagne. Le concessionnaire Cat du Kouzbass, Vostochnaya Technica UK (VT), en assurera la distribution, prévue pour mars 2016, ainsi que le service après-vente.

Le nouveau matériel comprend un AFC PF6/1142 d'une longueur de 306 m (1 000 ft). Trois boîtes de vitesses CST (Controlled Start Transmission, transmission à démarrage contrôlé) Cat seront entraînées par trois moteurs de 750 kW (1 000 HP) chacun. Le convoyeur répartiteur Cat est un modèle PF6/1342 de 29 m de longueur, avec un système d'entraînement de 200/400 kW (265/535 HP). La puissance du moteur de concasseur s'élève à 400 kW (535 HP). Une unité de renvoi de courroie est également incluse.

Les équipements pour longue taille de la mine de Kotinskaya comprennent actuellement des soutènements de toit Cat à deux pieds, d'une largeur de 1,75 m (5,75 ft) chacun, pouvant supporter 725 t (800 US t). Présentant une plage de fonctionnement de 2,2 à 4,8 m (7,2 à 15,7 ft), les soutènements sont généralement utilisés dans une veine d'un peu plus de 4 m d'épaisseur. La mine produit actuellement 3,0 millions de tonnes (3,3 millions de tonnes US) de charbon par an.

 

###

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.  

©2015 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_M@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Contactwww.cat.com/requestCatinfo