Le nouveau modèle 336F XE offre une productivité accrue grâce au système de mesure de la production Cat® intégré, permettant d'obtenir des charges d'une précision constante

Pour diffusion en Europe : mars 2015
Numéro du communiqué : 69PR15

Le modèle 336F XE est encore plus performant lorsqu'il est associé au système de mesure de la production Cat®. Il s'agit d'une technologie Cat Connect permettant d'améliorer la productivité des opérations de chargement et transport dans les applications exigeant des charges et une pesée précises.  Ce système de pesée de la charge utile à la volée intégré, qui est une grande première pour les pelles hydrauliques, indique le poids des charges lorsque la flèche se balance, sans interrompre le cycle de chargement. Les fonctions de pesée avancées permettent au conducteur de régler rapidement la charge, économisant ainsi du temps lors de la passe finale, avant de charger le tombereau. Les données sur la charge utile s'affichent sur un écran en cabine pour des chargements rapides, efficaces et précis, sans surcharge ni sous-charge. Ainsi, les performances et le potentiel de transport de l'ensemble du parc du machines s'en trouvent améliorés. Les données sont enregistrées pour aider les gestionnaires à calculer les volumes quotidiens, à contrôler la production et à gérer leur activité. Grâce au système de mesure de la production Cat, les clients bénéficient de temps de cycles plus rapides, d'une productivité accrue, d'une consommation de carburant moindre et de coûts d'exploitation réduits.

Conception intégrée

Le système de mesure de la production Cat est entièrement intégré à la machine et aux systèmes en usine. L'intégration en profondeur permet au système d'utiliser les composants et les capteurs existant sur la machine et d'optimiser les performances et la fiabilité à un coût raisonnable.

Modes et fonctionnalités

Les modes de pesée avancés améliorent la précision de la charge utile et accélèrent le cycle de chargement.

  • Mesure du poids automatique – estime le poids du matériau en balançant le godet chargé, une option particulièrement utile lors du chargement depuis un gradin ou à l'horizontale.
  • Transfert de poids – offre un aperçu du poids du matériau ajouté à la charge utile totale du tombereau pour permettre aux conducteurs de retirer l'excédent de matériau du godet afin d'atteindre le poids cible.
  • Alerte de surcharge – indique, sur l'écran du conducteur, si la charge finale du godet dépasse la limite du tombereau.
     

Contrôle de la productivité

Les conducteurs peuvent suivre la productivité de la chargeuse à chaînes depuis la cabine et accéder rapidement aux valeurs quotidiennes de poids de charge utile, aux compteurs de charges et de cycles, ainsi qu'aux totaux. Utilisé avec les technologies LINK, le système de mesure de la production permet aux gestionnaires d'accéder aux données de charge utile ainsi qu'aux métriques de production et de rendement énergétique, toutes regroupées à l'aide de VisionLink® Payload Reporting. Des rapports complets aident les gestionnaires à contrôler rapidement les mouvements de matériaux, à évaluer les performances du parc et des conducteurs, à prendre des décisions opportunes, à atteindre les objectifs de production et à améliorer l'efficacité des chantiers. 

 

Presse écrite

# # #

Note aux rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires respectifs.

 

Contacts presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse spécialisée

Continent américain
Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Demandes de la part des lecteurs

www.cat.com/requestCatinfo