A Madisa e a Caterpillar contribuem para o sucesso na plantação de banana

A Caterpillar entrevistou os irmãos Mariano de la Cruz e Lorena de la Cruz, da empresa Cesar Banana, localizada em Teapa, Tabasco. Os irmãos de la Cruz comentaram, “escolhemos a marca Cat porque confiamos no serviço da Madisa e porque não tivemos boas experiências com o equipamento da concorrência, e também pelo financiamento que a Caterpillar oferece, que é mais agressivo que o da concorrência. A miniescavadeira Cat® 302.5 é muito valorizada porque trabalha mais rápido que qualquer máquina do mercado. As máquinas da concorrência avançam 110 metros em 8 horas, ou seja, 13,75 metros por hora. A Cat 302.5 avança 160 metros em 8 horas, quer dizer, 20 metros por hora. Em poucas palavras, essa máquina é 45% mais rentável que a da concorrência. Temos utilizado essa máquina em terrenos pantanosos, e ela responde muito bem.”

Os irmãos de la Cruz também comentaram que a maquina Cat tem grande influência na produtividade e na rentabilidade do negócio. “A máquina tem bastante influência, sobretudo em épocas de chuvas. Se os canais de semeadura estiverem cheios de agua, as raízes das bananeiras apodrecem e a banana produzida é menor. Quanto mais rapidamente pudermos drenar a agua dos canais de semeadura, poderemos oferecer um produto melhor ao consumidor final.”