A história da RJ Terraplenagem muda com os produtos Cat®

Renato da Silva entrou para o mercado de terraplenagem seguindo os passos do pai, José Augusto, um ex-cozinheiro em uma obra e que foi promovido a mestre de obra, passando ainda pela função de operador de máquinas. Com essa experiência, adquiriu uma carregadeira e fundou com o filho a RJ Terraplenagem, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo.

Mas eles queriam mais. E sabiam que isso era possível. Precisavam pelo menos de uma primeira grande obra para mostrar a qualidade do serviço que prestavam. E foi aí que compraram a primeira Cat®, uma Carregadeira 924F oferecida pelo revendedor Sotreq e que tornou-se a terceira máquina da frota da empresa. “Não demorou e, durante uma negociação para a construção de um loteamento residencial, o contratante quis logo saber qual máquina colocaríamos para operar no empreendimento. Então dissemos que tínhamos uma Cat 924F. Ele nem pensou muito. Pediu para ver a máquina e nos contratou imediatamente. Fizemos o loteamento todo com a carregadeira Cat”, conta Renato.

A partir de então a empresa prosperou. Com o falecimento de José Augusto, o sonho dos fundadores passou a ser idealizado por Renato e seus filhos, Bruno e Gabriel. Atualmente com 26 anos no mercado, a frota é composta por 20 máquinas e caminhões, operados em contratos de aluguel, terraplenagem e outros serviços.

Neste ano, a família de Renato viu a história da empresa mudar novamente para melhor por conta da parceria com a Caterpillar. Ao comprar um Trator de Esteiras D6K2 no estande da Caterpillar na feira M&T, em junho, ele acabou sendo o ganhador de um sorteio e foi contemplado com uma Retroescavadeira Cat 416E. “Meus filhos estavam muito otimistas de que seríamos sorteados, mesmo porque estávamos precisando de mais uma retroescavadeira para alavancar novos negócios para a empresa e pelo fato da Caterpillar continuar sendo a marca preferida dos nossos clientes”, revela Renato.

Na mesma semana em que a retroescavadeira foi entregue oficialmente à RJ na sede da revenda Sotreq, a máquina não ficou parada e já operou em dois serviços. “Logo que realizamos as primeiras operações com a 416E, já notamos que ela é bem mais confortável e ágil que as outras. Certamente vai ser a primeira de muitas para a RJ”, conclui o fundador da empresa.

Conheça mais sobre a história da RJ Terraplenagens no vídeo ao lado.

Renato recebe o prêmio ao lado dos filhos Bruno e Gabriel

Sete Maneiras De Obter Uma Vantagem Competitiva Na Construção

Não faz muito tempo que a maior parte das construtoras crescia ano após ano. As empresas se expandiram, a concorrência aumentou e as margens diminuíram. Os últimos três anos apresentaram quedas constantes nos trabalhos de construção em várias regiões dos EUA, por isso mais empresas estão competindo por menos trabalho. Para continuar na disputa, você deve fazer algo distinto - diferenciar-se da concorrência e obter uma vantagem nas guerras de licitação.

Saiba Mais

416E Retroescavadeira

As Retroescavadeiras Caterpillar estabelecem o padrão do setor para oferecer ao operador conforto, desempenho, versatilidade e eficiência do local de trabalho.

Saiba Mais