Comprometimento Desde a Estaca Zero

Demolição e Reciclagem de Entulhos

Soluções de Demolição

Quando se trata de abrir espaço para novas ideias, você faz acontecer. É por isso que oferecemos uma gama completa de equipamentos dedicados à sua busca por alta produtividade e segurança. Máquinas de alto alcance que colocam os grandes trabalhos em tamanho acessível. Escavadeiras hidráulicas que ajudam a recuperar o valor total das commodities no local de trabalho. Multiprocessadores, tesouras e martelos que acrescentam capacidades adicionais à sua frota. E uma variedade de tratores, carregadeiras e caminhões para acelerar a limpeza. Assim, você poderá começar sua próxima história de sucesso.

Soluções para Sucata

O valor da sucata está em seu trabalho para transformá-la em uma commodity valiosa. Você é parte de uma história de sucesso real sobre sustentabilidade. Nossa tarefa é assegurar a sustentabilidade de seus negócios com soluções que garantam segurança no local de trabalho, versatilidade das máquinas, alta eficiência e baixo custo de operação.

Reduza o Custo por Tonelada com Segurança

Faça mais com máquinas e ferramentas de trabalho versáteis - soluções de trabalho duráveis que oferecem maior tempo de atividade, menores custos de operação e propriedade e, mais importante, a capacidade de reduzir o custo por tonelada do material movido.

Seu Revendedor Cat entende seu negócio e sabe o que é necessário para manter e aumentar a produtividade. A máquina certa para o trabalho? Seu revendedor pode ajudá-lo a classificar as opções.

Talvez você consiga aumentar a produtividade até com a mesma frota. Pergunte sobre o treinamento para operadores que os ajuda a tirar maior proveito das máquinas novas e existentes.

Equipamentos de qualidade tornam os bons operadores ainda melhores. Eles ajudam no recrutamento e na retenção de funcionários. Qualidade também significa segurança, com câmeras de visão traseira para aumentar a visibilidade, sensores de proximidade para segurança adicional e protetores de cabina dedicados para aumentar a proteção do operador.

Comprometida com as Necessidades do seu Negócio

Tarefa, Ferramenta, Máquina.

Encorajamos uma abordagem simples de três etapas para a seleção de equipamentos, começando com uma compreensão total da tarefa. Após a tarefa ou aplicação ser bem compreendida, a ferramenta de trabalho adequada é selecionada. Por fim e mais importante, o equipamento é escolhido. As máquinas certas suportam a ferramenta de trabalho ideal para a tarefa a ser realizada. E você consegue a solução certa para seu negócio.

Avaliações de Campo

Seja abrindo uma nova instalação ou administrando um negócio existente, seu sucesso depende da eficiência. Em uma avaliação de campo, os especialistas da Caterpillar trabalham com você e com o revendedor para estudar os objetivos e a aplicação do local, e depois sugerem as máquinas e ferramentas de trabalho que proporcionarão a melhor produtividade.

Treinamento da Caterpillar

Reciclagem de demolição e sucata da Caterpillar - os instrutores da indústria entendem como fazer o gerenciamento e a manutenção dos equipamentos, e como transmitir esse conhecimento a operadores novos e experientes da máquina. Maximize a produtividade da máquina e diminua os custos de operação. Escolha o treinamento que funciona para sua operação: seja no local ou em um de nossos centros de treinamento. Para obter mais informações sobre treinamento, visite-nos on-line em cat.com/operator-training.

Comprometida com a Redução dos Custos de Operação

Com uma gama completa de maquinário criado especificamente para aplicações de demolição e reciclagem de sucata que inclui:

Protetores para Fins Específicos

Os protetores certos são criados para a aplicação e protegem seu equipamento de manuseio de demolição ou sucata, impedindo que ele também se torne sucata. Todas as máquinas são protegidas em áreas fundamentais, incluindo materiais rodantes, radiadores, eixos e cabinas. Pergunte-nos sobre as opções de proteção para seu equipamento.

Pneus Flexport™ da Cat

As aplicações pesadas podem ser agressivas para os pneus. Mas pneus duros não são a única solução. Pneus Flexport à prova de furos garantem máximo tempo de atividade. E suas portas laterais em forma elíptica proporcionam um percurso mais suave e amaciado visando um maior conforto do operador, estabilidade da máquina e maior vida útil do pneu.

Filtragem do Ar

A qualidade do ar pode pesar sobre máquinas e operadores em aplicações de processamento. Utilizamos sistemas de filtragem de ar independentes para a cabina do operador e para o sistema do motor da máquina visando garantir conforto aprimorado do operador e maior vida útil do motor.

Tombamento Variável/Ventilador Reverso

O acúmulo de detritos pode afetar os sistemas de arrefecimento que não estiverem projetados para essas condições. Nosso projeto de ventilador expele os detritos de forma ativa, mantendo o sistema mais limpo e ao mesmo tempo resfriado.

Sistema Patenteado com Entrada/Saída no Nível do Solo na Nova Série MH3000

Escorregões, tropeços e quedas são uma grande preocupação de segurança dos proprietários e operadores. O sistema hidráulico patenteado de massalote da cabina com entrada/saída no nível do solo dos novos manipuladores de materiais Série MH3000 da Cat minimizam essa preocupação. Basta um passo para entrar.

Construída para fazer™

Quando você escolhe a Cat®, você recebe o que paga - equipamentos duráveis e confiáveis e relações duradouras.

Saiba Mais
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.
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
Cat® Products in the News

Cat products are in action every day. Find out what the press has to say.

Saiba Mais