Гидравлический экскаватор Cat® 312D/D L серии 2 отличается прочной конструкцией, низкими эксплуатационными расходами, высоким уровнем комфорта оператора и удобством технического обслуживания

Для распространения в LRC кроме Австралии, Новой Зеландии, Китая, Кореи и Турции: январь 2013 г.
Номер пресс-релиза: 26PR13

Гидравлический экскаватор Cat® 312D/D L серии 2 оснащен мощным дизельным двигателем Cat 3054C, который соответствует требованиям норм токсичности выхлопных газов Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage II ЕС. В зависимости от региона новая модель доступна со стандартной и/или удлиненной ходовой частью, а эксплуатационная масса варьируется от 12 900 кг (28 440 фунтов) до 13 900 кг (30 640 фунтов). Машина 312D/D L серии 2 разработана с целью снижения эксплуатационных расходов, достижения высочайших показателей производительности в самых тяжелых условиях эксплуатации и обеспечения клиента прочной и надежной машиной, легкой в управлении и техническом обслуживании.

Двигатель Cat 3054C оснащен надежным механическим регулятором и топливной системой низкого давления для обеспечения длительной бесперебойной работы и высокой эффективности в любых условиях эксплуатации. При полезной мощности 67 кВт (90 л.с.) экскаватор 312D/D L серии 2 также может работать в экономичном режиме, что позволяет оператору обеспечивать баланс между производительностью и экономией топлива без снижения усилия отрыва и грузоподъемности.

Расширенные возможности гидравлической системы позволяют обеспечивать максимальный поток контура рабочего оборудования 254 л/мин (67 галлон/мин) при 30 500 кПа (4420 фунтов на кв. дюйм), что гарантирует значительную гидравлическую мощность для работы с широким ассортиментом ковшей, устройств быстрой смены навесного оборудования и гидромеханического навесного оборудования, включая ножницы, дробилки и грейферы. Полная мощность обеспечивается бесперебойно (не требуются переключатели режимов работы и мощности), а автоматическая система в соответствии с перемещениями джойстика выбирает наиболее подходящий для данной сферы применения режим стрелы или механизма поворота.

Гидравлические и электрические линии выведены к стреле для облегчения установки вспомогательных контуров. Ряд гидравлических комплектов Cat доступен для установки навесного оборудования. Поставляемый на заказ клиновидный фиксатор для быстрой смены навесного оборудования оснащен клиновидной блокировочной системой и разработан для самых тяжелых условий эксплуатации, включая операции по сносу зданий и карьерные работы. Доступное захватное устройство смены навесного оборудования Center-Lock™ оснащено системой фиксации (патент ожидается), которая позволяет оператору увидеть состояние фиксации инструмента. Обе функции расширяют возможности вашей машины за счет того, что позволяют быстро и легко менять навесное оборудование.

В зависимости от региона машины 312D/D L серии 2 могут оснащаться односекционной удлиненной стрелой или стрелами длиной 2,5 м (8,2 фута) и 3 м (9,8 фута), обеспечива-ющими максимальную глубину копания 5,54 м (18,2 фута) и 6,04 м (19,8 фута) соответственно. Возможность выбора стрелы позволяет оператору найти необходимый баланс между рабочим диапазоном и усилием копания. Новая модель оснащена ходовой частью со смазываемыми гусеничными лентами для надежности работы и снижения уровня шума.

Для комфорта и удобства оператора кабина экскаватора 312D/D L серии 2 оснащена легкими в использовании джойстиками управления, подрессоренным сиденьем, стандартной системой кондиционирования воздуха и жидкокристаллическим дисплеем с поддержкой 27 языков. Кабина крепится с помощью резинометаллических опор, которые снижают вибрацию и уровень шума. Новая машина 312D/D L серии 2 отличается упрощенным техническим обслуживанием. Большая часть точек обслуживания доступна с уровня земли, а дверца отсека с правой стороны предоставляет легкий доступ к насосу, управляющему фильтру, масляному фильтру двигателя, клапанам для регулярного отбора проб масла S∙O∙S и диагностическим точкам контроля давления. Удобная дверца отсека с левой стороны позволяет обслуживать радиатор, маслоохладитель, топливный фильтр и водоотделитель.

Технические характеристики машины

Полезная мощность, SAE 67 кВт (90 л.с.) Less
Макс. эксплуатационная масса 13 900 кг (30 640 фунтов) Less
Макс. глубина копания 6040 мм (19,8 фута) Less
Станд. длина гусеничной ленты 3490 мм (11, 4 фута) Less
Длина удлиненной гусеничной ленты 3750 мм (12, 3 фута) Less
Макс. транспортная длина 7620 мм (25,0 фута) Less

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo