Машина Cat® 320D2 GC, обеспечивающая максимальную эффективность в течение всего срока службы и оборудованная новым высокоэффективным двигателем, улучшенной гидросистемой и усиленными функциями безопасности

Для распространения в Южной Америке, Африке, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке: ноябрь 2015 г.
Номер пресс-релиза: 327PR15

Конструкция нового экскаватора Cat® 320D2 GC с максимальной эксплуатационной массой 20 800 кг обеспечивает максимально эффективное использование машины в течение всего длительного срока службы благодаря проверенной на практике надежности, производительности и низким эксплуатационным расходам. Двигатель Cat C4.4 ACERT™ с электронным управлением соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентным Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС, а также китайского стандарта Stage III Nonroad. Этот двигатель позволяет снизить расход топлива на 17 процентов (в зависимости от конфигурации в конкретном регионе) по сравнению с двигателем Cat C7.1, который использовался на предыдущей модели. Новая машина 320D2 GC обеспечивает характеристики копания, грузоподъемности и производительности, необходимые для выполнения нескольких задач. При этом машина сохраняет такие особые преимущества, как мощная гидравлическая система, конструкции для тяжелых условий эксплуатации и кабина оператора, предоставляющая максимальный комфорт.

Новый двигатель Cat C4.4 ACERT с номинальной полезной мощностью 85 кВт оснащен электронной системой впрыска топлива, которая обеспечивает оптимальную топливную эффективность и производительность. Новая высокоэффективная система фильтрации топлива защищает форсунки от загрязнений, которые могут привести к повреждениям и образованию отложений. Кроме того, новый вентилятор системы охлаждения гарантирует оптимальное управление температурой при снижении отбора мощности на двигателе и уровня шума, воздействующего на постороннего наблюдателя на целых 2 дБ(A). Система автоматического управления двигателем снижает частоту вращения коленчатого вала, если полная мощность не требуется. Это позволяет экономить топливо. Эксплуатационные расходы дополнительно снижаются благодаря тому, что требуемый объем масла при его замене на 30 процентов меньше, чем у двигателя C7.1.

Гидравлика, навесное оборудование, конструкции

Улучшения гидравлической системы машины 320D2 GC включают мощные, эффективные насосы переменного объема, разработанные и изготовленные компанией Caterpillar. Они обеспечивают расход до 428 л/мин при значениях разгрузочного давления до 3500 кПа. Системы регенерации масла для контуров стрелы и рычага копания передают использованное масло из гидроцилиндров на их противоположную сторону, сокращая требуемый расход от главных насосов. Это гарантирует меньшее время отклика, точность управления и сниженный расход топлива.

Стрела и рычаг копания модели 320D2 GC, выполненные в виде крупногабаритных конструкций коробчатого сечения с внутренними перегородками для поглощения скручивающих усилий, выполнены с использованием роботизированной сварки. Это обеспечивает оптимальную прочность и позволяет более чем в три раза увеличить глубину провара по сравнению с ручной сваркой, гарантируя превосходную надежность. X-образная рама, состоящая из элементов коробчатого сечения, прекрасно выдерживает изгибающие и скручивающие нагрузки, а также распределяет нагрузку по основанию машины. Массивные рамы опорных катков из штампованных заготовок гарантируют высочайшую прочность. Опорные катки гусеничной ленты герметизированы для защиты от грязи, а смазываемые гусеницы увеличивают срок службы ходовой части и значительно снижают уровень шума при движении.

Комфорт и безопасность оператора

Кабина машины 320D2 GC спроектирована для комфортной работы операторов любого телосложения и предоставляет возможности регулировки сиденья и джойстика. Органы управления и переключатели интуитивно понятны для оператора, а мощная система отопления и вентиляции с 10 вентиляционными отверстиями гарантирует комфорт в любое время года. ЖК-дисплей с поддержкой 42 языков выдает оператору информацию о критически важных рабочих параметрах машины и выдает своевременные сообщения и предупреждения по функционированию машины.

Кабина модели 320D2 GC обеспечивает оператору прекрасный круговой обзор. Рычаг блокировки гидравлики предотвращает работу всех функций гидравлической системы и ходовой части, при перемещении назад в положение блокировки. Оператор не может покинуть кабину до тех пор, пока рычаг не будет переведен в положение блокировки.

Для дополнительной безопасности оператора выключатель двигателя, доступный с уровня земли, прекращает подачу топлива в двигатель в аварийных ситуациях. Три автоматических выключателя защищают критически важные компоненты электрической системы от повреждения. Выключатель "массы" аккумулятора повышает безопасность специалиста по техобслуживанию, а также предотвращает угон

техники. Оператор и специалист по техническому обслуживанию также защищены противопожарным экраном по всей длине, разделяющим моторный отсек и отсек гидравлического насоса.

Удобство технического обслуживания/технологии Cat

В модели 320D2 GC обеспечен доступ с уровня земли к большинству точек обслуживания, включая насосы и фильтры, которые расположены за дверцей с правой стороны машины. Дверца на задней левой стороне машины обеспечивает доступ к радиатору, маслоохладителю, промежуточному охладителю наддувочного воздуха и конденсатору системы кондиционирования.

Расширительный бачок и сливной клапан, расположенные на радиаторе, упрощают выполнение технического обслуживания, а централизованный блок смазки в стреле позволяет легко смазать труднодоступные точки переднего рычажного механизма. Каналы для взятия проб масла по программе S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling) позволяют брать образцы моторного и гидравлического масла, а также охлаждающей жидкости. Удобные отверстия для подключения измерительного оборудования к гидросистеме обеспечивают безопасную и точную проверку давления в системе.

Технологии LINK гарантируют беспроводную связь с оборудованием, предоставляя доступ к важной информации, необходимой для эффективной работы. Данные LINK дают возможность контролировать работу отдельной машины или всего парка техники, позволяя принимать своевременные и объективные решения, которые помогут улучшить эффективность и производительность на рабочей площадке.

Product Link™ — это мощная интегрированная телеметрическая система, которая может значительно улучшить управление оборудованием за счет быстрого предоставления актуальной информации. Быстрый доступ к данным о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени холостого хода и кодах событий (через интерфейс VisionLink, работающий в режиме реального времени) поможет эффективно управлять вашим парком техники и снизить эксплуатационные расходы.

Технические характеристики 320D2 GC

 Азиатско-Тихоокеанский регион & КитайАфрика, Ближний Восток, СНГ, Южная Америка
ДвигательCat C4.4 ACERT

Cat 4.4 ACERT

Номинальная полезная мощность  

93 кВт

93 кВт
Эксплуатационная масса, мин.20 100 кг20 200 кг
Эксплуатационная масса, макс.20 700 кг20 800 кг
Глубина копания, макс.6640 мм6730 мм
Вылет на уровне грунта, макс.9780 мм9870 мм
Высота загрузки, макс.6570 мм6490 мм
Диапазон вместимости ковша0,9 м31,0   м3

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.  

VisionLink — товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах.

©Caterpillar, 2015 г. Все права защищены.

 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo