Cat® 374F и 390F гарантируют высокую топливную эффективность, простоту технического обслуживания и комфорт оператора

Для публикации в Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: Май 2014 г.
Номер пресс-релиза: 172PR14

Новые гидравлические экскаваторы Cat® 374F и 390F созданы на базе долговечной, надежной и производительной серии D и отличаются характеристиками, соответствующими требованиям, предъявленным к конструкции машин Cat серии F, а именно низким расходом рабочих жидкостей для сокращения эксплуатационных расходов, оптимальным комфортом оператора, простотой технического обслуживания и лучшей в классе производительностью.

Двигатель/гидравлика
Двигатели Cat C15 ACERT™ на модели 374F и C18 ACERT на 390F номинальной мощностью в 352 и 391 кВт соответственно отвечают требованиям стандартов Stage II ЕС/Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. Двигатели машин 374F и 390F отличаются более высокой топливной эффективностью по сравнению с двигателями стандарта Stage IIIA, устанавливаемыми на машины серии D. Это достигается за счет сокращения расхода топлива на 5% на машинах 374F и повышения производительности машины 390F.

Сокращение расхода топлива обеспечивается за счет использования двух режимов мощности — стандартного и экономичного — что позволяет оператору выбирать частоту вращения коленчатого вала двигателя в соответствии с выполняемой операцией. Помимо этого, система контроля потребления мощности в зависимости от нагрузки регулирует частоту вращения коленчатого вала двигателя в соответствии с рабочей нагрузкой, а система останова двигателя на холостых оборотах отключает двигатель по истечении заданного периода времени работы на холостом ходу. Эти системы позволяют не только экономить топливо и сокращать объем выбросов, но и значительно увеличивать интервалы технического обслуживания.

Ключевые компоненты конструкции гидросистемы машин 374F и 390F расположены близко друг к другу, что позволяет использовать более короткие соединительные трубопроводы и шланги для сокращения потерь на трении и падения давления. Результат — снижение нагрузки на систему для дополнительной экономии топлива. Машины серии F оснащены новым электронным клапаном системы адаптивного управления (ACS), который регулирует потоки и ограничения для четкого отклика гидравлики на движение джойстика. Эта обеспечивающая экономию топлива функция позволяет повысить чувствительность гидросистемы и ее производительность.

Новые модели могут оснащаться вспомогательным гидравлическим контуром, что позволяет использовать навесное оборудование, с легкостью устанавливаемое на устройство смены оборудования с гидравлическим приводом. Для обеспечения дополнительной экономии топлива электронные системы регенерации в контурах стрелы и рукояти перемещают масло между головками цилиндров для сокращения нагрузки на главный гидравлический насос.

Прочность несущих конструкций
Для обеих моделей доступен ряд стрел и рукоятей, усиленных пластинами из высококачественной стали и высокопрочными литыми и коваными элементами в точках высоких напряжений. Со всех стрел и рукоятей снято остаточное напряжение, и все они проходят проверку с помощью ультразвуковой дефектоскопии. Удлиненная стрела повышенной грузоподъемности и универсальная стрела сконструированы для выполнения работ по выемке и погрузке, а стрела для массовых земляных работ обеспечивает высокую производительность при крупномасштабных земляных работах и перемещении тяжелых материалов. Доступен ряд рукоятей для соответствия характеристикам стрелы и требованиям к глубине выемки, вылету и усилию отрыва.

Прочность конструкции обеспечивается проверенными главными рамами и ходовыми частями для тяжелых условий эксплуатации. Верхняя рама оснащена специальными креплениями для установки кабины для тяжелых условий эксплуатации; нижняя рама тщательно усилена для увеличения срока службы. Ходовая часть с удлиненными гусеничными лентами и регулируемой шириной колеи, оснащенная массивной рамой опорных катков и компонентами из высокопрочной стали, гарантирует устойчивость при работе и возможность регулировки для сокращения транспортировочной ширины. Новое съемное устройство противовеса доступно для облегчения и повышения эффективности транспортировки.

Кабина/техническое обслуживание/технологии
Увеличенная площадь остекления кабины машин серии F улучшает обзорность для оператора. Специальные уплотнения и изоляция обеспечивают чистоту рабочего места оператора, его комфорт и тишину за счет сокращения уровня шума, воздействующего на оператора, до 3 дБ(A). Новые мониторы с большим экраном и высоким разрешением отличаются простотой навигации. Монитор может отображать информацию на 42 языках и предоставляет подробные данные об эксплуатационных показателях машины, а также выводит четкое изображение с камеры заднего вида. Система климат-контроля включает кондиционирование и фильтрацию воздуха, а сиденье может быть оснащено пневматической подвеской, подогревом и вентиляцией.

Все точки планового технического обслуживания, такие как пресс-масленки, топливные и масляные фильтры и краны жидкостей, удобно сгруппированы. К ним обеспечен безопасный доступ через большие дверцы технического обслуживания с широких площадок с противоскользящим покрытием. Сливной кран топливного бака также упрощает процесс удаления воды и отстоя для защиты топливной системы, а встроенный индикатор уровня топлива снижает риск переполнения бака.

Система Cat Connect позволяет грамотно использовать технологии и функции для повышения эффективности на рабочей площадке. Технологии LINK, такие как дополнительная система Product Link™, позволяют владельцам парка техники продуктивно управлять оборудованием и сокращать расходы на владение и эксплуатацию через онлайн интерфейс VisionLink® за счет контроля важных аспектов, таких как местоположение, наработка, использование топлива, диагностические коды и время работы на холостом ходу. Машины серии F также оснащаются дополнительной технологией GRADE, например, системой контроля профиля и уклона Cat, чтобы помочь оператору повысить производительность и точность, а также получить трехмерное изображение при изменении требований рабочей площадки.

Технические характеристики 374F и 390F

    374F 390F Меньше
Двигатель   Cat C15 Cat C18 Меньше
Полная мощность   362 кВт 405 кВт Меньше
Полезная мощность, кВт (hp) — ISO 9249/SAEJ1349       Меньше
Полезная мощность — ISO 9249   352 кВт 391 кВт Меньше
Полезная мощность — ISO 9249   479 hp (метрич.) 532 hp (метрич.) Меньше
Эксплуатационная масса, мин., кг *    70,970 88,680 Меньше
Эксплуатационная масса, макс., кг **   75,170 92,020 Меньше
Макс. глубина выемки, мм ***   9,650 11,800 Меньше
Макс. вылет вперед, мм***   14,230 17,250 Меньше
Расход гидравлического масла рабочего оборудования, л/мин   448 x 2 476 x 2 Меньше
Гидравлическое давление рабочего оборудования, кПа   37,000 35,000 Меньше

* Оборудование: удлиненная стрела и короткая рукоять
        374F со стрелой R длиной 7,8 м, рукоятью R 2,84 м, ковшом вместимостью 3,8 м³
        390F со стрелой R длиной 8,4 м, рукоятью R 3,4 м, ковшом вместимостью 4,6 м³
** Оборудование: стрела для массовых земляных работ и длинная рукоять
        374F со стрелой M длиной 7,0 м, рукоятью M 3,0 м, ковшом вместимостью 4,6 м³
        390F со стрелой M длиной 7,25 м, рукоятью M 3,4 м, ковшом вместимостью 6,0 м³
***Оборудование: удлиненная стрела и рукоять
        374F со стрелой R длиной 7,8 м, рукоятью R 4,7 м, ковшом вместимостью 3,8 м³
        390F со стрелой R длиной 10,0 м, рукоятью R 5,5 м, ковшом вместимостью 3,9 м³

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

VisionLink — товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_M@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo