Колесный бульдозер Cat® 824K обеспечивает повышенную производительность и продолжительный срок службы, что гарантирует оптимальную эффективность инвестиций

Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 285PR14

К преимуществам нового колесного бульдозера Cat® 824K, созданного на базе предшествующих успешных моделей, относятся усовершенствованная силовая передача, улучшенное рабочее место оператора и модернизированные несущие конструкции. Благодаря этому бульдозер 824K отличается повышенной безопасностью, удобством технического обслуживания и простотой контроля над состоянием машины. Бульдозер 824 K с полезной мощностью 405 л.с. (302 кВт) и максимальной эксплуатационной массой 74 966 фунтов (34 004 кг) поставляется в шести конфигурациях с различными отвалами, которые варьируются по объему от 6,6 до 21,1 ярда3 (5,0–16,2 м3). Это позволяет использовать данный бульдозер для высокопроизводительных бульдозерных работ, работ с насыпными материалами или работ по расчистке.

Двигатель Cat C15 ACERT™ оснащен электронной системой подачи топлива, системой выключения двигателя на холостом ходу для сокращения расхода топлива за счет уменьшения времени работы на холостых оборотах, а также функцией отсроченного останова, которая гарантирует продолжение работы двигателя до момента стабилизации рабочих температур. Улучшение эффективности работы силовой передачи, экономия топлива и увеличение скорости движения возможны благодаря муфте блокировки в гидротрансформаторе Cat. Данная конструктивная особенность уменьшает потери мощности в силовой передаче и нагрев системы. Доступны два варианта двигателей в соответствии с требованиями стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды и Stage IV ЕС или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.

Для большего увеличения эффективности работы силовой передачи оператор может установить коробку передач Cat (4 передачи переднего хода и заднего хода), которая отличается плавностью работы, возможностью переключения под нагрузкой и электронным управлением для автоматического переключения на повышенную или пониженную передачу в зависимости от скорости машины. Более того, органы управления с использованием однодисковой муфты переключения передач позволяют бульдозерам 824K сохранять скорость движения при переключении передач, что обеспечивает данной модели высокую производительность и экономию топлива.

Происходит заметное повышение эффективности работы и комфорта оператора благодаря левой педали, которая используется в качестве деселератора, устройства для перевода коробки передач на нейтраль и как тормоз в зависимости от области применения. Использование левой педали в качестве педали деселератора позволяет оператору снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя на определенное время за счет временного отключения блокировки дроссельной заслонки при маневрировании вокруг препятствий. Кроме того, новый топливный бак обеспечивает минимум 12 часов эксплуатации в зависимости от области применения. Дополнительная система контроля давления в шинах предоставляет оператору информацию в режиме реального времени на дисплее в кабине, обеспечивая надлежащее давление в шинах и максимальный срок их службы.

Комбинированная система управления коробкой передач и поворотом STIC™ позволяет осуществлять рулевое управление и управление коробкой передач с помощью одного рычага. Простое перемещение рычага STIC из стороны в сторону обеспечивает угол поворота шарнирного сочленения на 43° в обоих направлениях для точного маневрирования, а кнопки на рычаге позволяют легко управлять переключением передач и направлением движения.

Рабочая среда оператора
Особое внимание при конструировании модели 824K было уделено удобству и безопасности оператора, поэтому бульдозеры были оснащены облегченными лестницами с небольшим углом подъема для более удобного входа в кабину и выхода из нее, а также складным подлокотником STIC, чтобы оператору было легче садиться на сиденье и вставать с него. Кроме того, сиденье с пневматической подвеской серии Cat Comfort оснащено подушками увеличенной толщины и при регулировке перемещается вместе с закрепленными на нем пультами управления системой STIC и электрогидравлическим рабочим оборудованием.

В изолированную кабину, установленную на раме, подается очищенный воздух под давлением, а выбранная температура поддерживается автоматически. Панель управления использует большие переключатели с подсветкой и светодиодными индикаторами, а простой двухпозиционный кулисный переключатель управляет стояночным тормозом. Дополнительная камера заднего обзора с монитором, размещенным в кабине, повышает информированность оператора.

Удобство технического обслуживания и контроль состояния машины
Для дополнительной защиты персонала, выполняющего техническое обслуживание машины 824K, точки планового технического обслуживания сгруппированы и доступны с уровня земли или с платформ с противоскользящей поверхностью, оснащенных поручнями. Откидные дверцы с обеих сторон моторного отсека предоставляют удобный доступ для выполнения ежедневного технического обслуживания, а экологически безопасные сливные краны упрощают обслуживание и способствуют предотвращению утечек. Кроме того, узел технического обслуживания, доступный с уровня земли, оснащен выключателем электропитания, аварийным выключателем двигателя и выключателями освещения лестницы.

С целью дополнительного упрощения технического обслуживания система обработки основной информации Cat, VIMS™ 3G, являющаяся неотъемлемым компонентом модели 824K, информирует оператора о рабочем состоянии машины при помощи графического дисплея с сенсорным экраном. Для расширения возможностей контроля машины система Cat Product Link™ отображает коды событий и диагностические коды, а также такие данные, как моточасы, уровень топлива и время простоя. Данная информация передается в защищенное веб-приложение VisionLink®, которое может передавать информацию владельцам машин и дилерам, включая сравнение соотношения рабочего времени и времени работы на холостом ходу, а также функции картографирования.

Прочные конструкции
Модель 824K включает особые массивные конструкции и компоненты для тяжелых условий эксплуатации, которые дают возможность многократного капитального ремонта машины. Новый бульдозер отличается задней рамой, полностью выполненной из элементов коробчатого сечения и разработанной для сопротивления ударным и скручивающим нагрузкам при тяжелых бульдозерных работах. Крепления гидроцилиндра рулевого управления спроектированы для эффективной передачи нагрузки, воздействующей на систему рулевого управления, на раму, а крепления моста представляют собой компоненты для тяжелых условий эксплуатации, увеличивающие общую прочность конструкции. Данная прочная конструкция позволяет значительно сократить затраты и обеспечивает поддержание оптимальных эксплуатационных характеристик на протяжении всего срока службы модели 824K.

824K Wheel Dozer Specifications

   
Engine Cat C15 ACERT
Net power, hp (kW) 405 (302)
Torque, net, lbf-ft (N∙m) 1,479 (2 005)
Emissions rating Tier 3/Stage IIIA equivalent or
Tier 4 Final/Stage IV
Operating weight, lb (kg) 74,966  (34 004)
Blade capacities, yd³ (m³) 6.6-21.1 (5.0-16.2)
Transmission type 4F/4R planetary PS
Travel speed, mph (km/h) 21.6 (34.8)

Подробная информация о продукции

Подробная информация о продукции представлена по ссылкам ниже:

Печатные материалы

Место для изображения
Колесный бульдозер Cat 824K разгружает материал в отвал.

Загрузить изображение с высоким разрешением

Место для изображения
Колесный бульдозер Cat 824K убирает выступ.

Загрузить изображение с высоким разрешением

Место для изображения
Колесный бульдозер Cat 824K перемещает валун.

Загрузить изображение с высоким разрешением

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar поставляет изделия и оказывает услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты
Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
http://www.caterpillar.com/en/contact.html