Конструкция уплотнителя закладки отходов Cat® 826K отличается безопасностью и комфортом оператора, топливной эффективностью, высокой производительностью и продолжительным сроком службы.

Для распространения во всех странах мира: август 2014 г.
Номер пресс-релиза: 195PR14

Уплотнитель закладки отходов Cat® 826 устанавливал стандарты конструкции для этой требовательной области применения с 1978 г. На новой модели серии K Series эта конструкция дополнительно усовершенствована с точки зрения комфорта и безопасности оператора, простоты эксплуатации, прочности, надежности, экономичности и производительности. Доступны два варианта двигателей Cat C15 ACERT™ — в соответствии с требованиями стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды и Stage IV ЕС или стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Двигатель обеспечивает передачу полезной мощности 405 л.с. (302 кВт) на силовую передачу 826K, которая использует планетарную коробку передач с переключением под нагрузкой (по 2 передачи переднего и заднего хода), гидротрансформатор с блокировкой и мосты с планетарными редукторами для тяжелых условий эксплуатации, способные работать с тремя новыми конфигурациями колес и кулачков. Модель 826K обладает эксплуатационной массой 90 207 фунтов (40 917 кг), что в сочетании с массивными конструкциями, сохраняющими прочность даже после нескольких процедур восстановления, гарантирует исключительную надежность.

Для обеспечения экономии топлива модель 826K обладает экономичным режимом. При выборе оператором этот режим ограничивает частоту вращения коленчатого вала двигателя и позволяет машине работать в режиме автоматического переключения передач, когда максимальный крутящий момент не требуется. Для удобства оператора левая педаль используется в качестве тормоза, устройства перевода коробки передач на нейтраль и для управления деселератором двигателя, который оператор может использовать для временного изменения частоты вращения коленчатого вала двигателя, заданной при помощи блокировки дроссельной заслонки. Это делает маневрирование вокруг препятствий более безопасным. Оптимальная скорость реагирования и управляемость модели 826K обеспечивается системой STIC™, которая позволяет управлять коробкой передач и движением машины при помощи одного рычага.

В конструкции 826K уделено особое внимание удобству и комфорту оператора. Простой вход в кабину и выход из нее гарантируется облегченными лестницами с небольшим углом подъема и складным подлокотником системы STIC. Сиденье с пневматической подвеской серии Cat Comfort оснащено подушками увеличенной толщины и при регулировке перемещается вместе с закрепленными на нем пультами управления системой STIC и рабочим оборудованием. В изолированную кабину, установленную на раме, подается очищенный воздух под давлением, а выбранная температура поддерживается автоматически. Панель управления использует большие переключатели с подсветкой и светодиодными индикаторами, а простой двухпозиционный кулисный переключатель управляет стояночным тормозом.

Силовая передача/конструкции/защитные элементы
Модель 826K обеспечивает плавное и точное переключение передач благодаря встроенным средствам электронного управления, использующим систему переключения передач Caterpillar с однодисковой муфтой. Закалка шестерней коробки передач и используемые металлы гарантируют надежную работу и продолжительный срок службы. Гидротрансформатор с блокировкой, используемый на модели 826K, обладает рядом преимуществ, включая более эффективную передачу мощности, пониженный нагрев системы, увеличенную скорость хода и топливную эффективность. Дополнительная экономия топлива достигается благодаря системе выключения двигателя C15 на холостом ходу, а надежность двигателя достигается за счет функции отсроченного останова.

В связи с тем, что уплотнитель закладки отходов работает в самых сложных условиях, компания Caterpillar разработала машину со специальными конструкциями, обеспечивающими продолжительный срок службы. Задняя рама, выполненная из элементов коробчатого сечения, обладает устойчивостью к ударным и скручивающим нагрузкам, крепления гидроцилиндра рулевого управления спроектированы для эффективной передачи нагрузки, воздействующей на систему рулевого управления, на раму, а крепления моста представляют собой компоненты для тяжелых условий эксплуатации, увеличивающие общую прочность конструкции машины.

Специальная защита предохраняет системы и компоненты машины 826K от опасностей на рабочей площадке, таких как накопление грязи, воздействие химикатов и наматывание проволоки и пластика на колеса в сборе.

Щитки с гидравлическим приводом для двигателя и силовой передачи защищают компоненты и предотвращают накопление мусора; щитки передней рамы препятствуют накоплению мусора в рамах и гарантируют дополнительную защиту гидравлических трубопроводов; защита от наматывания мусора на мосты и защита уплотнений снижают вероятность налипания мусора на мосты; сетчатый фильтр воздухозаборника с мелкими ячейками предотвращает попадание постороннего материала в моторный отсек; система вентиляции под капотом препятствует попаданию внутрь мусора и охлаждает компоненты; отбойные брусья и очищающие пальцы помогают сохранять колеса в чистоте для оптимального уплотнения.

Колеса и кулачки
Доступны модификации модели 826K с тремя новыми конфигурациями колес и кулачков для повышения производительности машины и соответствия рабочим условиям на конкретных свалках. Конфигурация с лопастными кулачками разработана для обеспечения улучшенного сцепления при меньшей массе, что позволяет добиться высокой производительности при более низком расходе топлива. Конфигурация с крестообразными кулачками является стандартным вариантом, повышающим устойчивость на склонах, а конфигурация с комбинированными кулачками гарантирует баланс наиболее важных элементов — производительности, экономии топлива и устойчивости на склонах.

Удобство технического обслуживания/технология
Для дополнительной защиты персонала, выполняющего техническое обслуживание машины 826, точки планового технического обслуживания сгруппированы и доступны с уровня земли или с платформ с противоскользящей поверхностью и поручнями. Откидные дверцы с обеих сторон моторного отсека предоставляют удобный доступ для выполнения ежедневного технического обслуживания, а экологически безопасные сливные краны упрощают обслуживание и способствуют предотвращению утечек. Поворотная лестница обеспечивает простой доступ к двигателю. Кроме того, откидные охладители топлива и гидравлической жидкости упрощают очистку, а узел технического обслуживания, доступный с уровня земли, оснащен выключателем электропитания, аварийным выключателем двигателя и выключателями освещения лестницы.

С целью дополнительного упрощения технического обслуживания система обработки основной информации Cat (VIMS™ 3G), встроенная в конструкцию модели 826, информирует оператора о рабочем состоянии машины при помощи удобного графического дисплея с сенсорным экраном. Для расширения возможностей контроля машины система Cat Product Link™ отображает коды событий и диагностические коды, а также такие данные, как моточасы, уровень топлива и время простоя. Данная информация передается в защищенное веб-приложение VisionLink®, которое обладает мощным инструментарием для передачи информации владельцам машин и дилерам, включая сравнение соотношения рабочего времени и времени работы на холостом ходу и функции картографирования.

Технические характеристики машины

Двигатель

Cat C15 ACERT

Меньше

Полезная мощность

405 л.с. (302 кВт)

Меньше

Эксплуатационная масса, макс.

90 207 фунтов (40 917 кг)

Меньше

Расход гидравлического масла, макс.

30,9 галл./мин (117 л/мин)

Меньше

Давление срабатывания главного предохранительного клапана

3 495 фунтов/кв. дюйм (24 100 кПа)

Меньше

Емкость топливного бака

206,6 галл. (782 л)

Меньше

Уровень шума, воздействующего на оператора, станд.

73 дБ(А)

Меньше

Уровень шума, воздействующего на оператора, шумоподавл.

72 дБ(А)

Меньше

 

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

 

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ
Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo