Колесный погрузчик Cat® 950 GC оснащен проверенными на практике компонентами, прочными конструкциями и средствами обеспечения комфорта оператора, что максимально выгодно клиентам

Для распространения в Африке, СНГ, на Ближнем Востоке: апрель 2014 г.
Номер пресс-релиза: 75PR14

В новом колесном погрузчике Cat® 950 GC низкие эксплуатационные расходы сочетаются с прочностью, надежностью и экономичностью проверенных на практике компонентов Cat, что обеспечивает повышение производительности колесных погрузчиков грузоподъемностью 5 т. Результатом является машина, обладающая исключительной ценностью для заказчиков, по доступной цене. Список функций модели 950 GC поистине впечатляет: высокопрочные рамы; рычажный механизм Cat с брусом Z-образного профиля; серия высокопроизводительных ковшей; топливоэффективный двигатель Cat C7.1; мощная гидравлика с регулированием по нагрузке; просторная кабина с системой кондиционирования воздуха и удобными органами управления, а также непревзойденная поддержка дилеров Caterpillar по всему миру.

Модель 950 GC отлично подходит для складирования материалов, загрузки самосвалов, погрузки и разгрузки материалов, подачи материала в загрузочные бункеры и погрузочно-транспортных работ в карьерах, при проведении работ с песком и гравием, в угольных шахтах, на складах, бетонно-асфальтовых заводах, а также на строительных проектах, где колесные погрузчики используются для подготовки рабочей площадки, засыпки, перемещения труб и работ по общей уборке. Новый погрузчик также является идеальным выбором для участия в государственных тендерах, т. к. представляет собой хорошо продуманную машину по доступной цене.

Модель 950 GC дополняет текущий модельный ряд колесных погрузчиков. Проверенная на практике модель 950H остается доступной для приобретения. Машина 950H будет по-прежнему обеспечивать перемещение песка, гравия и щебня, выполнение необходимых задач при работах в карьере, сносе промышленных сооружений, удалении отходов, лесозаготовительных работах и работах в трюмах.

Силовая передача
Двигатель C7.1 с полезной номинальной мощностью 168 кВт (225 л.с.) соответствует стандартам Stage IIIA (Tier 3) на выбросы загрязняющих веществ и оснащен новой системой впрыска топлива, специально разработанной для топлива, доступного на развивающихся рынках. Вентилятор с регулируемой частотой вращения, гидромотором и электронным управлением снижает расход топлива и уровень шума, а дополнительная функция "fan-drive-by pass" обеспечивает более быстрый прогрев в холодную погоду. Доступна система охлаждения для работы в условиях высокой температуры окружающего воздуха.

Коробка передач 950 GC с промежуточным валом и переключением под нагрузкой (4 передачи переднего и 3 передачи заднего хода), разработанная и изготовленная Caterpillar, оснащена функцией автоматического переключения передач и системой Cat для управления коробкой передач широкого диапазона, которая обеспечивает высокую мощность переключения и защиту от выхода за пределы допустимой частоты вращения. Эта коробка передач с функцией электронного регулирования обеспечивает плавное переключение передач и позволяет значительно ускорить циклы и увеличить срок службы компонентов.

Мосты для тяжелых условий эксплуатации с внутренними планетарными бортовыми редукторами оснащены маслоохлаждаемыми дисковыми тормозами с гидравлическим управлением и термообработанными коническими зубчатыми колесами. Доступны самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения.

Рычажный механизм, ковши, гидравлика
Машина 950 GC оснащена проверенным на практике рычажным механизмом с брусом Z-образного профиля Cat, который обеспечивает возможность интенсивного копания, увеличенное усилие отрыва и высокие показатели подъема и вылета, для компетентного выполнения широкого ряда погрузочных операций. Показатели высоты нижнего шарнира ковша и высоты разгрузки являются лучшими в классе колесных погрузчиков грузоподъемностью 5 т, что позволяет без проблем выполнять загрузку дорожных самосвалов. Ограничители высоты подъема и возврата ковша в положение копания можно отрегулировать в соответствии с меняющимися условиями работы.

Превосходным дополнением к рычажному механизму являются высокопроизводительные ковши Cat с удлиненным днищем, изогнутыми боковыми стенками и большой шириной раскрытия. Данные преимущества позволяют даже малоопытным операторам обеспечивать коэффициент заполнения от 105 до 115 процентов за минимальное время, что ведет к уменьшению времени рабочего цикла и экономии топлива. Специальная защита предохраняет рычажный механизм, гидроцилиндры и кабину от высыпания материала. Доступно устройство для быстрой смены навесного оборудования с электрогидравлическим приводом. Оно позволяет применять различное навесное оборудование Cat на модели 950 GC для дополнительного расширения возможностей машины.

Мощность на рычажный механизм подается гидравлической системой 950 GC с регулированием по нагрузке, обеспечивающей быстрое перемещение гидроцилиндров подъема и наклона и повышенную грузоподъемность, а также преобразование мощности двигателя для снижения расхода топлива. Кроме того, система помогает сократить выделение тепла за счет обеспечения потока масла и давления, фактически необходимых для выполнения конкретных операций. Конструкция 950 GC представляет собой точный баланс между гидравлическими циклами и тяговым усилием, обеспечивающий интенсивную погрузку без чрезмерной пробуксовки колес, что гарантирует экономию топлива и меньший износ шин.

Комфорт оператора
В конструкции 950 GC комфорту и удобству оператора уделено особое внимание. Просторная кабина оборудована удобным сиденьем с тканевой обивкой, механической подвеской (также доступно сиденье с пневматической подвеской) и органами управления рабочим оборудованием с сервоприводом, не требующими от оператора приложения больших усилий. Также доступен вариант управления рабочим оборудованием при помощи джойстика. Оба типа органов управления оснащены дистанционными выключателями быстрого действия. Джойстик также оборудован переключателем смены направления. Регулируемая рулевая колонка включает стандартный рычаг переключения передач с функцией включения пониженной передачи для дополнительного удобства.

Обзорность улучшена при помощи большого (на всю высоту кабины) ветрового стекла, не имеющего искажений, и стандартных внутренних и внешних зеркал. Для дополнительного удобства и безопасности доступна система камер заднего обзора. Десять вентиляционных отверстий с решетками позволяют операторам направлять поток воздуха по своему желанию. Фильтрация подаваемого в кабину воздуха обеспечивается простым в обслуживании внешним фильтром. Дисплей панели приборов оснащен аналоговыми указателями, сигнальными лампами и ЖК-дисплеем, что позволяет оператору быстро получать информацию о состоянии машины.

Для дополнительной безопасности машина 950 GC оборудована лестницами с каждой стороны, обеспечивающими доступ к большим платформам с поручнями. Кроме того, главная дверь открывается наружу и дает широкий доступ в кабину. Доступная система управления плавностью хода обеспечивает оптимальный комфорт за счет плавного движения, снижения ударных нагрузок на машину и сокращения высыпания материала. Это позволяет сократить время рабочих циклов и повысить производительность.

Удобство технического обслуживания
Гидравлические и электрические узлы технического обслуживания предоставляют доступ к централизованным точкам технического обслуживания с уровня земли, повышая удобство и безопасность персонала, выполняющего плановое обслуживание. Большие откидывающиеся вверх боковые панели и откидная задняя решетка обеспечивают простой доступ к фильтрам и отверстиям для планового взятия проб масла (S•O•SSM), которые могут использоваться для взятия проб масла из рабочего контура для анализа с целью регулярной проверки состояния машины.

Дополнительным преимуществом модели 950 GC является телеметрическая система Cat Product LinkTM, которая позволяет отслеживать местоположение машины, задавать географические границы и удаленно контролировать рабочие параметры, такие как часы работы, расход топлива, время простоя и коды событий или неисправностей.

Технические характеристики машины

ДвигательCat C7.1
Номинальная мощность, кВт (л.с.)168 (225)
Эксплуатационная масса, кг (фунты)18 630 (41,070)
Колесная база, мм (дюймы)3 300 (130)
Глубина копания, мм (дюймы)92 (3.6)
Станд. ковш, м³ (ярды³)3.1 (4.1)
Высота разгрузки, мм (дюймы)3 044 (120)
Высота по оси шарнира ковша, мм (дюймы)4 180 (165)

 

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar поставляет изделия и оказывает услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo