Погрузчик Cat® 986H разработан для обеспечения высокой надежности, безопасности, простоты эксплуатации и технического обслуживания, а также низких эксплуатационных расходов

Для распространения в Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ: март 2013 г.
Номер пресс-релиза: 171PR13

Новый колесный погрузчик Cat® 986H, разработанный специально для выполнения работ в карьерах – погрузки в шоссейные и внедорожные самосвалы и погрузочно-транспортных работ, – это прочная, производительная машина, простая в эксплуатации и обслуживании. Погрузчик 986H с мощностью 305 кВт (409 л.с.) оснащен ковшом объемом от 5,3 до 6,1 м3 (от 7 до 8 кубических ярдов), а также силовой передачей с проверенными на практике компонентами Cat, мощной и эффективной гидравлической системой с регулированием по нагрузке, усиленной конструкцией рамы, рычажным механизмом и безопасной, комфортной кабиной оператора. Машина 986H создана для обеспечения высокой надежности и низких удельных затрат на тонну.

Управляемая подъемными рычагами из литой стали, разработанными, чтобы выдерживать высокие нагрузки, конструкция с брусом Z-образного профиля машины 986H обеспечивает высокое усилие выемки и грузоподъемность, а также улучшенный обзор режущей кромки ковша и рабочей площадки. Подъемные рычаги доступны как в стандартной конфигурации, так и в конфигурации с увеличенной высотой подъема для работы с различными самосвалами.

Прочность основных конструкций погрузчика 986H – задняя рама с коробчатым сечением, спроектированная для сопротивления торсионным ударам и скручивающим нагрузкам, литые опоры с осевым креплением и усиленные крепления гидроцилиндра рулевого управления – обеспечивает надежность на протяжении нескольких сроков службы машины. Погрузчик 986H также оборудован высокопроизводительными ковшами Cat для быстрой и равномерной загрузки. Также доступно устройство для быстрой смены навесного оборудования.

Двигатель Cat C15 оборудован надежными насос-форсунками с электронным управлением и механическим приводом, которые обеспечивают точную подачу топлива и гарантируют оптимальную производительность и экономичность в любых ситуациях. Коробка передач с переключением под нагрузкой Cat с 4-мя передачами переднего хода и 3-мя передачами заднего хода обладает зубчатыми колесами и валами, термообработанными специальным образом для обеспечения повышенной прочности. Муфты сцепления с электронным управлением, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивают плавное переключение передач. Насос переменной производительности подает в гидросистему рабочего оборудования 986H именно тот объем жидкости, который необходим для цилиндров в конкретный момент. Это позволяет снизить расход топлива и выделение тепла.

Интуитивные органы управления, не требующие приложения больших усилий, обеспе-чивают максимальную производительность операторов машин 986H, а программиру-емый ограничитель подъема сокращает время циклов погрузки. Наклонная лестница гарантирует легкий доступ в кабину, а сиденье Cat Comfort серии III оборудовано пневматической подвеской, дополнительной системой обогрева и имеет шесть регулиру-емых положений. В кабину подается очищенный воздух под давлением, а автоматичес-кие органы управления позволяют поддерживать комфортную температуру в кабине. Система контроля Cat оснащена цифровыми индикаторами наиболее важных парамет-ров машины. Также доступна дополнительная система камер заднего обзора.

С целью обеспечения повышенной безопасности конструкция защиты при опрокидыва-нии (ROPS) и конструкция защиты от падающих объектов (FOPS) являются неотъемле-мой частью конструкции кабины. Кроме того, площадки для технического обслужива-ния имеют нескользящие поверхности, а удобная передняя платформа для очистки ветрового стекла упрощает доступ к стеклу кабины.

Погрузчик 986H разработан с целью упрощения планового обслуживания и обеспечивает доступ к точкам технического обслуживания с уровня земли или с платформы. Погрузчик также обладает централизованной системой смазки для пальцев шарнирного механизма и вынесенными штуцерами для измерения давления в компонентах силовой передачи. На электрической панели на уровне земли находятся аварийный выключатель двигателя, выключатель "массы" аккумуляторной батареи и автоматические выключатели.

Модель 986H, оборудованная стандартным рычажным механизмом, обеспечивает загрузку самосвала Cat 770G грузоподъемностью 38,6 тонн (42,6 амер. тонн) за четыре подхода. При помощи рычажного механизма высокого подъема модель 986H может выполнить загрузку самосвала 772G грузоподъемностью 47,7 тонн (52 амер. тонн) за пять подходов и самосвала 773G грузоподъемностью 56 тонн (61,7 амер. тонн) за шесть подходов

Технические характеристики колесного погрузчика 986H

Двигатель Cat C15 ACERT™
Номинальная мощность, полезная 305 кВт (409 л.с.)
Эксплуатационная масса (станд.) 42 940 кг (93 100 фунтов)
Диапазон емкости ковша 5,3-6,1 м3 (7-8 ярдов3)
Номинальная полезная нагрузка (станд. подъем) 10 т (11 амер. тонн)
Номинальная полезная нагрузка (выс. подъем) 9,5 т (10,5 амер. тонн)
Расход жидкости гидросистемы, макс. 200 л/мин (52 галл./мин)
Давление в гидросистеме, осн. 27 600 кПа
(4000 фунтов на кв. дюйм)

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo