Многочелюстные грейферные захваты Cat® серии GSM – высокая мощность, увеличенный объем, невероятно прочная и продуманная конструкция для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик

Для распространения в Европе, на ближнем Востоке, в Африке и СНГ: апрель 2013 г.
Номер пресс-релиза: 199PR13

Компания Caterpillar Work Tools, ведущий поставщик навесного оборудования для колесных погрузчиков и экскаваторов, представляет линейку многочелюстных грейферных захватов Cat® GSM для гидравлических экскаваторов и машин для погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемностью 15-75 т. Эти грейферы могут использоваться для широкого спектра работ, например, для погрузки измельченного мусора, длинных строительных балок, автомобильных кузовов, отходов на станциях переработки и перегрузки или фрагментов скальной породы на строительных площадках.

"С внедрением линейки многочелюстных грейферных захватов Cat GSM компания Caterpillar выводит использование грейферных захватов на новый уровень и помогает подрядчикам повысить прибыль благодаря выполнению работ по сортировке и погрузке с повышенной точностью и за меньшее время", - рассказывает Ричард Дж. Херманн (Richard J. Hermann), коммерческий директор компании Caterpillar Work Tools в странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

Прочная и продуманная конструкция
Грейфер Cat GSM стандартной комплектации оснащен защитной рамой и защитными трубами, увеличивающими срок службы штоковых камер цилиндров. Учитывая характер перемещаемых материалов, челюсти, шарнирные пальцы и подшипники скольжения изготовлены из высококачественных износостойких материалов. Шарнирные соединения оснащены пылезащитными уплотнениями, разработанными по последним стандартам. Корпус отличается проверенной на практике жесткой конструкцией, обеспечивающей долгий срок службы. Грейферы обладают функцией гидравлического вращения на 360 градусов, что позволяет легко позиционировать грейфер во время работы.

Мощный захват
Мощное усилие при закрытии челюстей грейфера в сочетании с быстрым открыванием и закрыванием обеспечивают короткую продолжительность рабочих циклов, увеличивая среднечасовой объем перемещаемых грузов.

Широкий диапазон грейферов
Линейка GSM (GSM 22, 25, 35, 45, 50, 60) предлагает грейферы для выполнения любых работ. Грейферы с 5 зубцами могут быть открытыми, полуоткрытыми и закрытыми. Зубцы производятся из износостойкого материала, а привариваемые наконечники легко сменяются. Открытые челюсти рекомендуются для перемещения крупных отходов, камней или бетонных блоков, в то время как закрытые челюсти рекомендуются для мелких отходов, например банок от прохладительных напитков. Полуоткрытые челюсти можно использовать для таких отходов, как автомобильные радиаторы, аккумуляторы, провода и кабели, крупные бытовые приборы и блоки двигателей. Линейка GSM идеально сочетается с любыми экскаваторами Cat, а также с любыми экскаваторами других производителей.

Дилеры Cat обеспечивают полную техническую поддержку многочелюстных грейферных захватов GSM, гарантируя клиентам поставки запчастей и навесного оборудования для машин и их обслуживание из единого центра. На все навесное оборудование Cat распро-страняется полный спектр услуг по предпродажному и послепродажному обслуживанию, включающих рекомендации по выбору оборудования, обучение операторов, организацию эксплуатации оборудования и предложения по использованию различных программ финансирования и страхования.

Сайты, посвященные участию компании Caterpillar в выставке bauma 2013 в Мюнхене::
Английский сайт:: http://www.uk.cat.com/bauma
Немецкий сайт:: http://deutschland.cat.com/bauma

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo