Бульдозер для расчистки территории Cat® обеспечивает чистую работу без перегрева и использует навесное оборудование с повышенным расходом

Для публикации в Северной и Южной Америке, России, Юго-Восточной Азии, Индии, Австралии: март 2014 г.
Номер пресс-релиза: 51PR14

Новый бульдозер для расчистки территории Cat® 586C — это универсальная машина для работы в тяжелых условиях с достаточной мощностью для использования устройств для поверхностного рыхления почвы и кусторезов. "Бульдозер работает без перегрева и предотвращает скопление мусора, поэтому вы потратите гораздо меньше времени на очистку и больше на работу, — утверждает Мэтт Макдоналд, специалист по оборудованию компании Caterpillar Forest Products. — К тому же вы можете выполнять самые разнообразные виды работ с помощью всего одной машины, сокращая расходы на владение и эксплуатацию".

Области применения включают жилищное и коммерческое строительство, землеустройство, создание и техническое обслуживание полосы отвода, облагораживание заболоченных территорий и мест обитания диких животных, обустройство и культивирование зон зеленых насаждений, расчистку территории для заграждения от огня и регулирования паводков.

Навесное оборудование Cat разработано с учетом мощности модели 586C. Устройство для поверхностного рыхления почвы Cat HM825 и кусторез Cat BR624 можно будет приобрести у производителя. Для данного навесного оборудования будет обеспечена полная поддержка дилеров Cat. Прочее навесное оборудование, такое как ковши и грабли-скребки, доступны у дилеров Cat.

Высокая мощность
Система PowerDirect Plus оптимизирует производительность, отслеживая запросы оператора и гидравлического навесного оборудования и передавая мощность туда, где она необходима. Двигатель мощностью 350 л.с. и увеличенная гидравлическая система подают большее количество масла к навесному оборудованию для более быстрого возврата оборудования в исходное положение без замедления работы других функций.

"Вы ощутите высокую производительность при выполнении любых видов работ. Функции одновременного подъема, наклона, поворота, а также возврата навесного оборудования в исходное положение выполняются значительно быстрее по сравнению с машинами основных конкурентов",— утверждает г-н Макдональд. Система PowerDirect Plus также помогает повысить топливную эффективность, поддерживая постоянную нагрузку на двигатель.

Чистая работа без перегрева
"Этот бульдозер часто работает в жаркой, сухой и пыльной среде, поэтому особенно важно, чтобы машина имела хорошую систему охлаждения и защиту от скопления мусора", — утверждает г-н Макдоналд. Высокопроизводительная система охлаждения и автоматический реверсивный вентилятор обеспечивают эффективное охлаждение машины. Увеличенный вентилятор с гидроприводом имеет уменьшенную частоту вращения. Количество оборотов регулируется для поддержания необходимой температуры гидросистемы и двигателя. В холодную погоду или при первом запуске двигателя вентилятор вращается медленнее, чтобы обеспечить экономию мощности и топлива, а также для снижения уровня шума.

Машина поделена на несколько отсеков, в которых создается избыточное давление для предотвращения попадания грязи. Приток воздуха под давлением обеспечивает охлаждение электронных компонентов, датчиков и других важных элементов в течение длительных рабочих смен.

Компания HJM Forest Resource Management, LLC, базирующаяся в г. Де-Калб, штат Миссури, использовала опытный образец машины с целью предоставления обратной связи и более точного подбора параметров бульдозера. Один из руководителей компании, Джимми Уэйн Макговен (Jimmy Wayne McGowen), отметил, что радиатор и воздушный фильтр не засорились и в моторном отсеке не скапливался мусор. "Раньше нам приходилось очень часто выполнять продувку на старых моделях машин, — сообщает г-н Макговен. — На новой машине этого делать не нужно. Это очень важно для нас, т. к. мы тратили очень много времени на поддержание эксплуатационной готовности старых моделей бульдозеров".

Он также добавил, что прежде никогда не видел, чтобы средняя температура гидравлического масла в течение рабочего дня достигала лишь 41 °C (105 °F). "Чем лучше охлаждается ваша машина, тем эффективнее и дольше она работает", — сообщил г-н Макговен.

Комфортабельная кабина
Кабина размещена между мостами для обеспечения плавности хода. Прозрачное, 3-компонентное ветровое стекло, стандартная камера заднего вида и потолочный люк обеспечивают круговой обзор. Дополнительный комфорт обеспечивается сиденьем с пневмоподвеской, которое входит в стандартную комплектацию машины и оснащается опорой для шеи и спины, а также новой высокопроизводительной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. "Нам ни разу не пришлось использовать систему кондиционирования в режиме высокой мощности. Она отлично справляется со своими функциями и в режиме малой мощности", — сообщил г-н Макговен.

Органы управления являются полностью регулируемыми. Специальные функции, которые увеличивают производительность и снижают утомляемость оператора, включают в себя режим медленного перемещения, режим выбора типа местности, режим движения по дорогам, а также дополнительную функцию автоматической регулировки высоты и наклона навесного оборудования. Режим медленного перемещения дает оператору возможность повышения или снижения скорости в процессе работы с помощью кнопок на джойстике вместо педали. "При управлении скоростью только при помощи педали оператору сложно обеспечивать движение машины через густую растительность и выполнять измельчение и профилирование. Режим медленного перемещения значительно упрощает работу оператора", — объясняет г-н Макдоналд.

Высокая эксплуатационная готовность
Прочные рамы коробчатого сечения и проверенная на практике конструкция центрального сочленения с увеличенными сдвоенными коническими роликовыми подшипниками и пальцами диаметром 76,2 мм (3 дюйма) обеспечивают надежную опору. Гидрораспределитель, насосы и уплотнения гидроцилиндров прошли строгие испытания для проверки надежности. Крепления гидроцилиндра рулевого управления, хромированные подъемные рычаги и пальцы рычагов наклона являются другими примерами изменений конструкции данного бульдозера для повышения его технической готовности и увеличения срока службы.

Оптимальная устойчивость
Двигатель расположен в задней части машины, поэтому вес бульдозера распределен между мостами равномерно для обеспечения оптимальной устойчивости. Задний двигатель также служит противовесом для интенсивного скашивания и измельчения. Центральное шарнирное сочленение размещено между передним и задним мостами, что позволило улучшить траектории перемещения шин.

Простое техническое обслуживание.
Удобный доступ к точкам ежедневного обслуживания. Заливка гидравлического масла выполняется на уровне земли при помощи стандартного электрического маслозакачивающего насоса гидросистемы и шланга с быстросъемным соединением, который хранится на машине. Перед поступлением в бак масло проходит через систему фильтров защиты гидросистемы. Заправка топлива также осуществляется с уровня земли. И другие компоненты легко доступны благодаря откидной кабине, шарнирным панелям и доступу к двигателю и гидравлическому насосу с трех сторон.

Навесное оборудование
Как устройство для поверхностного рыхления почвы HM825, так и кусторез BR624 отличаются надежностью и долговечностью. Прочные конструкции, усиленные направляющие и износостойкая внутренняя обшивка минимизируют время простоя и ремонта. Доступ ко всем точкам ежедневного технического обслуживания расположен на уровне земли, что упрощает выполнение всех регулировок.

Оператор имеет отличный обзор зоны вокруг навесного оборудования. Отвод срезанного материала выполняется вниз и в сторону от бульдозера. При отключении навесного оборудования гидравлика бульдозера замедляет движущиеся части оборудования до полной безопасной остановки.

Опытный образец машины, который использовала компания HJM Forest Resource Management, был оборудован устройством для поверхностного рыхления почвы HM825. По словам г-на Макговена, способность бульдозера и навесного оборудования справляться с крупными стволами была преимуществом при обработке лесонасаждений для расширения полосы отчуждения для линий электропередач. "Навесное оборудование оснащено гидравлическим толкающим брусом, что является огромным преимуществом", — добавил г-н Макговен.

Производство машины Cat 586C с устройством для поверхностного рыхления почты и кусторезом будет запущено в мае. Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.cat.com.

Технические характеристики машины

Мощность двигателя 586C

261 кВт (350 hp)

Мощность навесного оборудования 586C

378 л/мин при 37 921 кПа

(100 галл./мин при 5500 фунтах/кв. дюйм)

Ширина HM825

2900 мм (114,2 дюйма)

Оптимальный требуемый расход рабочей жидкости HM825

378 л/мин при 37 921 кПа

(100 галл./мин при 5500 фунтах/кв. дюйм)

Ширина BR624

2474 мм (97,4 дюйма)

Потребность в электроэнергии BR624

246 л/мин при 37 921 кПа

(64 галл./мин при 5500 фунтах/кв. дюйм)

 

http://conexpo.cat.com/

Image 1

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.