Компания Caterpillar пополняет линейку асфальтоукладчиков моделями AP1000F и AP1055F

Для распространения во всех регионах, кроме Европы: ноябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 558PR14

Повышение производительности и технология с простым интерфейсом являются основными преимуществами новых асфальтоукладчиков серии F производства Cat® Paving Products.

Топливная эффективность

Несколько функций позволяют повысить топливную экономичность с сохранением высокой производительности. На новых моделях используется двигатель Cat C7.1 ACERT™ мощностью 167 кВт (225 л.с.), соответствующий требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Stage IV ЕС и Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США без снижения мощности. Для некоторых моделей серии F также доступен двигатель Cat C7.1, соответствующий требованиям стандартов, эквивалентных EPA Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Он обеспечивает мощность 186 кВт (249 л.с.).

Экономичный режим доступен в стандартной комплектации асфальтоукладчиков серии F. При использовании с функцией автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя экономичный режим эффективно регулирует обороты двигателя для оптимизации расхода топлива, снижения уровня шума и обеспечения плавного перемещения асфальтоукладчика. Данная функция автоматически регулирует обороты двигателя при достижении верхнего предельного значения по нагрузке или в случае необходимости дополнительного охлаждения.

Встроенный генератор и система подогрева вибробруса

Встроенный генератор, обеспечивающий питание новой системы подогрева вибробруса, является еще одним улучшением, позволяющим сократить расход топлива. Эксклюзивный генератор Caterpillar серии F был разработан той же командой, что создала инновационный гусеничный бульдозер Cat D7E.

Встроенный генератор напрямую соединен с двигателем асфальтоукладчика и является ключевой деталью машины. Улучшенное распределение тепла на вибробрусах серии SE60 в сочетании с генератором позволяет добиться необходимой температуры вибробруса в течение приблизительно 15 минут. Раньше это занимало около 30-45 минут.

Частота вращения коленчатого вала двигателя асфальтоукладчиков серии F составляет 1300 об/мин во время нагрева. Для сравнения, на многих машинах конкурентов этот показатель составляет 2200 об/мин. Пониженная частота вращения уменьшает уровень шума и сокращает время пуска в жилых зонах.

Технология

Сенсорные дисплеи гарантируют повышенную гибкость в работе и настройке машины. Цветной дисплей обеспечивает отличную обзорность и большее количество простых в использовании функций. Управление новыми функциями осуществляется через сенсорный экран. Управление наиболее часто используемыми функциями по-прежнему выполняется при помощи переключателей.

Новая автоматическая система подачи с одним переключателем упрощает настройку и помогает обеспечить стабильную работу операторов с разным опытом и уровнем подготовки.

Диагностика системы подогрева вибробруса позволяет продолжить работу в случае отказа датчика температуры вибробруса. Система обеспечивает автоматическую регулировку показателей для укладки асфальта без простоев.

Управление отношением скорости конвейеров теперь можно осуществлять с виброплиты. Ранее, только оператор бульдозера мог управлять данным параметром. Таким же образом, оператор бульдозера теперь может регулировать высоту укладки смеси, что повышает эксплуатационную гибкость машины. На новых моделях доступен подвесной блок управления, позволяющий оператору виброплиты находиться рядом с машиной.

Консоли управления

Консоль управления отличается повышенной функциональностью. Органы управления просты в соответствии с требованиями подрядчиков и дают возможность гибкой настройки. Бригады, предпочитающие ограниченное количество функций, получают удобную и эффективную систему управления. При этом практически все органы управления находятся на тех же местах, что и у предыдущих моделей. Операторы, желающие использовать больше функций, могут получить к ним доступ через различные меню на сенсорных экранах.

Настройки эксклюзивных систем хода и подачи материала изменяются с помощью одного переключателя. Скорость, а также режимы работы и перемещения, автоматически регулируются на обеих станциях.

Операторы асфальтоукладчиков могут выполнять различные регулировки вибробруса, не покидая своих мест. Управление системой регулирования уклона Cat теперь при желании может осуществляться с консолей бульдозера. Система автоматической подачи с одной кнопкой выполняет функции четырех переключателей. Кнопка автозаполнения обеспечивает переключение между шнеками и конвейерами, что дает оператору возможность сразу же обеспечить необходимую подачу материала.

Режим прогрева/очистки управляет системой подачей на пониженной скорости, позволяя оператору выполнять промывку. В данном режиме также происходит автоматический подъем шнека для упрощения транспортировки. Для бригад, которые не желают использовать все органы управления и соответствующие технологии, на вибробрусе доступны органы блокировки для предотвращения случайного доступа.

Ходовая часть Mobil-Trac™

Асфальтоукладчики серии F оснащены инновационными ходовыми частями. Поддерживающие катки тележек ходовой части поддерживает контакт с поверхностью независимо от рельефа местности. Качающиеся тележки до минимума сокращают отклонения от траектории и движение буксировочной точки, обеспечивая ровность слоя.

Ходовая часть Mobil-Trac System (MTS) оснащена качающимися тележками и резиновой лентой вместо стандартной стальной гусеничной ленты. Резиновая лента приводится в действие посредством фрикционного зацепления и доступна как с грунтозацепами, так и без них. Ходовая часть MTS гарантирует скорость перемещения, сравнимую с показателями колесных асфальтоукладчиков. Другими словами, данная система позволяет сочетать сцепление гусеничных асфальтоукладчиков со скоростью и мобильностью колесных. Повышенная маневренность является еще одним важным преимуществом.

Колесная ходовая часть

Для колесных асфальтоукладчиков серии F в качестве дополнительного оборудования доступны приводы на шесть колес. Привод на шесть колес использует усовершенствованную гидравлику для оптимального сцепления и обеспечивает на 200 процентов большее тяговое усилие передних колес по сравнению с предыдущими моделями. Система привода передних колес или привод на четыре колеса гарантирует на 50 процентов большее тяговое усилие передних колес по сравнению с предыдущими моделями. Новые радиальные шины улучшают сцепление. При испытаниях на утрамбованном грунте и асфальте новые шины продемонстрировали на 20 процентов большее тяговое усилие, чем существующие радиальные шины для движения по песку.

Дополнительное оборудование

Доступные три варианта вибробруса: SE60 V, SE60 V XW и SE60 VT XW. Модели XW имеют одинаковую конструкцию рамы, при этом модель V XW оснащена только вибросистемой, а модель VT XW — еще и трамбующими брусьями.

Срок службы плиты вибробруса увеличен за счет использования износостойкой стали производства Caterpillar. Та же сталь используется и для режущих промок автогрейдеров, а также вибробрусов AS3301C, AS3251C и AS4252C.

Уширители вибробруса оборудованы эксклюзивной двухскоростной системой пропорционального управления, которая повышает управляемость при работе рядом с препятствиями и на автомобильных дорогах. Подвесной блок управления регулирует высоту дополнительных гидравлических концевых заслонок, ширину уширителя и высоту буксировочной точки. Система управления позволяет оператору вибробруса перемещаться более свободно. Добавление механически обработанной рамы вибробруса упрощает установку плит вибробруса, которые крепятся к раме при помощи болтов.

Вибробрус SE60 V обеспечивает великолепную плавность хода и высокое качество поверхности и отличается универсальностью, позволяющей использовать его для выполнения различных работ в городских зонах, благодаря уменьшению опорной поверхности и массы. Данный вибробрус заменяет модель AS3301C.

Вибробрусы серии SE60 XW отлично подходят для более высокой степени уплотнения поверхности. Вибробрусы серии XW также отличаются полным гидравлическим управлением вершиной дорожного профиля, наклоном и высотой уширителя при полной ширине 10 м (33 фута). Это особенно важно при укладке покрытий большой ширины для обеспечения оптимальной текстуры и плотности поверхности.

###

Примечание для редакторов: компания Caterpillar поставляет изделия и оказывает услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей

www.cat.com/requestCatinfo