Компания Caterpillar разрабатывает систему электропривода с высоким крутящим моментом, предназначенную для использования в забойных скребковых конвейерах для разработки длинными забоями

Для распространения во всех странах мира: сентябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 464PR16

Новая система электропривода с высоким крутящим моментом Cat® HTD4100 для забойных скребковых конвейеров обеспечивает более высокий уровень автоматизации, управляя увеличенными скоростью и крутящим моментом и осуществляя мониторинг в режиме реального времени. Кроме того, модульная конструкция упрощает установку и техническое обслуживание. Инновационная система отличается быстрым реагированием и точным управлением, что уменьшает износ и повреждения цепи конвейера, в то время как моторы с высоким крутящим моментом обеспечивают максимальный крутящий момент независимо от скорости и позволяют оптимизировать производительность и уменьшить износ.

Новая система привода состоит из двух основных компонентов: частотно-регулируемый преобразователь и мотор-редуктор. В новой системе Cat мотор с крутящим моментом, управляемым преобразователем, и средним напряжением заменяет индукционный двигатель переменного тока. В основе управления электроприводом используется прямое управление крутящим моментом — самая передовая технология управления электроприводом переменного тока из применяемых в настоящее время.

Мотор с крутящим моментом, управляемым преобразователем, работает на низких скоростях в диапазоне 0–300 об/мин, в отличие от индукционных двигателей, работающих при 1500 об/мин. Более низкая скорость позволяет уменьшить инерцию на выходном вале в восемь раз и обеспечивает быстрое реагирование системы. Это позволяет избежать повреждения редуктора и цепи или снизить риск повреждения в случае засорения конвейера.

Мощность мотора, установленного в модульную систему электропривода, составляет 1250 кВт (1900 л.с. при 60 Гц), максимальный крутящий момент — 650 000 Нм (480 000 фунто-футов). Конструкция мотора позволяет уменьшить количество ступеней зубчатой передачи, что упрощает всю систему. Таким образом, по сравнению с системами на 20 процентов крупнее, данная система обладает такими же характеристиками крутящего момента при меньших габаритах. Меньший размер обеспечивает гибкость при выемке длинными забоями. Также система состоит из небольшого количества деталей, что увеличивает ее надежность. Кроме того, использование стандартных компонентов упрощает обслуживание системы.

В дополнение к плавным началу и остановке система HTD4100 обладает быстрым ускорением. Изменяемая скорость цепи конвейера может быть приспособлена к производственным условиям, благодаря чему можно снизить износ конвейера.

Более того, производительность данной системы на 5 % выше стандартных электроприводов. Улучшенная производительность системы предполагает уменьшенное потребление энергии и сниженные требования к системе охлаждения.  

Компания Caterpillar сможет настроить систему электропривода с высоким крутящим моментом, так, чтобы ее можно было установить на существующие забойные конвейеры для разработки длинными забоями. Компания планирует выпустить системы электроприводов с высоким крутящим моментом в диапазоне напряжения 3,3–4,16 кВ и диапазоне механической мощности 300 кВт–1600 кВт (от 400 л.с. до 2100 л.с.). В дальнейшем будут представлены системы для других сфер применения, например струговая установка с выемкой длинными забоями и консольные перегружатели.        

Испытания системы электропривода Cat HTD4100 с высоким крутящим моментом начнутся в 2017 году. Для получения более подробной информации посетите зону, посвященную подземным горным работам, стенда компании Caterpillar на выставке MINExpo 2016, обратитесь к региональному дилеру Cat или зайдите на сайт: www.cat.com/mining

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2016 Caterpillar. Все права защищены  

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителейwww.cat.com/requestCatinfo