Caterpillar расширяет выбор высокомощных машин благодаря гидравлическим экскаваторам без фронтального рабочего оборудования для специальных типов применения

Для распространения во всех странах мира: Ноябрь 2016 г.
Номер пресс-релиза: 526PR16

Caterpillar OEM Solutions расширяет выбор высокомощных машин с помощью гидравлических экскаваторов без фронтального рабочего оборудования массой более 100 метрических тонн. Создавая возможность использования более мощного и универсального фронтального навесного оборудования специального назначения, компания Caterpillar предлагает модели гидравлических экскаваторов без фронтального рабочего оборудования Cat® 6015B–6090 для задач, требующих мобильности и выполнения работ на возвышении или платформе. Силовые установки для таких машин обеспечивают мощность от 606 кВт до 3360 кВт ( от 813 л.с. до 4500 л.с.).

Дилерская поддержка гидравлических экскаваторов Cat без фронтального рабочего оборудования осуществляется по всему миру. Они являются надежным и высокомощным оборудованием, гарантирующим исключительную производительность в самых различных отраслях и сферах применения. Данные машины специального назначения применяются в строительстве крупных инженерных сооружений и морском строительстве, для землечерпательных работ и работ по укреплению берега, при карьерных разработках, для работ с сыпучими материалами и работ по сносу.

Для машин доступно несколько комплектаций для соответствия различным сферам применения. Гидравлические экскаваторы без фронтального рабочего оборудования обычно оснащены особым навесным оборудованием, устанавливаемым спереди.cj, Доступны модели с дизельным и электрическим приводом, что придает машинам еще большую универсальность. Кроме того, машины с оборудованием, устанавливаемым только в верхней части, можно установить на длительный срок на платформу, часто используемую для землечерпательных работ и для работ по перемещению материалов. Стандартный кузов можно использовать в качестве крепежной платформы, в оснащение может входить система привода поворота. Для отраслей с использованием высокомощной гусеничной ходовой части комплектация ходовой части гидравлического экскаватора представлена как комплексная мобильная платформа, выдерживающая нагрузки до 100 метрических тонн.

К преимуществам использования гидравлических экскаваторов Cat без фронтального рабочего оборудования относятся следующие характеристики:

  • оптимизация за счет заказа только требующихся компонентов;
  • соответствие различным размерам и вариантам навесного оборудования;
  • повышенная стабильность точного управления ковшом и другим оборудованием;
  • использование прочности и надежности ходовой части Cat;
  • повышение унификации парка техники благодаря машинам массой более 100 метрических тонн.

Основываясь на многолетнем опыте в горнодобывающей отрасли и области погрузки и разгрузки материалов, мы применяем в гидравлических экскаваторах без фронтального рабочего оборудования проверенную на практике технологию Cat для обеспечения высокой производительности, надежности и длительного срока службы.

Для получения дополнительной информации о моделях гидравлических экскаваторов без фронтального рабочего оборудования и нестандартном навесном оборудовании, а также при возникновении любых вопросов свяжитесь с Caterpillar OEM Solutions по электронному адресу oem_solutions@cat.com или посетите веб-сайт www.cat.com/oemsolutions.

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает в продажу изделия и услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, «Caterpillar Yellow» и маркировка техники «Power Edge», а также идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

©2016 Caterpillar. Все права защищены 

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки

Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток

Фрэнсин Шо (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей www.cat.com/requestCatinfo