Экскаватор Cat® 349D2 L для тяжелых условий эксплуатации

Для распространения в Африке, Турции, СНГ и на Ближнем Востоке: июль 2014 г.
Номер пресс-релиза: 266PR14

Новый гидравлический экскаватор Cat® 349D2 L с эксплуатационной массой 44 400–47 300 кг (97 900–104 300 фунтов) обладает высокопрочной основной конструкцией, которая позволяет новой модели работать в самых тяжелых условиях эксплуатации. В зависимости от рынка сбыта модель 349D2 L может поставляться с удлиненным передним рычажным механизмом и/или с передним рычажным механизмом для массовых земляных работ. Топливоэффективный двигатель Cat C13 ACERT™ (ISO 14396 — 301-кВт (403 л.с.)) в сочетании с мощной и точной гидравлической системой обеспечивает высокую производительность в любых областях применения при работе как с ковшом, так и с любым другим навесным оборудованием Cat.

Двигатель

Электронные компоненты управления регулируют работу системы механических насос-форсунок двигателя C13 ACERT, работающих при большом давлении и обеспечивающих полное сгорание и оптимальную экономию топлива.

Расходы на владение и эксплуатацию машины 349D2 L& были сокращены за счет возвращения к использованию оптимизированного экономичного режима каждый раз при запуске машины, независимо от того, какой режим был ранее выбран оператором. Это снижает расход топлива на 9 процентов для лучшего соответствия требованиям наших клиентов.   Уникальный электронный блок управления Cat ADEM™ A4 позволяет двигателю мгновенно реагировать на изменяющиеся условия, сохраняя оптимальную производительность и экономию топлива.

Ходовая часть/конструкции

Экскаватор 349D2 L оснащен удлиненной ходовой частью, длина гусеничной части составляет 5360 мм, а ширина гусеничной ленты — 3340 мм (башмаки гусеничных лент — 600 мм). Гусеницы на всех моделях смазаны и уплотнены, что помогает снизить шум при движении и уменьшить износ внутренних частей пальца и вкладыша. Это способствует сокращению эксплуатационных расходов.

Также доступна система принудительного крепления пальца (PPR2), разработанная для эксплуатации машины при высоких ударных нагрузках/большом количестве передвижений. Система обеспечивает механическую фиксацию звена на пальце, уменьшая движение звена и обеспечивая полный контроль над движением уплотнения, что помогает продлить срок службы смазки. Более прочные звенья гусеничной ленты в системе PPR2 противостоят усталости материалов и образованию трещин, а дополнительные литые направляющие колеса обеспечивают продолжительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.

Конструкция верхней основной рамы 349D2 L выполнена с использованием роботизированной сварки, обеспечивающей прочные, высококачественные сварные швы. Основные элементы коробчатого сечения соединены массивными трубами у основания стрелы. Такое соединение гарантирует прочность конструкции. В конструкции внешней рамы используются боковые балки из гнутого профиля, которые обеспечивают устойчивость к изгибающим и скручивающим нагрузкам. Пятиугольные рамы гусениц для ходовой части, изготовленные из толстых стальных листов, гарантируют оптимальный срок службы.

Удлиненная стрела 6,9 м поставляется с удлиненной рукоятью 3,35 м. Стрела для массовых земляных работ 6,55 м поставляется с рукоятью для массовых земляных работ 2,55 м (для Африки, стран Ближнего Востока и СНГ) и рукоятью для массовых земляных работ 3,0 м (для Турции).

Большой выбор навесного оборудования Cat, включающего ковши, гидромолоты, грейферы, гидроножницы, мультипроцессоры и рыхлители, гарантирует универсальность машины и удобство эксплуатации. Новое устройство смены навесного оборудования Cat с узлом крепления с захватами отвечает требованиям всех мировых промышленных стандартов или превосходит их, в частности данное устройство отвечает требованиям стандартов EN474, ISO13031 по безопасности устройств смены навесного оборудования. Готовые гидравлические комплекты для навесного оборудования включают шланги с разъемами и покрашенные трубки нужной формы, а также исчерпывающие инструкции, облегчающие установку.

Гидросистема

Сервоуправляемая гидросистема экскаватора обеспечивает легкое пропорциональное управление рабочим оборудованием, функциями поворота платформы и перемещения. В данной системе используются два главных насоса, которые потребляют всю выходную мощность двигателя, гарантируя максимальную эффективность в любых условиях эксплуатации. Системы регенерации масла для контуров стрелы и рукояти сокращают количество циклов, снижают нагрузку на главные насосы и уменьшают расход топлива.

Система обеспечивает автоматическую приоритетность операций подъема стрелы и поворота платформы путем автоматической регулировки расхода масла, которая основывается на движении рычага, устраняя тем самым необходимость в кнопках рабочих режимов. Гидроцилиндр обеспечивает поглощение пиковых ударных нагрузок, снижает уровень шума и продлевает срок службы компонентов.

Рабочая среда оператора

Экскаватор 349D2 L оборудован просторной и комфортной кабиной (с конструкцией ROPS для Турции). Сниженный уровень шума и сиденье с пневматической подвеской гарантируют комфорт оператора, а система поддержания давления обеспечивает подачу чистого, фильтрованного и беспыльного воздуха в кабину. Большие стекла по периметру кабины и большой потолочный люк из поликарбоната предоставляют оптимальный обзор, а безрамные окна (кроме заднего) еще больше улучшают обзор и облегчают замену.

В наружной конструкции кабины используется труба из толстой стали, установленная по нижнему периметру. Данная труба увеличивает срок службы и сопротивление вибрации. Кроме того, она позволяет прикрепить болтами конструкцию защиты от падающих объектов (FOGS) непосредственно к кабине (это может быть осуществлено как на заводе, так и в полевых условиях). Кабина крепится к раме с помощью упругих опор, которые снижают уровень вибрации и шума, повышая комфорт оператора.

Джойстики оснащены встроенными кнопками и ползунковыми переключателями, которые модулируют управление гидромеханическим навесным оборудованием, а ЖК-дисплей отображает наиболее важную информацию о работе (на 28 языках) и проводит предпусковую проверку, которая уведомляет оператора о необходимости снизить уровень гидравлической  жидкости.

Удобство технического обслуживания

Точки планового технического обслуживания легкодоступны, в том числе вынесенный блок смазки, расположенный на стреле для подачи смазки в труднодоступные места, и топливный фильтр грубой очистки/водоотделитель, находящийся в отсеке очистки воздуха, который доступен с уровня земли. Интервалы технического обслуживания моторного масла и фильтра увеличены до 500 часов, а система фильтрации воздуха с радиальным уплотнением предупреждает оператора о достижении заранее установленного уровня засорения. Ее техническое обслуживание можно проводить без инструментов. Точки для взятия проб масла и измерения давления обеспечивают простое проведение проверки состояния машины и стандартного оборудования.

Технические характеристики 349D2 L

Меньше

Модель двигателя

Cat C13 ACERT

Меньше

Мощность двигателя (ISO 14396)

301 кВт (403 л.с.)

Меньше

Полезная мощность двигателя (ISO 9249)

289 кВт (387 л.с.)

Меньше

Мин. эксплуатационная масса

44 400 кг (97 900 фунтов) *

Меньше

Макс. эксплуатационная масса (M2.55, гусеничные ленты 900 мм)

47 200 кг (104 100 фунтов) **

Меньше

Макс. эксплуатационная масса (M3.0, гусеничные ленты 900 мм)

47 300   кг (104 300 фунтов) ***

Меньше

Макс. глубина копания

7600 мм (24 фута 11 дюймов) *

Меньше

Макс. вылет на уровне грунта

11 660 мм (38 футов 3 дюйма) *

Меньше

Макс. давление в гидросистеме

35 000 кПа (5076 фунтов/кв. дюйм)

Меньше

Макс. расход гидравлического масла

734 л/мин (193 галл./мин)

Меньше

Макс. тяговое усилие

338 кН (75 985 фунт-сил)

Меньше

* 349D2 L с удлиненной стрелой, рукоятью R 3,35 м, гусеничными лентами 600 мм (Африка, Ближний Восток, СНГ)
** 349D2 L со стрелой для массовых земляных работ, рукоятью M 2,55 м, гусеничными лентами 900 мм (Африка, Ближний Восток, СНГ)
*** 349D2 L со стрелой для массовых земляных работ, рукоятью M 3,0 м, гусеничными лентами 900 мм (Турция)

# # #

Примечание для редакторов:  компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Изображения, доступные для загрузки

Информация для прессы

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling):  Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_M@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore):  Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo