Longwall USA: технологии Caterpillar Global Mining позволяют повысить производительность и обеспечить безопасность при разработке длинными забоями

Для распространения во всем мире. Июнь 2013 г.
Номер пресс-релиза: 246PR13

Компания Caterpillar Global Mining представляет широкий спектр современных технологий на выставке Longwall USA, стенд 423. Центральное место занимает последняя модель очистного комбайна Cat® EL 1000, разработанного специально для пластов малой и средней толщины. Комбайн EL 1000 в настоящее время находится на стадии разработки. Эта машина позволит дополнительно расширить богатый ассортимент оборудования Caterpillar и предоставит точную и мощную систему с высоким производственным потенциалом, обладающую характеристиками управляемости и безопасности, соответствующими будущим требованиям и различным геологическим условиям в данном сегменте промышленности. 

Предварительные технические характеристики очистного комбайна EL 1000 свидетельствуют о том, что новая модель предназначена для пластов высотой от 63 до 126 дюймов (1,6-3,2 м), ее мощность резания оценивается в 1600 л.с. (1000 кВт). Очистной комбайн обеспечивает мощность откатки порядка 2 x 134 л.с. (2 x 100 кВт). Очистной комбайн EL 1000 создан на основе конструкции проверенных очистных комбайнов Cat для разработки длинными забоями и отличается массивной цельной основной рамой, сменными модульными компонентами, улучшенными средствами автоматизации и возможностью подключения к сети Ethernet.

Как и для всей продукции Cat Global Mining, глобальная сеть дилеров Cat еще больше повысит эффективность комбайнов EL 1000, обеспечивая высокое качество поддержки, предоставляя запасные части, своевременное квалифицированное обслуживание и отраслевой опыт. Дилеры Cat осведомлены о потребностях операторов, ведущих разработку длинными забоями, в надежном и непрерывном обеспечении высокой производительности и обладают всеми возможностями, чтобы помочь решить данную задачу.

Cat Detect Personnel
Безопасность остается основным фактором при эксплуатации систем Cat MineStar™ System. Новая система Detect Personnel обеспечивает еще больший уровень безопасности. Система интегрирована в электрогидравлическую систему управления крепями Cat PMC-R, которая надежно определяет присутствие персонала в очистных забоях с помощью технологии РЧ-идентификации (RFID). Система Detect Personnel предназначена для исключения контакта между персоналом и подвижным оборудованием за счет контроля зон безопасности и авторизации доступа. Демонстрация возможностей этой системы занимает значительную часть в экспозиции компании Cat.

Центр управления системы Cat MineStar System
На стенде компании Cat также представлена в режиме виртуальной реальности трехмерная презентация центра управления системы Cat MineStar System, демонстрирующая работу шахты. Система Cat MineStar System включает полный набор возможностей, связанных с любым аспектом деятельности на шахте. Эта система предназначена для обеспечения безопасности, высокой производительности и общей эффективности работы.

Компания Caterpillar представляет наиболее широкий ассортимент систем и компонентов для разработки длинными забоями, включая крепи, струги, очистные комбайны, забойные конвейеры и системы привода CST, а также полный ассортимент вспомогательного оборудования, например машины для транспортировки крепей, комбайны непрерывного действия Континиус Майнер и системы ленточных конвейеров. Со всем этим оборудованием можно ознакомиться с помощью интерактивных экранов Caterpillar Touchpoint на стенде 423.

Чтобы получить дополнительные сведения о продукции компании Cat для разработки длинными забоями, просмотрите видеозапись, обратитесь к местному дилеру Cat или посетите веб-сайт mining.cat.com/longwall.

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает продукты и услуги для каждого из своих регионов в различные периоды времени. Несмотря на то что прилагаются все усилия для того, чтобы информация о продукте выпускалась только после того, как Caterpillar получит подтверждение от нашей дилерской сети, предприятий и маркетинговых дочерних фирм о доступности продуктов или услуг в соответствующем регионе, редакторам необходимо проверить наличие и технические характеристики продукции у региональных дилеров.

Вопросы прессы

Уполномоченные лица Cat Trade по связям со СМИ

Северная и Южная Америка
Шерон Холлинг: Holling_Sharon_L@cat.com

Страны Европы, Африки и Ближнего Востока
Фрэнсин Шор: Shore_Francine_M@cat.com

Адрес общей электронной почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Адреса для запросов читателей
www.cat.com/requestCatinfo