Мультипроцессор MP300 -- Новый стандарт производительности

Для распространения в Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ: сентябрь 2013 г.
Номер пресс-релиза: 473PR13

Компания Caterpillar Work Tools, ведущий поставщик навесного оборудования для колесных погрузчиков и экскаваторов, представляет новую линейку оборудования серии MP300 — новое поколение мультипроцессоров для гидравлических экскаваторов Cat®. Мультипроцессоры серии MP300 (MP318 и MP324) компании Caterpillar могут выполнять практически любые работы по сносу, так как их конструкция предусматривает один основной корпус в комплекте с шестью наборами челюстей. Позже в стандартное предложение будут добавлены другие модели.

"Мы применяем технологии, которые сокращают расходы клиентов на владение и эксплуатацию. Это гарантирует, что клиенты, выбирая продукцию и дилерскую сеть Cat, экономят больше средств, чем при выборе в пользу любого из наших конкурентов. Новое поколение мультипроцессоров задействует технологию, на которую подана патентная заявка, с использованием усилителя и датчика скорости, а также систему фиксации челюстей (на нее также подана патентная заявка), что выражается в снижении стоимости для заказчиков и уменьшении количества выбросов", — рассказывает Ричард Дж. Херманн (Richard J. Hermann), коммерческий директор компании Caterpillar Work Tools.

Компактность, легкость, мощность
Новая серия мультипроцессоров MP300 объединяет в себе успех их предшественников с компактностью и легкостью конструкции и невероятной мощностью при резке и дроблении. Мощный поворотный механизм корпуса позволяет выполнять непрерывное вращение на 360 градусов, за счет чего работы по сносу выполняются быстро и под любым заданным углом. Новая серия MP300 без сомнения является лучшим в своем классе оборудованием и наиболее универсальным инструментом для работ по сносу.

Простота замены челюстей
В комплект каждого мультипроцессора включен широкий ассортимент взаимозаменяемых челюстей:
бетонорез (CC), челюсти для сноса (D), измельчитель (P), гидроножницы (S), универсальные челюсти (U) и ножницы для резки металлических емкостей (TS). При правильном выборе комплекта челюстей для универсального корпуса подрядчик может добиться исключительной универсальности оборудования при минимальных инвестициях. Это позволит выполнять множество работ, связанных со сносом. Быстрота установки и замены челюстей обеспечивается благодаря новой (патент ожидается) системе фиксации челюстей. Для предыдущих моделей замена челюстей занимала около 25 минут, теперь она выполняется при помощи стандартных инструментов и занимает всего 10 минут.

Короткий рабочий цикл
Резка и дробление занимают меньше времени. Как только челюсти встречают сопротивление, автоматически срабатывает встроенная гидравлическая система SpeedBooster. Новая модель усилителя объединяет в себе датчик скорости и новый небольшой цилиндр, который сокращает продолжительность цикла раскрытия/закрытия почти вдвое. Кроме того, усилие при закрытии повышено на 6%. Это позволит повысить производительность на 10 (челюсти CC для резки стали) - 50 (челюсти D для разрушения бетона) процентов.

Простое техническое обслуживание.
Новые челюсти оснащены сменными изнашиваемыми деталями (Cat GET) и имеют меньше сварных швов, что выражается в меньшем количестве нагруженных участков. Была увеличена защита гидравлических компонентов и шлангов, а двигатель снабжен улучшенным защитным ограждением. Кроме того, упрощен доступ к цилиндру и оптимизирована защита штока цилиндра. Уменьшилось количество точек смазки, что упростило процесс технического обслуживания. Теперь ежедневное техническое обслуживание требует только смазки, проверки износа и замены изношенных деталей.

Новые комплекты челюстей
Для новой серии MP300 были разработаны шесть новых комплектов челюстей, чтобы выполнять любые работы по сносу:

1. Бетонорез (CC)

Бетонорез выполняет точную резку и разрушение бетонных и стальных конструкций. Он может одновременно резать и дробить большие части усиленного железобетона с высокой плотностью арматуры. Бетонорез может разрушать балки и стальные конструкции.

2. Челюсти для сноса зданий (D)

Челюсти для сноса зданий используются для резки и дробления жесткого бетона, сооружений средней прочности и арматуры. Конструкция челюстей для сноса зданий предусматривает широкое раскрытие, поэтому их чаще всего используют при первичном сносе для разделения конструкции на части.

3. Челюсти измельчителя (P)

Челюсти измельчителя разрушают и измельчают бетон за один этап, отделяя арматуру от бетона и измельчая бетон на небольшие части для дальнейшей переработки.

4. Челюсти гидроножниц (S)

Новые челюсти гидроножниц разработаны для качественной резки и измельчения металлических объектов, которые могут быть обнаружены на рабочих площадках. Они оснащены пробивающим наконечником и изнашиваемым лезвием на верхней челюсти и поперечным лезвием с дополнительным направляющим лезвием на нижней челюсти. Прямая нижняя челюсть взаимодействует с верхней точкой верхней челюсти, сдавливая и расплющивая сталь перед резкой. Это увеличивает усилие резания до максимума и повышает качество кромки.

5. Универсальные челюсти (U)

Универсальные челюсти режут железобетон на небольшие части для последующего дробления и сортировки арматурных стержней, например в передвижной дробилке. Их можно использовать для первичных и вторичных работ по сносу.

6. Челюсти гидроножниц для резки металлических емкостей (TS)

Челюсти гидроножниц для резки металлических емкостей используются для точного разрушения стальных листов, судов, железнодорожных вагонов, нефтяных и топливных резервуаров, складов, хранилищ для транзитных грузов и других складских помещений, выполненных из листовой стали. Они режут сталь при помощи режущих пластин.

Сменные изнашиваемые детали
Изнашиваемые детали всех типов челюстей легкозаменяемы. Вместо деталей, скрепленных методом поверхностной сварки, новые челюсти снабжены изнашиваемыми частями, которые легко заменить. При замене новую деталь устанавливают прямо на рабочей площадке. Это позволяет избежать временных затрат на отправку челюстей в мастерскую для очистки, шлифовки и повторной сварки. Детали для челюстей D, CC и P взаимозаменяемы, кроме того, для них можно использовать оснастку для землеройных орудий Cat.

Дилеры Cat обеспечивают полную техническую поддержку мультипроцессоров серии MP300, гарантируя клиентам поставку запчастей и навесного оборудования для машин и их обслуживание из единого центра. На все навесное оборудование Cat распространяется полный спектр услуг по предпродажному и послепродажному обслуживанию, включающих в себя рекомендации по выбору оборудования, обучение операторов, организацию эксплуатации оборудования и предложения по использованию различных программ финансирования и страхования.

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

Изображение 4

Изображение 5

Изображение 6

Изображение 7

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Северная и Южная Америка
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo