Новый экскаватор Cat® 318D L серии 2

Для распространения в LRC кроме Австралии, Новой Зеландии, Китая, Кореи и Турции: февраль 2013 г.
Номер пресс-релиза: 126PR13

Новый гидравлический экскаватор с электрическим приводом 318D L серии 2 характе-ризуется экономичным, отвечающим требованиям стандартов Tier 2/Stage II двигателем, мощной и высокоэффективной гидросистемой, возможностью технического обслужи-вания с доступом с уровня земли, высоким уровнем комфорта и исключительно прочными основными конструкциями. Все это делает машину надежной, простой в обслуживании и позволяет обеспечивать высокую производительность при низком расходе топлива. Полезная мощность 82 кВт (110 л.с.), эксплуатационная масса до 17 300 кг (38 140 фунтов), наличие стрелы и двух рукоятей позволяют новой модели прекрасно соответствовать области применения. Конструкция кабины обеспечивает высокий комфорт, обзорность и простоту эксплуатации.

Двигатель 3054CA укомплектован надежным механическим регулятором в сочетании с системой впрыска топлива низкого давления, что обеспечивает безотказную работу, легкость обслуживания и высокую топливную эффективность. Экскаватор 318D L серии 2 потребляет приблизительно на 3 процента меньше топлива, чем его предшественник. Двойная фильтрация с водоотделителем в фильтре грубой очистки еще больше повышает надежность топливной системы. Экономичный режим работы двигателя обеспечивает производительность и экономию топлива при сохранении увеличенного усилия отрыва и грузоподъемности.

Новая компактная конструкция гидросистемы способствует более эффективному использованию мощности благодаря внедрению более коротких шлангов и трубопроводов для снижения трения и перепадов давления. Для разработанной компанией Caterpillar гидросистемы при использовании в любых условиях необходимо два насоса, что позволяет повысить производительность и ускорить работу навесного оборудования. Автоматическая система выбора приоритетности поворота платформы и работы стрелы выбирает наиболее эффективный режим работы, основываясь на перемещении джойстика, и исключает необходимость выбора режимов работы и мощности оператором.

Для разработки прочных конструктивных элементов экскаватора 318D L серии 2 компания Caterpillar использовала усовершенствованные технологии машиностроения. Более 70% сварных швов выполнены с помощью роботизированной сварки, что позволяет увеличить глубину проплавления по сравнению с ручной сваркой и повысить прочность и надежность. Прочная конструкция рам опорных катков и смазываемая консистентной смазкой гусеничная лента обеспечивают увеличенный срок службы ходовой части.

Для повышения общей производительности во время специальных работ у экскаватора 318D L серии 2 имеется удлиненная стрела. Надежную работу обеспечивают две удлиненные рукояти с дополнительными усиливающими элементами. Чтобы повысить возможности машины 318D L серии 2, можно использовать одно из двух устройств смены оборудования: CW для работы в тяжелых условиях и узел крепления с захватами Center-Lock™. Доступные гидравлические комплекты для установки в полевых условиях облегчают использование навесного оборудования.

Просторное, комфортное рабочее место оператора в новой машине отличается пониженным уровнем шума и оборудовано системой кондиционирования, подрессоренным сиденьем, джойстиками управления с низким усилием и большим жидкокристаллическим монитором с поддержкой 27 языков. Кабина крепится с помощью резинометаллических опор, которые снижают вибрацию и уровень шума, а большие стекла обеспечивают превосходный круговой обзор.

Машина 318D L серии 2 оборудована отверстиями S∙O∙SSM (плановое взятие проб масла), отверстиями для проверки гидравлической системы и гнездом для средства технического обслуживания Cat Electronic Technician с легким доступом с задней части кабины. Большая часть точек регулярного обслуживания доступна с уровня земли, а дверца отсека с правой стороны позволяет обслуживать фильтры машины. Интервалы замены гидравлического фильтра увеличены до 2000 часов, а конструкция воздухоочистителя с двойным фильтрующим элементом обеспечивает превосходную очистку воздуха.

Технические характеристики машины

Полезная мощность (SAE) 82 кВт (110 л.с.) Less
Эксплуатационная масса, макс. 17 300 кг (38 140 фунтов) Less
Глубина копания, длинная рукоять 6390 мм (21 фут) Less
Глубина копания, короткая рукоять 6090 мм (20 футов) Less
Вместимость ковша, на пальцах 0,80-1,09 м³ (1,04-1,43 ярда³) Less
Транспортировочная высота, макс. 3070 мм (10,1 фута) Less

Изображение 1

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo