Новый внедорожный самосвал Cat® 770G обеспечивает высокую производительность, а также превосходную надежность и долговечность

Для распространения в Африке, странах СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока: апрель 2014 г.
Номер пресс-релиза: 87PR14

Новый внедорожный самосвал Cat® 770G обеспечивает
высокую производительность, а также превосходную надежность и долговечность

Новый внедорожный самосвал Cat® 770G спроектирован и изготовлен для сложных строительных, карьерных и горных работ. Самосвал 770G, относящийся к классу машин с полезной нагрузкой 40 коротких тонн, оснащен эффективным двигателем Cat и силовой передачей, обеспечивающей высокую производительность и низкие затраты на тонну перемещаемого материала. Обширный список функций позволяет заказчикам настраивать самосвалы в соответствии с условиями работ и своими коммерческими целями.

Самосвал 770G создан на основе опыта эксплуатации модели 770, которая была представлена в 2006 г. и выполнила сотни тысяч часов работ по перемещению материала.

Модель 770G включает множество функций для повышения производительности и безопасности и снижения стоимости владения и эксплуатации. Сердцем нового самосвала является двигатель Cat C15 ACERT™, обеспечивающий мощность 381 кВт (511 hp). Модель доступна в двух различных конфигурациях, что позволяет удовлетворить любые потребности клиентов, и гарантирует уровень выбросов выхлопных газов, соответствующий требованиям стандартов Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США/Stage II ЕС или Tier 3/Stage IIIA.

Высокая производительность и дополнительные преимущества для оператора
Двигатель C15 обеспечивает эффективную подачу мощности на самосвал даже на крутых уклонах. Компоненты силовой передачи с электронным управлением обеспечивают переключение передач с ограничением по крутящему моменту, что позволяет самосвалу быстро преодолевать подъемы и гарантирует комфорт оператора.

Модель 770G предлагает стратегии замедления, включающие систему автоматического управления замедлителем и дополнительную систему торможения двигателем. Обе системы повышают уровень комфорта оператора и скорость перемещения самосвала на спуске.

При работе на скользких участках дороги дополнительная система регулирования тяги автоматически компенсирует различную скорость вращения колес и эффективно предотвращает их пробуксовку.

Три различных варианта кузова и два варианта футеровки позволяют оптимизировать самосвал для конкретных задач. Caterpillar предлагает кузовы с плоским днищем, а также карьерные и двускатные кузовы. Для кузовов с плоским днищем и двускатных кузовов доступна стальная футеровка. Для кузова с плоским днищем также доступна резиновая футеровка. Боковые борта доступны для перемещения легких материалов, например угля.

Повышение безопасности и эффективности оператора
Модель 770G обладает дополнительной широкой лестницей, которая обеспечивает простой доступ к кабине и платформам для технического обслуживания. Для лестницы доступны специальные осветительные приборы.

Также доступны два варианта кабины, что позволяет заказчикам делать выбор между базовым вариантом или вариантом с расширенным набором функций.  Кабина обеспечивает защиту оператора при опрокидывании и защиту от падающих объектов. Система визуального наблюдения за рабочей площадкой Cat (WAVS) благодаря использованию камер гарантирует оператору улучшенный обзор пространства вокруг самосвала.

Дополнительное сиденье Cat Comfort серии III позволяет выполнять регулировку под операторов любой комплекции и дает оператору возможность выбора характеристик подвески. Сиденье инструктора в кабине упрощает проведение обучения. В дополнение к эргономичным органам управления блокировка дроссельной заслонки позволяет снизить утомление оператора при перемещении на большие расстояния. Вспомогательная система рулевого управления с электрическим приводом обеспечивает надежность, а функция ограничения скорости гарантирует безопасное выполнение операций.

Для операторов, выполняющих ежедневные проверки, и для технического персонала предназначены контрольные точки, точки доступа для технического обслуживания и точки блокировки, доступные с земли или платформ. Функция блокировки системы рулевого управления снижает риск во время выполнения технического обслуживания при включенном двигателе.  

Снижение стоимости владения и эксплуатации
Большое количество созданных компанией Caterpillar вариантов конструкции позволяет сократить расходы на эксплуатацию самосвала. Модель 770G отличается увеличенными межсервисными интервалами, что позволяет уменьшить время простоев и снизить затраты на техническое обслуживание. Моторное масло и фильтры требуют замены после каждых 500 часов эксплуатации, а коробка передач, гидротрансформатор и гидравлические фильтры тормозной системы и системы рулевого управления требуют обслуживания с интервалом в 1000 часов. Точное управление двигателем помогает добиться оптимального сжигания топлива, снижая его расход на тонну перемещаемого материала, а дополнительный автоматический вентилятор с гидроприводом гарантирует использование мощности только при необходимости.

Основные компоненты, такие как двигатель C15 ACERT и планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой, отличаются длительным сроком службы. Семиступенчатая коробка передач Cat с переключением под нагрузкой интегрирована с электронной системой управления коробкой передач и шасси, обеспечивая повышенную производительность и прочность. Конструкция дифференциала также способствует увеличению прочности. Долговечные рамы самосвала выполнены из низкоуглеродистой стали, что позволяет без проблем выполнять ремонт с применением сварки в полевых условиях.

Решения Cat Connect обеспечивают интеллектуальное использование технологии и обслуживания в целях повышения эффективности выполнения работ на площадке. Технологии LINK, такие как дополнительная система Product Link™, помогают владельцам парка техники управлять оборудованием при помощи отслеживания информации (расход топлива, производительность, время работы в режиме холостого хода и диагностические коды), которая затем передается через интерфейс VisionLink®. Аналогичным образом функция VIMS™ обеспечивает контроль над состоянием машины и передачу соответствующих данных назначенным менеджерам. Дополнительная система для контроля показателей тонно-километров в час позволяет увеличить срок службы шин. Система измерения производительности самосвала помогает рабочему персоналу управлять нагрузками для обеспечения оптимальной производительности.

Для получения более подробной информации о внедорожном самосвале Cat 770G клиенты могут обратиться к региональным дилерам Cat или посетить сайт www.cat.com.

Краткие технические характеристики внедорожного самосвала 770G

 

770G

Меньше

Класс полезной нагрузки

36,3 т (40 амер. т)

Меньше

Вместимость кузова*

 25,9 куб. м (33,9 куб. ярда)

Меньше

Полная масса машины

 71 214 кг (157 000 фунтов)

Меньше

Модель двигателя

Cat C15 ACERT

Меньше

Полезная мощность двигателя (SAE)

360 кВт (483 hp)

Меньше

Полная мощность двигателя

381 кВт (511 hp)

Меньше

Максимальная скорость с грузом

73,5 км/ч (45,7 мили/ч)

Меньше

*Стандартный кузов с "шапкой" по SAE 2:1

 

# # #

Информация для прессы

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ
Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo