Новые гидравлические грейферы для перемещения материала Cat® серии CTV обеспечивают высокий коэффициент заполнения

Для распространения в Европе, СНГ, на ближнем Востоке и в Африке: апрель 2013 г.
Номер пресс-релиза: 195PR13

Компания Caterpillar Work Tools, ведущий поставщик навесного оборудования для колесных погрузчиков и экскаваторов, представляет новую линейку грейферов CTV, новое поколение грейферов для перемещения материала для гидравлических экскаваторов и машин для погрузочно-разгрузочных работ Cat® грузоподъемностью 15-75 т. Грейферы CTV созданы для перемещения большого объема сыпучих материалов, таких как зерно, уголь, песок и гравий, с максимальной производительностью. Caterpillar предлагает три стандартных типа грейферов CTV: CTV15, CTV20 и CTV40. Для каждой из моделей имеются в наличии грейферные ковши различной вместимости. Модель CTV30 будет представлена позднее в этом году.

"Грейферы с ковшами из линейки CTV являются новейшим инновационным продуктом компании Cat Work Tools. Сочетание надежной и современной конструкции и высокого коэффициента заполнения делает эти грейферы высокоэффективным оборудованием при любых погрузочно-разгрузочных работах на складах", - утверждает Ричард Дж. Херманн (Richard J. Hermann), коммерческий директор компании Caterpillar Work Tools.

Мощный захват
Мощное усилие при закрытии челюстей грейфера в сочетании с быстрым открыванием и закрыванием обеспечивают короткую продолжительность рабочих циклов, увеличивая среднечасовой объем перемещаемых грузов.

Конструкция для тяжелых условий эксплуатации
Надежная и современная конструкция корпуса обеспечивает оптимальную защиту внутренней прокладки шлангов гидроцилиндров. При производстве используются высококачественные износостойкие материалы. Шарнирные пальцы челюстей оснащены новейшими пылезащитными уплотнениями и подшипниками скольжения, увеличивающими срок службы оборудования.

Гидроцилиндры высокого качества
Два высококачественных гидроцилиндра, выдерживающих гидравлическое давление до 350 бар, оборудованы демпферами, которые обеспечивают амортизацию при раскрытии челюстей.

Подъемные крюки
Два подъемных крюка входят в стандартную комплектацию CTV. Они расположены по обеим сторонам корпуса, что позволяет опускать небольшие машины в грузовые отсеки кораблей.

Дополнительный скрепер
Для упрощения разгрузки липкого материала на грейферы можно установить скрепер с болтовым креплением (дополнительно).

Легкость технического обслуживания
Панели для проведения обслуживания обеспечивают свободный доступ к основным компонентам. Недельные интервалы между обслуживаниями и легкодоступные точки смазывания снижают время простоя оборудования до минимума.

Технические характеристики

Модель CTV15 CTV20 CTV40

Машины Вместимость  
15 - 30 т 1 м³ 1,2 м³ 1,5 м³ 1,9 м³ 2,3 м³ - Less
20 - 40 т 1,3 м³ 1,5 м³ 1,7 м³ 1,9 м³ 2,3 м³ 2,7 м³ Less
50 - 70 т 3,5 м³ 4,0 м³ 4,5 м³ 5 м³ - - Less

Дилеры Cat обеспечивают полную техническую поддержку грейферов CTV, гарантируя клиентам поставки запчастей и навесного оборудования для машин и их обслуживание из единого центра. На все навесное оборудование Cat распространяется полный спектр услуг по предпродажному и послепродажному обслуживанию, включающих рекомендации по выбору оборудования, обучение операторов, организацию эксплуатации оборудования и предложения по использованию различных программ финансирования и страхования.

Сайты, посвященные участию компании Caterpillar в выставке bauma 2013 в Мюнхене::
Английский сайт:: http://www.uk.cat.com/bauma
Немецкий сайт:: http://deutschland.cat.com/bauma

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo