Компания Caterpillar объявляет о выпуске новых мини-экскаваторов Cat® серии D

Для распространения во всех странах мира (кроме Китая и Японии): ноябрь, 2012 г.
Номер пресс-релиза: 348PR12

Новые мини-экскаваторы Cat® серии D - модели 301.7D, 302.2D и 302.4D являются дополнением к линейке серии D. Это мощные и универсальные машины, способные работать в ограниченных пространствах. Конфигурация данных моделей экскаваторов точно отображает их эксплуатационную массу (от 1,6 до 2,5 метрич. т). Новые машины имеют мощную гидравлику, увеличенное рабочее место оператора и превосходный доступ для технического обслуживания.

Благодаря компактным размерам мини-экскаваторы 301.7D, 302.2D и 302.4D можно перевозить на прицепах или небольших грузовых автомобилях.

Мини-экскаватор 301.7D может быть оборудован неподвижной или раздвижной ходовой частью. Модель мини-экскаватора 302.2D стандартно оснащена раздвижной ходовой частью, что обеспечивает увеличенную производительность машины по параметрам глубины копания и грузоподъемности. В моделях 301.7D и 302.2D на заказ устанавливается длинный бульдозерный отвал.

В Северной Америке модель 302.4D оснащается кронштейнами и предохранительными клапанами, благодаря чему установка прижима не требует сложных манипуляций и больших затрат.

Надежная и функциональная конструкция
Общая эффективность повышается еще больше с устанавливаемым бульдозерным отвалом, облегчающим выполнение засыпки канав и расчистки. Функция автоматической регулировки высоты и наклона позволяет выполнять перемещение отвала в соответствии с уровнем грунта без корректирующих действий оператора, а также быстро и просто выполнить расчистку рабочей площадки.

Прочные подъемные кронштейны на крыше кабины позволяют легко и быстро перемещать машину с одной площадки на другую.

Комфорт оператора
Машины серии D оснащаются навесом над рабочим местом оператора, что обеспечивает доступ к органам управления машины с двух сторон. По дополнительному заказу устанавливается закрытая кабина в стандартной комплектации с мощной системой отопления, оттаивания, вентиляции и открывающимся передним стеклом (со вспомогательной газовой стойкой), крепящимся на крыше. Нижнюю часть переднего стекла можно поднимать и хранить вместе с верхней частью стекла, благодаря чему увеличивается обзор оператора и усиливается приток воздуха. Кроме того, эта процедура не занимает много времени. Все кабины оснащаются правым сдвижным стеклом для дополнительной вентиляции. Все варианты кабин оснащены комплектом для установки радиоприемника.

В просторной кабине оператора установлено удобное подрессоренное сиденье с ремнями безопасности с инерционной катушкой, регулируемыми подлокотниками и достаточным местом для ног.

Управление гидравликой осуществляется при помощи пропорционального роликового переключателя на джойстике. Переключатель позволяет оператору настраивать расход гидравлического масла для различного рабочего оборудования. Все модели оснащены двухрежимной вспомогательной гидравликой, с помощью которой оператор может управлять как гидромолотом, так и двунапраленными компонентами оборудования, например шнековым буром. Как и у более крупных моделей, управление в новых экскаваторах Cat осуществляется за счет контура управления, благодаря чему достигается плавная работа при минимальных усилиях, а провода и рычажные механизмы не требуют какого-либо обслуживания.

Стояночный тормоз механизма поворота, использование которого необходимо при перевозке машины, включается автоматически при подъеме левой консоли.

Простое плановое техническое обслуживание
Прочные стальные панели кузова, обеспечивающие высокую стойкость к повреждениям. Панели на петлях и съемные панели обеспечивают легкий доступ к компонентам машины для проведения планового или необходимого технического обслуживания. Увеличенная периодичность планового технического обслуживания моделей серии D позволяет экономить время и сокращать эксплуатационные расходы: пропитанные маслом подшипники из спеченного сплава в соединениях стрелы и рычага копания смазываются с периодичностью 500 ч; периодичность замены моторного масла увеличена до 500 ч; а периодичность замены гидравлического масла составляет 3000 ч. Отверстие для отбора проб гидравлического масла Cat S.O.S™ позволяет выполнять точный плановый анализ состояния жидкости на всем протяжении срока службы.

Основные технические характеристики

  301.7D 302.2D 302.4D  
Эксплуатационная масса: Less
Навес - кг (фунты) 1690 (3726) 2025 (4464) 2312 (5097) Less
Кабина - кг (фунты) 1720 (4343) 2135 (4707) 2410 (5313) Less
Полезная мощность кВт (л.с.) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) 13,2 (17,7) Less
Глубина выемки грунта: Less
Стандартная рукоять, мм (футы) 2193 (7 футов 2 дюйма) 2478 (8 футов 2 дюйма) 2434 (8 футов) Less
Удлиненная рукоять - мм (футы) 2394 (7 футов 10 дюймов) 2678 (8 футов 9 дюймов) 2634 (8 футов 8 дюймов) Less

Дополнительную информацию о гидравлических мини-экскаваторах серии D можно получить у местного дилера компании Cat или на сайте www.cat.com

Сайты, посвященные участию компании Caterpillar в выставке bauma 2013 в Мюнхене::
Английский сайт:: http://www.uk.cat.com/bauma
Немецкий сайт:: http://deutschland.cat.com/bauma

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo