Новые гидромолоты Cat® серии E для средних и больших экскаваторов отличаются повышенной прочностью, простотой эксплуатации и технического обслуживания

Для распространения в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в СНГ: март 2013 г.
Номер пресс-релиза: 183PR13

Компания Caterpillar добавила три новых модели для экскаваторов средней и большой мощности в линейку гидромолотов серии E: H140Es, H160Es и H180Es. Гидромолоты Cat® серии E отличаются прочной конструкцией для длительного срока службы и высокой надежностью и оснащены такими функциями, как автоматическое отключение, глушитель и поглощающий вибрацию буфер. Все это делает инструмент простым в эксплуатации. Гидромолоты серии E разработаны с учетом необходимости проведения технического обслуживания в полевых условиях с помощью стандартных ручных инструментов и поддержания максимальной производительности.

Гидромолоты Cat полностью проектируются, разрабатываются и производятся компанией Caterpillar и являются оптимальным оборудованием для базовых машин Cat. Три новых гидромолота могут применяться с экскаваторами Cat от 324E до 374D L. Имеются монтажные кронштейны для устройств для быстрой смены навесного оборудования Cat. Класс энергопотребления гидромолотов H140Es, H160Es и H18Es – 6000 футо-фунтов (8135 Дж), 8500 футо-фунтов (11 525 Дж) и 12 000 футо-фунтов (16 270 Дж) соответственно.

Гидромолоты серии E оснащаются корпусом с новым симметричным дизайном, который позволяет корпусу вращаться на 180 градусов, чтобы снизить износ, эффективно продлевая срок службы корпуса. На нижней части инструмента установлены скальные кромки, защищающие корпус и позволяющие быстро устанавливать валуны в нужное положение. Поставляемый на заказ комплект защиты от износа повысит прочность молота для работы в тяжелых условиях.

Новый корпус отличается повышенной прочностью и позволяет снизить эксплуатационные расходы. Сглаженная изогнутая передняя часть вместе с задним профилем устраняют точки напряжения и передают усилия в нижнюю часть гидромолота. Моноблочные боковые пластины защищают точки, в которых могут возникать трещины. Дилеры Cat обеспечивают полную поддержку гидромолотов, гарантируя клиентам поставки запчастей для машин и их обслуживание из единого центра.

Гидромолоты серии E заменили инструменты серии D, на основе которых и были разработаны. В число новых функций входит автоматическое выключение, которое останавливает гидромолот при прорыве через материал. Эта система повышает надежность и долговечность молота, устраняя большие внутренние напряжения, возникающие при холостом срабатывании. Еще одна функция, которой оснащен каждый гидромолот серии E, – регулирующий клапан внешнего давления, который позволяет сократить время технического обслуживания, когда требуется регулировка. В стандартную комплектацию входят средства шумоподавления, которые обеспечивают защиту окружающей среды и повышают комфорт оператора.

Параметры гидромолотов Caterpillar предварительно запрограммированы в системе управления рабочим оборудованием экскаваторов Cat. Это упрощает их настройку. Программа управления рабочим оборудованием позволяет полностью регулировать расход и давление масла. Для планирования профилактического технического обслуживания можно регистрировать фактическое время работы гидромолота.

Для получения более подробной информации о гидромолотах серии E обратитесь к местному дилеру Cat или перейдите по ссылке: www.cat.com/ru_RU/products/new/attachments/hammers

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo