Новые асфальтоукладчики и катки Cat® на выставке Bauma

Для распространения во всех странах: январь 2013
Номер пресс-релиза: 1PR13

Caterpillar Paving Products представит три новых продукта на выставке Bauma в Мюнхене: асфальтоукладчик AP300D и два универсальных катка CB24B и CB34B. Они будут выставлены в зале B6 и на прилегающей территории.

Универсальный и маневренный асфальтоукладчик AP300D. Особенности:

  • Гидростатическая ходовая система обеспечивает плавное управление.
  • Ширина укладки легко регулируется с помощью стандартного гидравлического устройства для увеличения ширины от 1,7 до 3,2 м (от 5 футов 7 дюймов до 10 футов 6 дюймов). Максимальная ширина – 4,0 м (13 футов 1 дюйм) с использованием удлинителей с болтовым креплением. Устройство для уменьшения ширины сокращает ширину укладки до 650 мм (26 дюймов).
  • Малый радиус поворота – 1,65 м (5 футов 5 дюймов) – и высокая скорость движения (16 км/ч (10 миль/ч)) позволяют повысить маневренность и производительность.

Двигатели обоих катков CB24B и CB34B отличаются увеличенной мощностью и соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ ЕС Stage IV и Агентства по охране окружающей среды США EPA Tier 4 Final. Также на рынках стран с менее строгими стандартами на выбросы загрязняющих веществ доступны двигатели C1.5 и C2.2, соответствующие требованиям стандартов ЕС Stage IIIA и Агентства по охране окружающей среды США EPA Tier 4 Interim.

Катки CB24B и CB34B отличаются:

  • экономичным режимом для обеспечения требуемой мощности при меньшем расходе топлива;
  • ходовой системой для повышения производительности при движении по склонам;
  • повышенной обзорностью и комфортом оператора, включая снижение уровня шума;
  • непревзойденной степенью уплотнения за счет выравнивания амплитуд.

На выставке будут представлены машины, демонстрирующие новейшие технологии.

  • Компактный и универсальный асфальтоукладчик AP255E оснащен единым средством управления для выполнения работ по укладке и разравниванию.
  • Асфальтоукладчик AP555E с разравнивающим брусом AS4252C оснащен системой контроля продольного и поперечного уклона Cat, ходовой частью Mobil-Trac™ и системой управления дымом.
  • Разравнивающий брус AS4252C – это раздвигающийся в обе стороны, трамбующий выравнивающий брус с высокой плотностью укладки и шириной от 2,55 до 8,0 м (от 8 футов 4 дюймов до 26 футов 4 дюймов). Он оснащен электронным блоком управления, совместимым с ПО Cat Electronic Technician для упрощения диагностики и обслуживания.
  • Сдвоенные виброуплотнители барабанного типа CD44B/CD54B оснащены инновационной технологией ручного управления колесами; системой управления уплотнением Cat, которая обеспечивает оператора информацией об оптимальной температуре асфальта, поверхности укладки и количестве проходов; и экономичным режимом, который сокращает расход топлива и снижает уровень шума.
  • Универсальный каток CB14B оснащен плавной и эффективной силовой передачей и оптимизированной системой вибрации.
  • Пневмоколесный каток CW34 с восемью шинами, оснащенный модульным балластом и устанавливаемой на заказ системой Air-on-the-Run, обеспечивает прекрасную производительность по уплотнению.
  • Уплотнители грунта CS66B, CS78B, CP68B могут быть значительно усовершенствованы с помощью систем измерения, в частности, поставляемой на заказ системы измерения мощности привода машины (MDP), новой инновационной технологии измерения уплотнения, доступной только у компании Caterpillar.
  • Устанавливаемая на заказ на планировщик холодного типа PM200 система контроля продольного и поперечного уклона Cat обеспечивает точное управление глубиной погружения ротора и поперечным уклоном.

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов: компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из своих региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители средств рекламы Cat Trade Press

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Для стран Европы, Африки и Ближнего Востока
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий электронный адрес: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo