Новое поворотное гидравлическое устройство захватного типа с двойной фиксацией для смены навесного оборудования доступно для гидравлических мини-экскаваторов Cat®

Для распространения в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке, в странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Австралии, Новой Зеландии: сентябрь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 500PR14

Новое поворотное гидравлическое устройство захватного типа с двойной фиксацией (DLT) для смены навесного оборудования Cat®, доступное для гидравлических мини-экскаваторов Cat массой 5 и 8 тонн, увеличивает универсальность машины за счет возможности вращения навесного оборудования по дуге 180 градусов. Конструкция обеспечивает оптимальную эксплуатационную гибкость и эффективность при выполнении таких работ, как конечное профилирование, снос, очистка траншей, а также ландшафтных работ. Также она позволяет избежать затрат на специальное оборудование. Новое устройство для смены навесного оборудования совместимо с оборудованием, которое крепится на пальцах, и позволяет использовать ковши на конфигурации с прямой лопатой.

Конструкция устройства DLT позволяет менять навесное оборудование, не покидая кабины, а открытый фиксирующий механизм позволяет оператору визуально контролировать надежность крепления оборудования. Инновационная основная система фиксации данного устройства использует клиновидную пластину, положение которой регулируется гидроцилиндром со встроенным запорным клапаном. Вспомогательный фиксатор включается под действием пружины и отключается гидроприводом при помощи вспомогательного контура гидросистемы.

Устройство DLT имеет закрытую конструкцию без внешних штоков цилиндра или подвижных деталей, что выражается в оптимальной надежности, более длительном сроке службы компонентов и низком расходе на владение. Все внутренние компоненты, подверженные износу, прошли термообработку для обеспечения максимального срока службы. Таким образом, также увеличивается срок эксплуатации подшипников, канавок уплотнения и поверхностей шестерен. Вращатель новой конструкции обеспечивает на 35 процентов больший удерживающий момент, снижает общую массу на 15 процентов и упрощает размещение гидравлических трубопроводов по сравнению с приводами, приобретенными на вторичном рынке. Кроме того, винтовые и закаленные шестерни, используемые в приводе, обеспечивают оптимальную работу и продолжительный срок службы.

Масса устройства составляет 247 фунтов (112 кг) для 5-тонных экскаваторов, а также компактных колесных погрузчиков 903C и 398 фунтов (180 кг) для 8-тонных экскаваторов. Устройство DLT доступно для моделей 305C/D/E и E2, 305.5D/E и E2, а также 308E и E2.

###

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar поставляет изделия и оказывает услуги на каждом из своих региональных рынков в разное время. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo