Конструкция нового грейфера для утилизации отходов обеспечивает высокую производительность и топливную эффективность машины-носителя.

Для распространения в Европе, Африке, СНГ и на Ближнем Востоке: июнь 2014 г.
Номер пресс-релиза: 262PR14

Новый грейфер для утилизации отходов Cat® G315B WH разработан для гидравлических экскаваторов с эксплуатационной массой от 15 до 22 метрических тонн. Новый грейфер дополняет серию Cat G300. Он спроектирован специально для работы с большими объемами материала низкой плотности, такими как пластмасса или пенопласт.

""Грейфер G315 WH расширяет наш ассортимент навесного оборудования, предназначенного для предприятий по утилизации и переработке отходов, — говорит Дик Херманн (Dick Hermann), коммерческий директор Caterpillar Work Tools B.V. — Мы уверены, что благодаря такому расширению ассортимента, а также техническому опыту и знаниям соответствующих областей применения компания Caterpillar продолжит занимать ведущие позиции на рынке, являясь глобальным поставщиком экскаваторов и навесного оборудования для колесных погрузчиков. Мы стремимся повысить ценность нашей продукции для клиентов и помочь им решить задачи, связанные с утилизацией и переработкой отходов". "

Новый грейфер спроектирован с целью повышения ценности нашей продукции для клиентов. Вместимость грейферного ковша G315 WH составляет 800 литров, что позволяет выполнять загрузку за меньшее количество подходов, что выражается в снижении расхода топлива и быстрой окупаемости оборудования для компаний по утилизации и переработке отходов.

Особенности конструкции

Грейфер G315 WH оборудован верхней пластиной для монтажа кронштейна переходника, который позволяет использовать грейфер на разных машинах-носителях. С помощью специального устройства для быстрой смены навесного оборудования Cat CW грейфер может быть в считанные секунды заменен другим навесным оборудованием Cat. Экскаваторы Cat имеют заранее настроенные параметры гидросистемы, которые соответствуют грейферам серии G300.

Новый грейфер был специально разработан для утилизации отходов. Он обладает небольшой высотой и изготовлен с использованием высокопрочной ударостойкой стали. Гидравлические компоненты полностью защищены, а единственный гидроцилиндр с системой амортизации обеспечивает мощное усиление при закрытии челюстей захвата. Быстрое открытие и закрытие челюстей в сочетании с клапаном удержания груза сокращает продолжительность цикла. Высокое качество втулок со смазочными канавками, штифты из закаленной стали и внутренние пылезащитные уплотнения также обеспечивают надежность конструкции.

Грейфер G315B WH также использует гидравлическую функцию поворота на 360 градусов, что позволяет подводить грейфер к материалу практически под любым углом и снижает необходимость перемещения машины-носителя. Закрытые челюсти имеют квадратную форму, что обеспечивает максимальный доступ к материалу, а гладкая внутренняя поверхность ковшей и большой зазор способствуют оптимальному выполнению погрузки  . Стопорное устройство поворотной системы гарантирует безопасную транспортировку.

Панели для проведения обслуживания грейфера G315 WH обеспечивают легкий доступ к основным компонентам оборудования. Недельный межсервисный интервал и легкодоступные точки смазки позволяют сократить время простоя до минимума. Сменные износостойкие режущие кромки входят в стандартную комплектацию.

Технические характеристики G315B WH

Класс экскаватора 15–22 тонны Меньше
Размеры — Длина 2200 мм Меньше
Размеры — Ширина 1100 мм Меньше
Размеры — Высота 1455 мм Меньше
Вместимость 800 л Меньше
Масса* 1450 кг Меньше
Усилие при закрытии 50 кН Меньше
Давление — Открытие/закрытие (макс.) 350 бар Меньше
Расход — Открытие/закрытие (макс.) 90 л/мин Меньше
Давление — Вращение (макс.) 140 бар Меньше
Расход при вращении (макс.) 40 л/мин Меньше

*Масса указана без монтажного кронштейна

Изображение 1

Изображение 2

# # #

Примечание для редакторов. Компания Caterpillar выпускает свои изделия и услуги на каждый из региональных рынков через разные интервалы времени. Компания Caterpillar прилагает все усилия для того, чтобы информация о продукции предоставлялась только после получения подтверждения о ее наличии в соответствующем регионе от дилерской сети, заводов и маркетинговых филиалов компании. Тем не менее, убедительная просьба к редакторам проверять наличие продукции и ее технические характеристики у местных дилеров.

Информация для прессы

Представители Caterpillar Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com
Джоанна Келли (Johanna Kelly): Kelly_Johanna_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com
Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com

Заявки посетителей
www.cat.com/requestCatinfo