Четвертая струговая система разработки длинными забоями Cat® поставлена на шахту Bogdanka в Польше

Для распространения во всех странах: апрель 2014 г.
Номер пресс-релиза: 143PR14

В феврале 2014 года польская горнодобывающая компания Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. приобрела четвертую полную струговую систему разработки длинными забоями Cat®. На всех четырех длинных забоях применяются струговые установки Cat GH1600. Это то же оборудование, что использовала компания Bogdanka для установки рекорда по добыче в длинном забое, оснащенном струговой установкой, в 2012 году. Автоматизированная струговая установка отличается суточной производительностью до 25 000 тонн с одного забоя. Предполагается, что новая система обеспечит показатель в среднем в 10 000 тонн в день при разработке тонких пластов толщиной не более 1,7 метра. Производственный план шахты на 2015 год, когда новая установка для разработки длинными забоями будет работать на полную мощность, составляет 11,5 млн тонн в год.

Свою первую струговую систему разработки длинными забоями Cat компания ввела в эксплуатацию в марте 2010 года на шахте, расположенной под г. Люблин на востоке Польши. Теперь, четыре года спустя, компания Bogdanka приобрела четвертую систему.

"Угольные струги — это простые, долговечные машины, обеспечивающие высокую производительность за счет сочетания точного управления и высокой установленной мощности. Это делает их предпочтительным оборудованием для разработки пластов толщиной не более 1,8 метра, — говорит Михаэль Мышковски, менеджер по поддержке струговых установок Cat. — Опыт компании Bogdanka демонстрирует, насколько производительными могут быть наши автоматизированные струговые установки при грамотной эксплуатации. Сотрудники компании уверены, что новая система позволит достичь таких же высоких результатов, что и другие установки для разработки длинными забоями Cat".

Струговая установка GH1600 общей установленной мощностью 2 x 800 кВт сконструирована для обеспечения высокой производительности даже при разработке самых твердых угольных пластов. Струговые системы разработки длинными забоями Cat, установленные на шахтах компании Bogdanka, работают в автоматическом режиме, а это значит, что меньшее количество сотрудников необходимо для управления плугом и перемещения секций в процессе разработки. Автоматизированная струговая установка Cat, в отличие от очистного комбайна, не требует присутствия оператора в забое.

Новая система разработки длинными забоями включает в себя 180 механизированных крепей Cat для забоя глубиной 318 метров и систему управления механизированными крепями Cat PMC-R. Также она оснащена забойным конвейером Cat AFCPF4 с рештаками PF4 и приводами Cat CST для конвейера и плуга.

Все четыре привода системы работают с приводами переменной частоты Cat VFD-A800/W800. Новый привод переменной частоты Cat для струговых систем разработки длинными забоями сконструирован для совместной работы с редукторами CST для обеспечения переменной скорости перемещения забойного конвейера, равномерного распределения нагрузки между редукторами и повышения эффективности при работе в слабой энергетической системе. Современная технология средневольтного привода контролирует крутящий момент и скорость для оптимизации производительности установки для разработки длинными забоями, сокращения износа и предотвращения выхода из строя забойного конвейера и компонентов плуга, а также позволяет максимально эффективно использовать электроэнергию.

Ключ к успеху компании Bogdanka в области разработки тонких пластов — пошаговая обработка стругом. Новая система Cat, как и предыдущие три, обеспечивает точную глубину среза, заданную исходя из твердости угля, независимо от структуры пласта или разрушений. Глубина резания задается электронным устройством с помощью точных датчиков хода и современного программного алгоритма. Управление уровнем горизонта обеспечивает точное позиционирование плуга, гарантируя, что он не наклоняется вниз или вверх, если этого не требует геология пласта. Это позволяет системе точно соблюдать границы пласта, а также обеспечивает возможность работы с неровными пластами.

Четвертая струговая система разработки длинными забоями Cat позволит компании Bogdanka продолжить вести экономичную разработку тонких пластов.

###

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

 

Информация для прессы

Представители Cat Trade Press по связям со СМИ

Для стран Северной и Южной Америки
Шэрон Холлинг (Sharon Holling): Holling_Sharon_L@cat.com

Европа, Африка, Ближний Восток
Франсин Шор (Francine Shore): Shore_Francine_M@cat.com

Общий адрес эл. почты: Cat_Trade_Press@cat.com