Системы управления парком машин в угольной промышленности решают три основные задачи

Эффективное управление людьми и оборудованием от одной смены к другой. Отслеживание и непрерывное улучшение показателей продолжительности цикла и полезной нагрузки. Обеспечение того, чтобы нужный материал был сразу же перемещен в нужное место. Это три основные задачи, с которыми повседневно сталкиваются шахтеры в открытых разработках. Для этого многие прибегают к использованию технологий управления парком машин, которые не только позволяют решить указанные задачи, но и уменьшить удельные затраты на тонну, повысить производительность и увеличить доходность производственных площадок.

Вначале рассмотрим сложности планирования работы персонала и оборудования. Руководители шахт ежедневно решают одни и те же вопросы. Какие задачи должны быть поручены тем или иным операторам? Какие машины им потребуются? Где остались эти машины после последней смены? Кто заявил о невыходе на работу в связи с болезнью и как откорректировать порученные задания, чтобы работа была сделана?

Системы управления парком машин помогают шахтерам отвечать на эти вопросы более быстро и эффективно. Они позволяют запланировать использование и провести назначения для всех типов оборудования (карьерных самосвалов, погрузчиков, буровых установок, драглайнов, легких транспортных средств, топливозаправщиков, машин техобслуживания и прочего) из центрального офиса. Это позволяет свести к минимуму непроизводительный простой машин и максимально увеличить использование оборудования на горном предприятии, особенно в напряженные периоды передачи смен.

Кроме того, инструменты управления парком машин могут помочь руководителям шахты лучше планировать техническое обслуживание оборудования, гарантируя то, что отправка машин и самосвалов в цех для регулярного профилактического технического обслуживания будет проходить по графику, обеспечивая снижение продолжительности незапланированных простоев до минимума. Эти системы могут также помочь в управлении топливом, позволяя шахтерам предотвратить потерю времени на заправку резервных машин или простой самосвалов из-за того, что заправка не была проведена вовремя.

Вторая проблема, контроль производства, является еще одной областью, в которой технологии управления парком машин могут пойти на пользу в открытых угольных карьерах. Эти системы позволяют видеть в реальном времени показатели продолжительности цикла машин, полезной нагрузки, производительности загрузки и другие важные параметры функционирования, поэтому дают возможность операторам контролировать и повышать собственную производительность, например, обеспечивая загрузку самосвалов в полном соответствии с их грузоподъемностью, не больше и не меньше.

Кроме того, руководители шахт могут использовать инструменты управления парком машин для задания целевых производственных показателей и сравнения их с фактической производительностью, рассматривая отдельные машины и отдельных операторов, группы машин, конкретные производственные площадки или весь парк машин. Это позволяет своевременно вносить изменения в целях повышения производительности загрузки и предсказуемости показателей полезной нагрузки. Руководители шахт могут определить, для каких операторов требуется дополнительное обучение и даже воспроизводить сценарии для определения эффективности изменений на производстве до их внедрения.

Последняя проблема — управление материалом — касается как можно более быстрой и безопасной доставки нужного материала в нужное место. Ошибки могут обойтись дорого. Достаточно представить себе, каковы будут потери в ситуации, когда партия угля будет разгружена в штабель с отходами.

К счастью, технологии управления парком машин с помощью контроля над движением материала и оповещения операторов и планировщиков о неправильных маршрутах помогают операторам выбирать правильные подъездные маршруты, правильно определять места погрузки и выгрузки, в общем, перевозить нужные материал в нужное место. А поскольку эти системы способны отслеживать местонахождение оборудования, руководители шахт могут использовать их также для анализа перемещения пустой породы и возникновения заторов на подъездных дорогах, в случае необходимости внося изменения для обеспечения надежной работы угольных разрезов, с максимальной производительностью.

Что вы об этом думаете? С какими основными сложностями вы сталкиваетесь при организации открытых угольных разработок? С какими еще проблемами приходится справляться? И как технологии управления парком машин могут помочь их решить?

Поделитесь своими мыслями с нами в Facebook или Twitter.

Чтобы больше узнать о том, как система управления парком машин Cat может помочь в вашей работе, обратитесь к эксперту.


Главная страница Cat® MineStar™

Предлагая самую широкую линейку продуктов в отрасли, Caterpillar Global Mining уверенно рассчитывает на успех своих клиентов в горнодобывающей промышленности.

Узнайте больше

Caterpillar Global Mining

Caterpillar Global Mining предлагает самую широкую линейку продуктов в отрасли и вносит большой вклад в работу наших клиентов из горнодобывающей промышленности.

Узнайте больше