设备数据可以通过5种方式 帮助您改善运营

重型设备是建筑业务的中流砥柱。通过设备数据管理 车队有助于控制运营和提高竞争力。


1. 找出多余的停机时间。

使用设备数据比较停机时间和工作时 间,然后调度设备,确保它们没 有闲置。

2. 确定合适的车队规模。

通过跟踪停机时间,您可以在减少机 器数量的同时,确保按时完成工作。 它还可以帮助您找出需要增加机器、 减少工作瓶颈的地方。

3. 高瞻远瞩。

将所有车队数据集中在一起。获得整 个车队的概况有助于找出工作的重叠 区域和维护不足的方面。


4. 定期保养,防止出现意外。

借助电子调度,根据生产计划规划保 养和维护的停机时间。等到机器发生 意外故障时再修理,您的工作将无法 如期完成。

5. 培养操作员的警 惕意识。

- 教会操作员留意驾驶舱内的设备警 报。如果操作员及时采取措施,机器就 可以正常使用而不用送修。


Cat® EM Services

有五种服务级别可供选择,您可以根据自己的具体需求获取相应的支持。

查找代理商