管理操作员的3种新方式 (旧是旧,水平够)。

设备生成的数据为您提供了监控操作员技能/效率的全新方式。 以下4种机器数据使用方式可以帮助他们提高工作效率,进一步呵护您贵重的设备。


1. 跟踪操作员燃料效率。

比较使用同一台机器的不同操作员的 油耗,就可以发现每个操作员的工作 表现。高效使用燃油的操作方法更安 全,因为机器的操控更精准。 娴 熟、高效的操作还可以减少传动装置 和引擎的磨损,从而延长设备的使用 寿命。

2. 奖励表现出色的操作员。

注重按照设备数据奖励表现有所改善 的操作员,而不是惩罚表现不佳者。 这样可以避免操作员产生“老大哥” 总在找我茬的感觉。


3. 鼓励操作员警惕警报。

驾驶舱内的警报可以在机器发生问题 时通知操作员。确保他们了解不同警 报的含义,以及何时应当立即熄火以 防止设备严重受损。

4. 沟通很重要! 沟通很重要! 沟通很重要!

如果操作员感到自己参与其中并且受到 重视,他们会更积极地完成工作。您应 当向他们解释自己如何及为何使用机器 发出的数据。还必须倾听他们的心声。 操作员对于如何改善日常运营可能会提 出意想不到的好点子。


Cat® EM Services

有五种服务级别可供选择,您可以根据自己的具体需求获取相应的支持。

查找代理商