设备管理 很重要

建筑业的周期性令保持利润成为一个亘古不变的难题。与此同时利 润被压缩得越来越少,因为更多的公司竞相争夺更少的工作。资本 和物资成本不断上涨,技艺娴熟的操作员越来越少,潜在利润因此 进一步减少。

应对这些压力的方式之一就是通过高效的设备管理。设备管理可以 大幅降低成本、提高效率、显著改善底线。

什么是设备管理?

无论你使用多少台机器,设备管理等式很简单 - 关键在于监控和使用设备,确保以最低的成 本完成最多的工作。

这听上去简单,但要真正做到这一点需要侧重于几个关键因素:

  • 机器性能 — 得到妥善维护的机器系统可以发挥它们的最大能力,以更低的操作成本完 成更多工作。
  • 机器健康 — 健康的机器应当始终在您需要时提供更可靠的性能,而不是频繁出现在维 修车间。
  • 计划维护和修理 — 按照推荐的维护计划定期保养¬可以在发生重大故障之前找到并修 复小问题,从而减少计划外停机时间和生产中断。
  • 安全性 — 得到妥善管理的设备涉及的事故更少,而密切跟踪机器位置和利用率则可以 避免发生机器被盗或未经授权即投入使用的情况。

设备管理数据在过去都是使用核对表、电子工作表和人类记忆采集的,这些工作存在以下缺 点:乏味、代价高昂、容易出错并且响应迟缓。 现在,我们可以通过一种更好的方式获取这 些数据,将设备的价值最大化。

技术令一切变得如此简单

现代建筑设备采用的技术可以轻松采集到精确、最新的设备信息。设备的位置、它的运转情 况、下次保养时间、机器系统是否发生问题、设备是否使用不当。

这些信息将通过 VisionLink®、网络或手机,以电子设备数据的形式直接传输到您手中。您不 需要派人去取。您也不需要花时间研究那些数字,因为先进的VisionLink软件将自动完成全面 分析。

最终得出的实用信息可以帮助您做出快速决策。这些决策基于事实而不是猜测。它们有助于改 善业务情况。

设备管理的益处

设备管理可以帮助您的公司实现四个重要的业务目标:

控制成本 — 如果可以确定真正的成本所在,您就可以采取措施降低它们。 监控技术可以:

  • 精确找出问题
  • 对任务进行优先排序和简化
  • 提供相关数据,帮助您更好地控制直接费用,如人力、燃料、维护和修理
  • 提供报告功能,您可以从中找出并消除多余的停机时间,从而降低总燃料成本

精确的成本跟踪还可以帮助您分析修理和维护情况,确定大修或零件更换的最佳时机。

改善运营 — 掌握机器的具体位置和确切的维护日期,您可以做出更出色、明智的运营 决策。设备管理有助于:

  • 通过监控有效工作时间、机器利用率、物流、设备磨损和损耗情况以及团队的响应速 度,达到提高效率的目标
  • 确定何时将机器送去进行保养或预防性维护
  • 帮助您确定如何在不同工作之间调度车队,确保设备在合适的时间出现在正确的地 点;或是在如期完工的前提下,从工作中撤出多余的机器

管理人员 — 任何设备管理计划都必须兼顾操作员的知识和习惯,因为他们最清楚机 器的需求。操作员身处设备保护最前沿,他们必须充分了解自己的行动对整个车队造 成的影响

Cat® Product Link™提供的信息可以:

  • 告诉您操作员的工作情况以及他们是否正确操作设备
  • 显示操作员活动频率,帮助您决定何时需要增加培训
  • 帮助您管理组织中的其他团队,更轻松地决定如何分配保养人员,为他们布置充足的 任务,同时不致于疲劳过度

关注培训和公司文化还会在以下方面产生显著影响:人员对公司资产的呵护程度,人员在 帮助公司取得长期成功方面的积极性。

降低风险 — 全国保险犯罪科表示,每年因设备和工具被盗造成的建筑业损失超过10 亿美元,而这个数值每年仍以~20%的速度上升。全国设备登记科表示,只有10%左右的 被盗资产最终失而复得。.

盗窃只是设备管理技术可以帮助您避免的一种风险。Cat技术还可以通过其他方式降低 风险:

  • 帮助您保持最大车队可用性H,对恶劣天气等意外延迟做出快速响应
  • 确保设备处于最佳工作条件,从而减少事故和伤害
  • 在最有利的时间更换机器
  • 帮助您实现合规性

Cat® EM Services

Cat EM Services(设备管理服务)可以向您展示充分利用最新技术有多简单。EM Services 还提供特殊建议和针对性服务,让您的公司在竞争中如虎添翼、先人一步。

请访问www.cat.com/EMServices-zh-za 或联系您的Cat经销商,了解 EM Services 如何帮助您从每 次作业中提取出更多价值。

下载 PDF


Cat® EM Services

有五种服务级别可供选择,您可以根据自己的具体需求获取相应的支持。

查找代理商