用于柴油发动机诊断和预先维护的系统

合适的发动机可以准确告诉您需要怎样才能保持长效使用寿命。带有 MaK DICARE 远程发动机监控软件的 Cat® 和 MaK™ 发动机可提供可靠的特定条件维护建议。DICARE 不断将当前发动机条件与理想状态进行比较,并告知您何时需要维护。您可以得到用词简单易懂且带有图形的诊断结果,您可利用这些信息来采取行动,确保发动机提供强大动力。

通过关于柴油发动机当前条件和操作模式的准确信息,DICARE 可提供基于条件且经过调整的维护间隔时间建议。

通过趋势图表,可以尽早发现污染和磨损的程度。

为便于评估,DICARE 主要采用安装特定的测量值。

当前测量值将与具备高精度的基本实验方案进行比对。其方法是根据复杂的热力学公式,按恒定的级别对所有测量数据进行评估。

通过不同的比较图表和基于条件的维护建议等方法,DICARE 可支持实现最佳的操作条件。

这样不但有利于延长使用寿命,还能节省维护和运营成本。

用于评估的发动机数据可以直接从发动机传输或导入,也可以在 DICARE 中手动输入。

如果需要,可以提供经过预安装和预调整的必要项目特定硬件。

DICARE 的设计适用于中速发动机,并且对 Caterpillar 和 MaK 品牌的发动机都可以进行评估。

程序中利用图表对文本信息进行了补充说明。对于多发动机工厂,可以在一个公用显示屏中显示超过上限或下限的测量点,从而方便快速了解整个工厂的当前性能和条件。

为当前操作点精确计算并调整为特定环境条件的标称值可与表中的当前测量值进行比较,以执行详细评估。

单独安排的各组测量值趋势图表最长可延续 12 个月,方便整体了解可造成磨损或沉淀的操作条件的缓慢变化。

发动机诊断结果摘录

  • 监控进气压力和温度,发现由于涡轮增压器污垢或磨损而导致的性能下降。
  • 通过对所有可用温度传感器的永久监控,及早发现热过载问题。
  • 针对压力损失、充气温度和露点对充气冷却器进行监控,以发现污垢或调节不当情况。
  • 检查燃料温度和粘度,发现粘度测量和控制装置的任何故障。
  • 检查燃料架位置和功率输出,发现喷油泵磨损。
  • 列出排气温度与标称值存在偏差的可能原因。
  • 监控润滑油油耗,及早发现可能存在的磨损。
  • 监控冷却水压力和温度,避免并发现任何可能存在的磨损。

燃油燃气产品

燃油燃气产品

Caterpillar 原动机的设计具有极高的耐用性,并且可降低运营成本。自上世纪三十年代以来,在全世界各地的石油天然气应用中,它们每天都在证明着自己的价值。

查看产品

技术信息门户

技术信息门户

我们的技术信息门户专为顾问、建筑师、工程师和企业主打造,可供查找产品比较结果、技术数据、产品尺寸和更多信息。

了解详情