重要信息管理系统

Caterpillar 的重要信息管理系统(VIMS)是一款强大的机器管理工具,为操作员、维修人员和经理提供了有关各种重要机器功能的信息。车辆设计中集成了多个传感器。如果 VIMS 在机器的任何系统中检测到妨碍或异常情况,它将提醒操作员并指示他们采取适当的措施:修改机器的运行方式、通知商店需要进行必要的维护或者对机器执行安全停机。这不仅提高了可用性、部件的使用寿命和生产能力,同时还降低了维修成本和严重故障的风险。在 Caterpillar 矿用卡车和大型轮式装载机上,VIMS 还会提供生产能力和性能信息。它会记录卡车工作循环的各种元素:装载时间、负载行驶、卸载时间、空载行驶以及延迟时间。所有这些信息都用来生成有用的报告和图表。这些报告有助于进行智能分析和更好的决策,从而提高运营效率、降低每吨的搬运成本。

VIMS 监督程序

重要信息管理系统(VIMS)监督程序软件通过从 VIMS PC® 数据库提取数据来生成定制的车队生产能力和维护报告。用户友好的结构能够过滤事件、有效负载、趋势和直方图数据并对其进行排序,以生成旨在满足客户需求的动态报告。