Italienische Firma nutzt Cat GRADE mit Assist bei Bahnbauprojekt

Als Portalupi Carlo Impresa mit dem Bau einer Hochgeschwindigkeits-Strecke für den Gütertransport vom Hafen Genua zum Mailänder Hauptbahnhof begann, war ein neues Teammitglied dabei: Cat® GRADE mit Assist.

„Wir arbeiten seit einem Jahr mit Grade Control und haben in dieser Zeit die vielen Vorteile der Technologie kennengelernt“, sagt Firmeninhaber Giancarlo Muzio. „Man kann Kraftstoff sparen und den Maschinenverschleiß reduzieren, denn der Fahrer muss den Ausleger und Stiel nicht mehr so oft ansteuern.“

Beim exklusiv im Hydraulikbagger 323F lieferbaren Cat GRADE mit Assist handelt es sich um ein leicht bedienbares 2D-System, das die wichtigsten Ausleger- und Löffelfunktionen automatisiert. Der Fahrer gibt lediglich die Sollhöhe ein, drückt die Starttaste und lässt die Maschine arbeiten – bis zu 45 Prozent schneller als beim konventionellen Planieren und mit bis zu 25 Prozent weniger Kraftstoff. Die Technologie garantiert ein präzises Planum – praktisch ohne Nacharbeiten und ohne wiederholte Kontrollmessungen.

Claudio Casalenuovo, Maschinenführer bei Portalupi Carlo Impresa, benutzt Cat GRADE mit Assist für Böschungsbau, lagenweisen Einbau, Baugruben- und Fundamentaushub sowie Grabenbau und Rohrverlegung. Er sagt, das halbautomatische System helfe ihm beim korrekten Erreichen der Sollwerte, und er habe nur etwa eine Stunde gebraucht, um sich mit der Bedienung vertraut zu machen.

„GRADE mit Assist macht meine Arbeit leichter“, sagt Casalenuovo. „Es ist ein intuitives System. Ich kann effektiver, ermüdungsärmer und auch sicherer arbeiten, weil sich weniger Menschen nahe an meiner Maschine befinden.“

Muzio sieht aus der Managementperspektive weitere Vorteile. Der Einsatz von GRADE mit Assist in Verbindung mit Cat VisionLink® hat den Kraftstoffverbrauch beträchtlich gesenkt und den Fahrern ein effizienteres Arbeiten ermöglicht.

„Ich würde sagen, dass Inhaber und Fahrer in gleichem Maße von GRADE mit Assist profitieren. Die Fahrer haben deutlich weniger Stress,“ erklärt Muzio. „Sie können produktiver arbeiten, weil sie nur noch einen Joystick statt zwei Joysticks betätigen müssen. Die Technologiesysteme haben die Arbeitstechnik unserer Fahrer erheblich verändert.“

Casalenuovo stimmt dem voll und ganz zu.

„GRADE mit Assist ist ein komfortables System, das die Produktivität und Effizienz steigert“, sagt er. „Ich kann es all meinen Kollegen nur wärmstens empfehlen – auch wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat.“

Hören Sie, wie die ersten europäischen Kunden Cat® GRADE mit Assist beurteilen.

Die Messlatte für Planiereffizienz höher legen

Wie Sie die Effizienz bei Planierarbeiten nochmals steigern können – Cat® GRADE mit Assist, ein neues Element von Cat Connect GRADE für Hydraulikbagger.

Mehr erfahren

Hydraulikbagger 323F L

Der neue Cat® 323F L ist konstruktiv exakt auf seinen Einsatzzweck ausgelegt. Schweres Kontergewicht, robuster Aufbau, fortschrittliches Hydrauliksystem und Cat Grade Control Depth and Slope erlauben Ihnen hohe Tagesleistungen durch enorme Standsicherheit, Geschwindigkeit und Präzision.

Technische Daten ansehen