Entscheidung zwischen Baggerlader und Minibagger als bessere Wahl

Entscheidung zwischen Baggerlader und Minibagger als bessere Wahl

von Roy Brookhart, Caterpillar Product and Application Specialist

Seit mindestens 20 Jahren heißt es schon, der Baggerlader sei ein Auslaufmodell. Diejenigen, die sein Ende prognostizieren, behaupten, der Baggerlader sei nicht nutzbringend und könnte durch neuere Maschinen ersetzt werden. Wenn das stimmen würde, warum behauptet der Baggerlader dann nach wie vor seinen Platz in den Flotten der Unternehmer? Zugegeben, der Minibagger hat sich als ein Top-Anwärter auf genau diesen Platz erwiesen, aber es geht nicht unbedingt darum, welche Maschine der anderen überlegen ist – das Gegenteil ist sogar der Fall. Die Leute stellen die Vorzüge von Minibaggern und Baggerladern gegenüber, um herauszufinden, welche Maschine ihre ganz individuellen maschinellen Anforderungen besser erfüllt.

Es ist unrealistisch, die eine Maschine einfach durch die andere zu ersetzen, weil beide in bestimmten Situationen ihre großen Vorzüge haben. Unsere Produktspezialisten haben für die Entscheidungsfindung, ob ein Minibagger oder ein Baggerlader Ihre betrieblichen Anforderungen am besten erfüllt, eine simple Anleitung entwickelt.

Welche Maschine ist sinnvoller?

Minibagger und Baggerlader haben beide ihre Stärken und Schwächen – entscheidend ist, die richtigen Fragen zu stellen und herauszufinden, welche Maschine für Ihre spezifische Situation besser geeignet ist. Vielseitigkeit, Mobilität und Transportfähigkeit sind die drei Hauptbereiche, in denen sich Baggerlader und Minibagger unterscheiden. Nachfolgende Fragen sollten überlegt werden:

Welche Maschine ist für meinen Einsatz besser geeignet?

  • Baggerlader können nicht nur Grabenaushub-, Hebe-, Aushub- und Ladearbeiten durchführen, sondern bei vielen verschiedenen Einsätzen, einschließlich Schneeräumen, auch schneller fahren.
  • Minibagger sind kompakt und leicht und verursachen dadurch nur minimale Kettenspuren und Bodenschäden. Außerdem sind sie endlos schwenkbar.

Wie groß ist meine Baustelle?

  • Baggerlader können problemlos auf einer Baustelle herumfahren und mehrere Aufgaben erledigen, wobei eine große Palette an Arbeitsgeräten die Flexibilität noch erhöht.
  • Für Minibagger stellen schmale Tore und beengte Platzverhältnisse kein Problem dar, so können sie Arbeiten auf engem Raum erledigen, beispielsweise auf Parkplätzen oder im Innenbereich.

Wie groß sind die Entfernungen zu meinen Baustellen?

  • Baggerlader können auf Straßen zwischen Einsatzorten 40 km/h schnell fahren.
  • Minibagger können leicht umgesetzt und per Anhänger oder Transporter von einem Einsatzort zum anderen gebracht werden.

Manchmal können wir erkennen, was bei künftigen Projekten von verschiedenen Arten von Kunden zu erwarten ist. Beispielsweise dürften Hausbesitzer Abwassersystemreparaturen in einem kleinen Bereich benötigen, sodass Sie eine kleinere Maschine brauchen, die auf engem Raum manövrieren kann und wenig Schaden anrichtet. Dagegen wäre für die Reparatur eines Abwassersystems bei einem großen Schulgebäude eine größere, schnellere Maschine erforderlich.

Man bleibt leicht bei der Frage hängen, welche Maschine die bessere ist, aber Tatsache ist, dass keine besser ist als die andere. Es hängt nur davon ab, was Sie tun, wo Sie es tun und wie viel Platz Sie haben. Wenden Sie sich an Ihren Cat Händler vor Ort, wenn Sie Unterstützung bei der Wahl der richtigen Maschine brauchen.


Baggerlader 432F2

Baggerlader 432F2

Die neuen F2-Maschinen bauen auf ihren überaus erfolgreichen Vorgängertypen der Serie F auf. Der 432F2 zeichnet sich aus durch eine komplett neu gestaltete Arbeitsumgebung für den Fahrer, kraftstoffsparende Motortechnologie, verbesserte Sicht, leisere Fahrerkabine und vieles mehr.

Mehr erfahren

Cat® Baggerlader durchquert zum 30. Jahrestag ganz Großbritannien für wohltätige Zwecke

Cat® Baggerlader durchquert zum 30. Jahrestag ganz Großbritannien für wohltätige Zwecke

Gut 1.400 Kilometer in einem „Bagger“ – das „Ripping Up the UK“-Team unternimmt zum 30. Jahrestag mit einem Cat® Baggerlader 432F2 eine Fahrt von der nördlichsten Spitze Großbritanniens bis zur südlichsten, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Mehr erfahren