Neueste Cat Umschlagbagger bieten Sicherheit und Servicefreundlichkeit auf höchstem Niveau

Neueste Cat Umschlagbagger bieten Sicherheit und Servicefreundlichkeit auf höchstem Niveau

Dass Cat® Umschlagbagger gezielt für das Bewegen von Material konstruiert sind, liegt auf der Hand. Doch das ist längst nicht alles, was diese produktiven, zuverlässigen Maschinen zu bieten haben. Wie Besucher des Caterpillar Messestandes auf der bauma 2016 in München bestätigen können, wurden auch der Sicherheit und Servicefreundlichkeit höchste Priorität eingeräumt.

Neue Modelle wie der MH3037, um ein Beispiel zu wählen, sind mit einer hydraulisch hochfahrbaren Kabine ausgerüstet, die vom Fahrer und Wartungspersonal auf Bodenhöhe betreten und verlassen werden kann.

„Der Hauptgrund für die hydraulische Kabinenerhöhung ist der bessere Überblick, denn bei einer Augenhöhe von 5,5 Meter hat der Fahrer freie Sicht auf die Materialhalden“, sagt Caterpillar Einsatzspezialist Don Lindenfelser. „Auf Schrottplätzen gibt es sehr hohe Halden. Um produktiv zu arbeiten muss das Material möglichst schnell umgeschlagen werden, doch man darf dabei die Sicherheit nicht vernachlässigen.“

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal des MH3037 ist die Stiel-Nahbereichsabschaltung.

„Diese Funktion verhindert, dass Anbaugeräte beim Durchschwenken gegen die Kabine stoßen“, erklärt Lindenfelser. „Den Abschaltpunkt kann der Fahrer zu seiner eigenen Sicherheit in der Kabine voreinstellen.“

Für einen sicheren Auf- und Abstieg ist ebenfalls gesorgt. Über eine kurze, untere Leiter, die direkt zur oberen Leiter führt, gelangt man auf die Plattformen, die sich alle leicht hochschwenken lassen, um mühelos an die Bauteile der Maschine heranzukommen. Zudem verringert die automatische Zentralschmierung den Wartungsaufwand.

„Sicherheit, Servicefreundlichkeit und einfacher Zugang zu allen Komponenten betrachten wir als wichtige Kriterien,“ betont Lindenfelser. „Hinzu kommt die elektrohydraulische Vorsteuerung, die nicht nur ein wichtiger Produktivitäts- und Sicherheitsfaktor ist, sondern auch unkomplizierte Fehlerdiagnosen ermöglicht.“

Caterpillar Einsatzspezialist Don Lindenfelser geht auf die Hauptmerkmale des Cat® Umschlagbaggers MH3037 ein – viele davon verbessern die Sicherheit und Servicefreundlichkeit.

Top-7-Merkmale des MH3037

Hier finden Sie die Top-7-Merkmale des MH3037

Mehr lesen

Umschlagbagger MH3037

Der neue Cat® MH3037 wurde von Grund auf für den Einsatz als Umschlagbagger konstruiert. Jedes Detail dieser Maschine ist darauf ausgerichtet, der vorgesehenen Aufgabe optimal gerecht zu werden – dem Umschlag von Material.

Mehr erfahren