Sie wollen die Produktivität und Sicherheit erhöhen? Versuchen Sie’s einfach mit Gewichtsmessungen

Sie wollen die Produktivität und Sicherheit erhöhen? Versuchen Sie’s einfach mit Gewichtsmessungen

 

Viele Besucher des Caterpillar Messestandes auf der bauma 2016 waren im April nach München gekommen, um neue Ideen zur Produktivitäts- und Sicherheitsverbesserung an ihren Einsatzorten zu finden. Und viele von ihnen nahmen eine neue Lösung in Form von Cat® Production Measurement mit auf die Heimreise.

„Dieses Wägesystem zeigt dem Fahrer unmittelbar an, mit welchem Gewicht er ein Transportfahrzeug belädt“, fasst Caterpillar Technologiespezialist Anders Thomsen die Cat® Production Measurement-Funktion kurz zusammen. Während des Ladespiels wird das Schaufel-/Löffelgewicht ermittelt und sofort auf dem Standard-Touchscreen in der Kabine angezeigt.

Das hört sich zunächst recht simpel an. Doch laut Thomsen geht es hier um eine anspruchsvolle Methode, den Fahrer visuell über das Gewicht jeder einzelnen Schaufel- oder Löffelfüllung so zu informieren, dass er mit möglichst wenigen Ladespielen exakt die zulässige Nutzlast erreicht. Ein Überladen der LKWs/SKWs birgt Sicherheitsrisiken, ein Unterladen verursacht Produktivitätsverluste.

„Angenommen, an einem Einsatzort sind 10 Transportfahrzeuge im Umlauf. Falls Sie ein Fahrzeug herausnehmen und dadurch 10 Prozent sparen könnten, warum tun Sie’s dann nicht?“, fragt Thomsen. „Wenn Sie jeden LKW oder SKW 10 Prozent unterladen, bleibt rechnerisch ein ganzes Fahrzeug ungenutzt. Nur mit genauer Kenntnis der Nutzlastwerte lässt sich die Produktivität maximieren.“

Thomsen denkt auch an den Sicherheitsaspekt: „Mit Cat Production Measurement kann die Lademaschine faktisch dafür sorgen, dass der Transportfahrzeug-Einsatz sicherer wird.“

„Insbesondere in Gewinnungsbetrieben mit starken Fahrbahnneigungen ist das Überladen aus Sicherheitsgründen absolut unerwünscht, aber die SKWs sollten auch nicht unterladen sein“, führt er aus. „Wir wollen gewährleisten, dass die Mulden korrekt gefüllt sind. Nur so kann man die Produktivität ohne Sicherheitsrisiko verbessern.“

Cat Production Measurement ist für viele Cat Radlader, Hydraulikbagger und Dumper lieferbar. Die Daten der ab Werk in die Maschinen integrierten Sensoren ermöglichen den Fahrern und Betriebsleitern das Transportgut effizienter, sicherer und kostengünstiger zu verladen.

„So können wir unseren Kunden zu geringen Kosten einen hohen Nutzwert vermitteln“, resümiert Thomsen. „Wir wollen, dass Sie mit unseren Maschinen mehr Geld verdienen als mit anderen Fabrikaten.“

Caterpillar Technologie-Spezialist Anders Thomsen demonstriert, wie Cat® Production Measurement die Produktivität und Sicherheit am Einsatzort verbessert.

Nutzlast-Rechner: Wie viel kann man sparen?

Geben Sie Ihre Daten in unseren Rechner ein, um Ihre jährlichen Einsparungen durch Cat® PAYLOAD Technologien zu veranschlagen.

Mehr erfahren

Cat® Connect PAYLOAD Technologien

Mit hoher Präzision laden und transportieren. Gewichtsmessungen ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs machen es leichter, bei jedem Ladevorgang exakt die zulässige Nutzlast zu erreichen. Resultat: optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr erfahren