Global Operator Challenge

Jaus Neigum, Americas West Champion, ist der neue Caterpillar Global Operator Challenge Champion

Awards für Team- und Einzelleistungen werden von Caterpillar auch am Dienstag, den 10. März auf der CONEXPO-CON/AGG 2020 präsentiert

 

 

Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2020
Mitteilungsnummer: 262PR20

Über 10.000 Fahrer in 30 Ländern nahmen an den nationalen Wettbewerben teil, die bei weltweit 70 Cat-Händlern veranstaltet wurden. Knapp 100 von ihnen traten dann Ende 2019 im auf vier verschiedenen Kontinenten ausgetragenen Halbfinale der Regionsmeisterschaften gegeneinander an. Daraus qualifizierten sich neun Fahrer mit ihrer überlegenen Beherrschung nicht nur der Maschine, sondern auch der darin eingebauten Technik. Sie trafen nach einem Jahr der Vorausscheidungen zum finalen Kräftemessen zusammen.

Das Finale der geschichtsträchtigen, ein Jahr dauernden Global Operator Challenge von Caterpillar fand am Dienstag, den 10. März 2020 im Operator Stadium auf dem Outdoor-Festivalgelände der Caterpillar CONEXPO-CON/AGG statt. Hier mussten die neun Finalisten in drei Teams – Amerika, Europa und Asien – sowohl einzeln als auch als Team ihr Können in drei verschiedenen Wettbewerben unter Beweis stellen.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete um 9:30 Uhr die "Load & Carry"-Challenge. Die Aufgabe: Jeder Fahrer musste auf dem Cat®-Radlader 962M mit Production Measurement-Technologie die vorgeschriebenen Materialien laden und an festgelegte Stellen im Parcours bringen. In der nächsten Challenge "Control to a Tee" ging es darum, mit einem Cat-Minibagger 302 einen Golfball abzuschlagen und den Parcours dann bis zum Einlochen zu durchlaufen. In der letzten Challenge "In the Trenches" konnten die Teilnehmer dann auf einem mit Grade 2D ausgestatteten Cat-Bagger 325 ihre Qualitäten beim Grabenaushub unter Beweis stellen.

Bei der Bewertung ging es um Geschwindigkeit, Genauigkeit und souveräne Maschinenbeherrschung. Für Fehler gab es Zeitabzüge. Pokale warteten nicht nur auf den Gesamtsieger, sondern auch auf die jeweils schnellsten Fahrer in den Einzeldisziplinen sowie das Team mit der besten Gesamtzeit.

Championship-Preisträger

Am Ende setzte sich Jaus Neigum (Kanada), Americas West Champion, als Bester der Besten durch und wurde "Global Operator Challenge Champion" mit einem Allzeitrekord von nur 16:28 Minuten in allen drei Disziplinen. "Ich schwebe wie auf Wolken", freut sich Neigum. "Es war unglaublich. Ein ganz tolles Erlebnis, und Caterpillar kann stolz auf den heutigen Tag sein, der in die Geschichte eingeht."

Auf dem zweiten Platz folgte Thomas Murphy (Irland), Europe Champion, mit einer Gesamtzeit von 18:02 Minuten. Platz drei ging an Sebastian Behr (Deutschland), Europe Champion mit einer Gesamtzeit von 20:30 Minuten.

Darüber hinaus wurden die folgenden Preise verliehen:

  • "Load & Carry" – Jaus Neigum, Champion der Region Americas West, mit einer Zeit von 3:31 Minuten.
  • "Control to a Tee" – Thomas Murphy, Europe Champion, mit 4:16 Minuten.
  • "In the Trenches" – Jaus Neigum, Americas West Champion, mit einer Zeit von 6:48 Minuten.
  • Das Team Europe Champion bestehend aus Sebastian Behr, Bruno Grossen und Thomas Murphy mit der kürzesten kombinierten Team-Durchschnittszeit von 20:49 Minuten.

 

Die neun Finalisten 

Teilnehmer im Team Americas waren:

  • Ben Sandy – Americas East Champion mit 14 Jahren Fahrerpraxis
  • Jaus Neigum – Americas West Champion mit 20 Jahren Fahrerpraxis
  • Marcio Verissimo – South American Champion mit 9 Jahren Fahrerpraxis

Teilnehmer im Team Europe waren:

  • Bruno Grossen – Europe Champion mit 28 Jahren Fahrerpraxis
  • Sebastian Behr – Europe Champion mit 38 Jahren Fahrerpraxis
  • Thomas Murphy – Europe Champion mit 16 Jahren Fahrerpraxis

Teilnehmer im Team Asia waren:

  • Hiroyuki Harada – Asia Champion mit 24 Jahren Fahrerpraxis
  • Wilfren Jimenez – Asia Champion mit 12 Jahren Fahrerpraxis
  • Yuji Tanaka – Asia Champion mit 20 Jahren Fahrerpraxis

 

Finale der Caterpillar Global Operator Challenge
von

Finale der Caterpillar Global Operator Challenge

Thomas Murphy, Europe Champion und Zweitplatzierter im Finale
von

Thomas Murphy, Europe Champion und Zweitplatzierter im Finale

Sebastian Behr, Europe Champion und Drittplatzierter im Finale
von

Sebastian Behr, Europe Champion und Drittplatzierter im Finale

Jaus Neigum, Americas West Champion und Global Operator Challenge Champion
von

Jaus Neigum, Americas West Champion und Global Operator Challenge Champion

Finale der Caterpillar Global Operator Challenge
von

Finale der Caterpillar Global Operator Challenge

Finale der Caterpillar Global Operator Challenge
Thomas Murphy, Europe Champion und Zweitplatzierter im Finale
Sebastian Behr, Europe Champion und Drittplatzierter im Finale
Jaus Neigum, Americas West Champion und Global Operator Challenge Champion
Finale der Caterpillar Global Operator Challenge

 

 

Neuigkeiten zu & Produkten und Dienstleistungen

Sehen Sie sich die neuesten Produkt- und Motorankündigungen von Caterpillar an.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen

 

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo