Cat GRADE mit ASSIST ermöglicht exaktes, schnelles und einfaches Planieren

Cat GRADE mit ASSIST ermöglicht exaktes, schnelles und einfaches Planieren

Zur Veröffentlichung in Europa: April 2016
Pressemitteilung Nr. 117PR16

Cat® GRADE mit ASSIST macht den Hydraulikbagger Cat 323 effizienter und produktiver. Dieses System ist die erste für Cat-Bagger verfügbare Fahrer-ASSIST-Funktion mit halbautomatischer Planiersteuerung. Sie automatisiert Planumseinstellungen, die normalerweise vom Fahrer über entsprechende Bedienelemente manuell vorgenommen werden. Sowohl erfahrene als auch weniger erfahrene Fahrer erreichen das Zielplanum 45 % schneller als mit traditionellem Planieren.

Durch die Optimierung für Cat-Bagger ist diese neue Technologie von Anfang an einfach anzuwenden. Durch die Integration in das bekannte Cat GRADE-System, die vertrauten Cat GRADE-Anzeigen und -Joysticks kann der Fahrer problemlos einfache 2D-Designs von der Fahrerkabine aus erstellen, die Automatiktaste drücken und die Arbeit aufnehmen. Bereits beim Basissystem profitiert der Fahrer von den Assistenzfunktionen, ohne auf Datentransfer-Infrastrukturen angewiesen zu sein. Zum Beispiel bei Neigungsanzeigen oder akustischen Alarmen, während die ASSIST-Technologie für Präzisionsarbeiten eingesetzt werden kann – ohne zusätzliche Infrastruktur zu benötigen.

Durch die Integration in die Maschine und Hydraulik steht die volle Leistung am Schneidmesser zur Verfügung, sodass über den gesamten Schnitt eine präzise Steuerung gewährleistet ist und der Fahrer schnell und mit weniger Aufwand ein genaues Planum erstellen kann. Dank der Flexibilität des Systems können Kunden, die mit komplexen Planumsplänen arbeiten, Cat AccuGrade™ hinzufügen und so zusätzlich 3D-Funktionalität erzielen.

Automatische Assistenz- und Schutzfunktionen

Die ASSIST-Technologie greift ein, wenn sich das Schneidmesser im Bereich von etwa 10 cm des Zielplanums befindet, indem eine Planumssperre aktiviert wird und die Auf- und Abbewegungen des Auslegers sowie die Vor- und Zurückbewegungen des Löffels automatisch nachgestellt werden. Der Fahrer steuert lediglich die Stielgeschwindigkeit mit einem einzigen Hebel, sodass manuelle Eingriffe deutlich reduziert werden. Das System automatisiert zudem Löffelbewegungen, um einen konstanten Löffelwinkel zu gewährleisten. Der Löffelwinkel lässt sich vom Fahrer ein- bzw. nachstellen, um den Schnittwinkel an die jeweiligen Grabbedingungen anzupassen, und kann beim nächsten Durchgang automatisch wieder abgerufen werden. Um einen Materialabtrag über das gewünschte Planum hinaus zu vermeiden, greift bei Bedarf eine entsprechende Planumsschutzfunktion ein. So sparen Bauunternehmen Kosten und Zeit für Nacharbeiten, zusätzlichen Kraftstoff, Planumskontrollen, Arbeitsstunden und Füllmaterial.

PROTECT-Funktionen helfen Kunden nicht nur dabei, das gewünschte Planum schneller zu erreichen, sondern sie schützen darüber hinaus Fahrer und Maschine bei gefährlichen Einsätzen in der Nähe von Hindernissen und Versorgungsanlagen. PROTECT für Decke und PROTECT für Boden sorgen dafür, dass sich alle Teile von Ausleger, Stiel oder Löffel immer innerhalb des voreingestellten Höhenbereichs befinden. So kann die Maschine in Bereichen mit geringer Deckenhöhe eingesetzt werden, wie z. B. in Innenräumen und unterhalb von Überführungen, sowie in der Nähe von über- und unterirdischen Versorgungsanlagen. Mit einem Override-Befehl kann der Fahrer die AUTO-Steuerung bei Bedarf schnell aufheben.

Merkmale und Funktionen

Intelligente Steuerungs- und Schutzfunktionen helfen Bauunternehmen dabei, ein größeres Arbeitspensum zu schaffen. Folgende Funktionen sind enthalten:

  • GRADE mit ASSIST  – automatische Nachstellung der Auf- und Abbewegungen des Auslegers sowie der Vor- und Zurückbewegungen des Löffels für ein gleichmäßiges Planum.
  • ASSIST für Fahrer  – Einhandsteuerung der Stielgeschwindigkeit durch den Fahrer mit einem einzigen Hebel.
  • ASSIST für Löffelwinkel – automatische Nachstellung für einen konstanten Löffelwinkel.
  • PROTECT für Planum  – vermeidet einen zu großen Abtrag des Schneidmessers über das gewünschte Planum hinaus.
  • PROTECT für Decke + PROTECT für Boden – sorgen dafür, dass sich alle Teile von Ausleger, Stiel oder Löffel immer innerhalb des voreingestellten Höhenbereichs befinden.
  • OVERRIDE für Fahrer  – ermöglicht dem Fahrer die Aufhebung der AUTO-Funktion.
  • 2D- und 3D-Steuerung  – funktioniert mit vorhandenen 2D-Neigungsanzeigesystemen; kann für 3D-Positions- und Höhenassistenzsystem auf AccuGrade aktualisiert werden.

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "AccuGrade", "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo