Caterpillar stellt neue Asphaltwalze CB10 mit Schwingungsvibrationssystem vor

Caterpillar stellt neue Asphaltwalze CB10 mit Schwingungsvibrationssystem vor

Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: November 2016
Pressemitteilung Nr. 525PR16

Caterpillar Inc. kündigt die Einführung einer Asphaltwalze mit Schwingungsvibrationssystem an, um das Sortiment an Asphaltwalzen auszubauen. Bei der neuen CB10 handelt es sich um eine 10 Tonnen schwere Asphaltwalze, die mit Schwingungs- und Vibrationswalzen ausgestattet werden kann. Die CB10 mit Schwingungstechnologie baut auf der bewährten Langlebigkeit und Leistung der bereits vorhandenen Cat®-Asphaltwalzen auf und bietet Unternehmern eine Möglichkeit, ihre Vielseitigkeit, Produktivität und Rentabilität zu steigern.

Caterpillar-Schwingungskonstruktion

Die neue Konstruktion vereint die für Caterpillar typische leistungsstarke Vertikalvibration an der Vorderbandage und die neue Schwingungstechnologie an der Hinterbandage. Die Vorderbandage mit Vertikalvibration ist erhältlich als Zwei-Amplituden-/Fünf-Amplituden- oder Versa-Vibe™-System mit Vorverdichtung, während die Hinterbandage mit Schwingung die hervorragende Leistung fortsetzt und so optimale Gleichmäßigkeit und Dichte gewährleistet.

Das Schwingungssystem arbeitet mit der bewährten Kapselgehäuse-Exzentergewicht-Technologie von Caterpillar und hat ein Wartungsintervall von zwei Jahren/2000 Betriebsstunden, wodurch Unternehmer die Betriebszeit der Maschine maximieren und die routinemäßigen Wartungskosten reduzieren können. Über eine langlebige Kraftübertragung wird ein Riemenantriebssystem angetrieben, das eine doppelt so hohe Ladekapazität erreicht wie ein Zahnriemensystem und gleichzeitig verlässlicher arbeitet. Zusätzlich ermöglicht die verstärkte Bandage eine außergewöhnliche Dauerfestigkeit für verschiedene Arten von Mischgut und bietet eine überragende Einbauqualität, Vorverdichtung und Laufruhe.

Einsatzbereich

Vielseitigkeit ist ein wesentlicher Faktor für Unternehmer, um aus den Geräten das Beste herauszuholen. Die Cat CB10 mit Vibration und Schwingung ermöglicht vielseitige Anwendungsbereiche von Großaufträgen an Hauptverkehrsstraßen bis zu kleineren, schwierigen städtischen Projekten. Die Vorderbandage mit Vertikalvibration bietet eine Auswahl verschiedener Amplituden und Frequenzen für größere Schichtdicken und zähes Mischgut, während das Schwingungssystem an der Hinterbandage besonders effektiv auf dünneren Schichten und in der Nähe von empfindlichen Strukturen arbeitet,
wie z. B. Gebäuden, Brücken und über unterirdischen Versorgungsleitungen wie Glasfaserkabeln oder Elektro-, Wasser- und Gasleitungen.

Merkmale der CB10

Die CB10 baut auf den großartigen Funktionen des Vorgängermodells CB54B auf. Die ausgezeichneten Sichtverhältnisse und die hervorragende Steuerung sowie der leichtgängige Antriebsstrang sorgen weiterhin für die gewohnte Leistung, während Verbesserungen an der Wasserberieselungsanlage, der Service-Zugänglichkeit und der Beleuchtung Vorteile für Fahrer und Servicetechniker mit sich bringen. Zudem wurden im vorderen und hinteren Rammschutz Infrarot-Temperatursensoren eingebaut, die einen besseren Schutz und eine höhere Leistung gewährleisten.

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“ und das „Power Edge“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen www.cat.com/requestCatinfo