Caterpillar steigt mit tragbaren Wechselrichtergeneratoren und Generatoren der RP-Serie in den Markt "Stromerzeugung für den Innen- und Außenbereich" ein

Zur Veröffentlichung in Deutschland, Italien und Spanien: März 2018  
Pressemitteilung Nr. 205PR18

Caterpillar steigt mit der Einführung der tragbaren Generatoren der Cat ®  RP-Serie sowie der tragbaren Cat-Wechselrichtergeneratoren INV2000 in das Marktsegment "Stromerzeugung für den Innen- und Außenbereich" ein. Die RP-Serie wurde entwickelt, um sowohl Firmen- als auch Einzelhandelskunden eine zuverlässige, günstige Stromversorgung zu bieten und umfasst drei Standardmodelle – den RP2500, den RP3100 und den RP4400 – mit einer Leistung von 2,5 bis 4,4 kW.

Mit einer Nennleistung von 1800 Watt und einer Höchstleistung von 2000 Watt bietet der erste jemals produzierte Cat-Wechselrichtergenerator INV2000 benutzerfreundliche Funktionen wie einen Schalter zum einfachen Starten in Verbindung mit professioneller Leistung und Sicherheitsfunktionen. Dadurch ist er ein vielseitiger Generator sowohl für den professionellen Einsatz als auch für die Freizeitnutzung. Caterpillar wird einen Parallelschaltungssatz anbieten, mit dem Nutzer zwei INV2000-Einheiten miteinander verbinden können, um die Leistung zu verdoppeln.

In umfassenden Tests und intensiver Forschung konnten die Caterpillar-Ingenieursteams die Konstruktion und die Funktionen ermitteln, auf die Kunden bei "tragbarem Strom" am meisten Wert legen. Sowohl die RP-Serie als auch der INV2000 verfügen über die gleichen robusten Eigenschaften wie Cat-Maschinen und bieten Firmen- und Haushaltskunden zuverlässige Reserveleistung bzw. Strom zur Freizeitnutzung.

Robuste und sichere RP-Serie

Mit ihrer kompakten Bauweise, durch die sie bis zu 10,1 cm kürzer als Konkurrenzmodelle ist, sowie ihrem niedrigeren Schwerpunkt vereint die RP-Serie alles, was zum Betrieb des Generators erforderlich ist, in einem einfach zugänglichen, LED-beleuchteten Bedienfeld. Ein multifunktionales Display ermöglicht es Nutzern, zwischen Gesamtbetriebsstunden, Sitzungsbetriebsstunden, Spannung und Laufzeit hin- und herzuschalten, um die Leistung des Generators einfach zu überwachen und ermitteln zu können, wann die Einheit neu betankt oder gewartet werden muss.

Generatoren der Cat-RP-Serie sind leicht zu manövrieren und dank ihres Rahmens aus Vollstahl sowie ihres geschlossenen Überrollkäfigs, die Generatorkomponenten vor Schäden schützen, auch robust und langlebig. Kabelbündel sind im Rahmen verlegt, sodass Kabel sich nicht verfangen oder lösen können, wenn der Generator aus dem Lager oder einem Fahrzeug heraus- oder in das Lager oder ein Fahrzeug hineinbewegt wird. Durch die soliden Räder kommt es nie zu beschädigten oder platten Reifen am Einsatzort. Der Generator schaltet sich automatisch ab, wenn der Ölstand zu niedrig ist, damit er nicht beschädigt wird.

 Die tragbaren Generatoren verfügen über mehrere Ausgänge mit 230-V- und 12-V-Gleichstrom-Ladepunkten/-Steckdosen, damit mehrere Geräte mit Strom versorgt werden können. Ein Schutzschalter schützt vor Stromschlag und Generatorüberlastung. Die automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation) erzeugt sauberen Strom, der empfindliche Werkzeuge oder Geräte nicht beschädigt. Ein besonders großer Kraftstofftank versorgt den Generator für bis zu 18 Stunden (abhängig von Modell und Last).

Benutzerfreundlicher Wechselrichtergenerator mit sauberer Leistung

Der neue INV2000-Generator liefert ausreichend Leistung, um eine Camping-Grundausrüstung und kleine bis mittelgroße Elektrowerkzeuge betreiben zu können. Zudem ist der von ihm produzierte Strom sehr sauber (< 3 % Gesamtverzerrung), sodass auch die empfindlichste Elektronik sicher betrieben werden kann. Der vom Wechselrichter erzeugte extrem leise Geräuschpegel von 59 – 69 dB ist in den meisten Umgebungen als kaum merkliches weißes Rauschen wahrzunehmen.

Mit einem Gewicht von nur 22,2 kg lässt sich der kompakte INV2000 einfach transportieren und lagern. Intuitive Bedienelemente – darunter der Schalter zum einfachen Starten mit integriertem Choke, mehrere Ausgänge und Betriebskontrollleuchten – sind mittig an der Vorderseite angebracht.   Die einzigartige LED-Beleuchtung des Bedienfelds erleichtert insbesondere den Betrieb bei Nacht.

Neben zwei 230-V-/13-A-Ausgängen verfügt dieser Generator über zwei integrierte USB-Anschlüsse zum Aufladen von empfindlicher Elektronik wie z. B. Telefonen, Tablets und Bluetooth®-Lautsprechern. Weiterhin bietet das Gerät einen 12-V-Batterieladeausgang mit einem Kabel zum einfachen Aufladen von Autobatterien.  

Der Gerätemodus "Engine Smart Control" (Intelligente Motorsteuerung) passt die Leistungsabgabe an, um den Kraftstoffverbrauch und den Geräuschpegel je nach Last automatisch zu steuern, wodurch Nutzern mit einer Tankfüllung eine durchgängige Laufzeit von bis zu 6 Stunden zur Verfügung steht. Zwei Zugangsklappen (statt nur einer) auf der Seite des Wechselrichtergenerators erleichtern den Zugriff für grundlegende Wartungsverfahren wie Ölwechsel, Luftfilterwechsel und Vergaserentleerung. Der speziell entwickelte Öleinfüllstutzen mit einem Gewindetrichter ermöglicht ein komplett tropffreies Einfüllen und Ablassen des Öls.

Die tragbare RP-Serie und die INV2000-Generatoren sind CE-zertifiziert und werden ab März 2018 bei ausgewählten Händlern zum Kauf verfügbar sein. Für alle Generatoren des Cat-Sortiments "Stromerzeugung für den Innen- & Außenbereich" gilt eine volle 3-Jahres-Garantie.

Weitere Informationen zu diesen neuen tragbaren Generatoren und Bezugsquellen finden Sie unter:  https://www.cat.com/home_und_outdoor_power

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

 

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2018 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

 

Tragbarer Generator RP2500

Printmedien

Platzhaltergrafik


Bild mit hoher Auflösung herunterladen

Tragbarer Generator RP2500

 

Platzhaltergrafik


Bild mit hoher Auflösung herunterladen

Tragbarer Generator RP3100

 

Platzhaltergrafik


Bild mit hoher Auflösung herunterladen

Tragbarer Generator RP4400

 

Platzhaltergrafik


Bild mit hoher Auflösung herunterladen

Tragbarer Wechselrichtergenerator INV2000 (1)

 

Platzhaltergrafik


Bild mit hoher Auflösung herunterladen

Tragbarer Wechselrichtergenerator INV2000 (2)

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo