Caterpillar ist DAFÜR GEMACHT – auf der CONEXPO-CON/AGG

Caterpillar ist DAFÜR GEMACHT – auf der CONEXPO-CON/AGG

Zur weltweiten Veröffentlichung: Januar 2014
Pressemitteilung Nr. 28PR14

Caterpillar präsentiert auf der CONEXPO-CON/AGG 2014 sein unübertroffenes Angebot an Maschinen, Technologien und Dienstleistungen, die mit dem vorrangigen Ziel entwickelt wurden, Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Die Caterpillar-Organisation und die Cat®-Produkte sind DAFÜR GEMACHT – für den Einsatz bei Bauunternehmen aller Art, in der Gewinnungsindustrie, bei Baumateriallieferanten und Spezialbetrieben.

In den vier Caterpillar-Ausstellungsbereichen werden auf einer Fläche von insgesamt rund 60.000 Quadratfuß – einer der größten Gesamtausstellungsflächen auf der Messe – mehr als 40 Maschinen zu sehen sein, überwiegend mit integrierten Technologien, die dafür sorgen, dass Maschinenführer, Manager und Besitzer sowohl in der einzelnen Betriebsstunde als auch über den gesamten Lebenszyklus den größtmöglichen Nutzen aus jeder Maschine ziehen. Ausgestellt werden außerdem eine Vielzahl von Cat-Arbeitsgeräten, Motoren, die die US-Norm EPA Tier 4 Final erfüllen, sowie Komponenten und Ersatzteile, die alle zur Optimierung der Leistung von Cat-Maschinen entwickelt und gebaut wurden.

Mehr als ein Dutzend neue Cat-Maschinen werden auf der CONEXPO-CON/AGG erstmals auf einer nordamerikanischen Fachmesse zu sehen sein. Zu den ausgestellten neuesten Cat-Maschinen zählen Hydraulikbagger der Baureihe F, mittelgroße Radlader der Baureihe M, neue knickgelenkte Muldenkipper der Baureihe C sowie Starrrahmen-Muldenkipper der Baureihe G, ein neuer Kettendozer, ein neuer Schürfzug und ein neues Kettenbohrgerät.

In der großen North Hall geht es bei den Exponaten am Stand 10915 schwerpunktmäßig um Cat Connect, also die Verbindung von Cat-Technologieprodukten und Serviceleistungen in integrierter und skalierbarer Form. Cat Connect bietet Kunden unabhängig von der Größe und Komplexität des Einsatzes oder der Zahl der eingesetzten Maschinen die Flexibilität, die richtigen Kombinationen von Technologien und Serviceleistungen finden, die die Einsatzanforderungen erfüllen und zu positiven Betriebsergebnissen führen.

Als eine der in jüngster Zeit vorgestellten Maschinen ist der Hydraulikbagger 336F Hybrid zu sehen. Die Hybrid-Hydrauliktechnik, durch die beim 336E H der Kraftstoffverbrauch nachweislich um durchschnittlich 25 Prozent gesenkt wurde, kommt jetzt beim verbesserten 336F H zum Einsatz. Neben dem Hybridbagger wird mit dem 390F auch die größte Maschine der neuen Baureihe F zu sehen sein, die für die Gewinnungsindustrie und große Erdbewegungsunternehmen attraktiv sein dürfte.

Für die neuen Radlader der Baureihe M steht der 972M XE. Er weist den innovativen XE-Antriebsstrang auf, der erstmals beim Radlader 966K XE zum Einsatz kam. Im Vergleich zu Maschinen mit herkömmlichem Wandler führt die XE-Technik zu einem im Durchschnitt um 25 Prozent geringeren Kraftstoffverbrauch. Die Radladerfamilie der Baureihe M wächst um den brandneuen Typ 982M, der ebenfalls ausgestellt wird. Der 982M kann Lkw in nur zwei Ladespielen beladen und sorgt damit bei Schüttgutbetrieben für überragende Produktivität. Außerdem kann der neue Lader Grabarbeiten in Sand- und Kiesgruben ausführen und sehr effektiv anstehende Erde ausheben.

Als Kontrast zu den großen Maschinen werden verschiedene Typen der kürzlich eingeführten Baureihen D der Cat-Kompaktlader, -Kompaktkettenlader und -Deltalader ausgestellt. Die kompakten Maschinen bieten eine vollständig überarbeitete Fahrerkabine mit erstklassigen Merkmalen, eine neue Hubrahmenausführung, die eine bessere Sicht ermöglicht, und verbesserte Motorleistung.

An einem weiteren Platz, Stand 1015 im Bereich Gold Lot, präsentiert Caterpillar etwa 15 Maschinen, darunter einen neuen Motorgrader und einen neuen Schürfzug, die zur Unterstützung der Fahrer und zum Erreichen hoher Produktivität beide mit neuen Technologien ausgestattet sind. An diesem Standort sind auch das Cat Merchandise Center, Cat Rental und der Cat-Händlerbereich zu finden. Auf dem nahegelegenen Stand 1332 wird das Neueste von Caterpillar OEM Solutions vorgestellt. Zur Ausrüstung mit Spezialmulden oder anderem steht ein knickgelenkter Muldenkipper ohne Aufbau bereit. In der South Hall präsentiert Caterpillar Product Support am Stand 84318 eine breite Palette von Komponenten, Ersatzteilen und Dienstleistungen, die den effizienten Betrieb der Maschinen sicherstellen.

In allen Caterpillar-Ausstellungsbereichen stehen Mitarbeiter zur Beantwortung Ihrer spezifischen Fragen und zur Erörterung Ihrer betrieblichen Anforderungen bereit. Besuchen Sie Caterpillar auf der CONEXPO-CON/AGG, und überzeugen Sie sich selbst, dass Caterpillar DAFÜR GEMACHT ist.

http://conexpo.cat.com/

Abbildung 1

Abbildung 2

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo